DOCA0172DE-20

EcoStruxure Panel Server-Modbus-Register

Der Panel Server implementiert eigene Modbus-Register, die bei Adresse 255 beginnen.

Eine vollständige Liste der verfügbaren Daten finden Sie im Dokument DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Die verfügbaren Daten umfassen die folgenden Einstellungen:

  • Modbus TCP/IP-Servereinstellungen:

    • Modbus-ID des Panel Server

    • Meldungs-Timeout: (Modbus TCP/IP-Server)

  • Modbus TCP/IP-Client-Einstellungen:

    • Timeout des Modbus TCP/IP-Clients

    • Meldungs-Timeout für Modbus TCP/IP-Client-Requests

  • Modbus SL-Einstellungen für die Downstream-Kommunikation:

    • Modbus-Parität

    • Modbus-Baudrate

    • Anzahl Stoppbits

    • Ruheintervall nach Ende des Modbus SL-Pakets

    • Verzögerung zwischen Modbus SL-Paketen

    • Anschließen/Trennen des RS485-Abschlusswiderstands

    • Status der Übertragungsleitung

  • Modbus SL-Client-Einstellungen:

    • Meldungs-Timeout für Modbus SL-Requests

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.