DOCA0172DE-20

Menü „Startseite“ (Advanced-Modell)

Die Webseite für das Menü Startseite zeigt den Energieverbrauch des vom Panel Server verwalteten Systems an.

Standardmäßig wird der Stromverbrauch für einen Zeitraum von einem Tag (gestern, vorgestern) in zwei Kreisdiagrammen angezeigt. Es können jedoch auch andere Verbrauchsgüter (Medien) und Zeiträume ausgewählt werden. Verbrauchstabellen werden organisiert:

  • Nach Nutzung

  • Nach Zone

In jedem Fall werden die fünf Verbraucher mit dem höchsten Verbrauch angezeigt, sortiert vom höchsten zum niedrigsten Verbrauch. Andere Verbraucher des ausgewählten Verbrauchsguts (Mediums) werden in einer sechsten Kategorie mit der Bezeichnung Verschiedene andere Verwendungszwecke oder Verschiedene andere Zonen aufgeführt. Die Hauptverbraucher werden auf Basis des Verbrauchs in Periode 1 berechnet.

Ein Kreisdiagramm zeigt die Verteilung der fünf größten Verbraucher, wobei alle anderen Verbraucher in einer sechsten Kategorie zusammengefasst sind. Die Webseite zeigt für jeden Verbraucher Folgendes an:

  • Der Verbrauch in Periode 1

  • Die Änderung des Verbrauchs in Periode 1 im Vergleich zu Periode 2 (als Prozentsatz)

  • Der Trend: Steigend, fallend (durch ein Pfeilsymbol gekennzeichnet) oder flach (kein Symbol)

Sie können auf den Namen eines Verbrauchers in der Legende rechts neben dem Diagramm klicken, um detaillierte Informationen zu diesem Verbraucher zu erhalten.

Auf der Startseite können Sie ein anderes Verbrauchsgut (z. B. Gas) und einen anderen Zeitraum (ein Tag, eine Woche oder vier Wochen) auswählen. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Verbrauchsübersicht.

Wenn Sie bei den Panel Server-Webseiten angemeldet sind, wird die Startseite automatisch angezeigt, sofern historisierte Daten verfügbar sind.

Weitere Informationen zu Trenddaten erhalten Sie, wenn Sie auf das Symbol der Trendverfolgung klicken:

  • Navigieren Sie in Nach Nutzung zu Trendverfolgung > Aggregierte Ansicht nach Nutzung.

  • Navigieren Sie in Nach Zone zu Trendverfolgung > Aggregierte Ansicht nach Zone.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.