DOCA0172DE-21

Entfernen von Modbus-Geräten über die Webseiten

Einführung

Modbus-Geräte können aus dem Panel Server-System entfernt werden. Dadurch können Sie das Gerät beispielsweise mit einem anderen Panel Server erkennen.

Verfahren zum Entfernen

Gehen Sie wie folgt vor, um Modbus-Geräte aus dem System zu entfernen:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Modbus Geräte > Modbus Geräte, um die Liste der verbundenen Geräte anzuzeigen.

  2. Wählen Sie das Gerät aus, das aus dem System entfernt werden soll.

  3. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol oben rechts auf der Webseite.

  4. Bestätigen Sie das Entfernen.

    Ergebnis: Sobald das Modbus-Gerät erfolgreich vom Panel Server getrennt wurde, wird es in der Liste der Modbus-Geräte nicht mehr angezeigt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.