Wi-Fi-Infrastruktur
Einführung
Der Panel Server unterstützt die folgenden Protokolle in einer Wi-Fi-Infrastruktur:
-
HTTPS für den Zugriff auf die integrierten Panel Server-Webseiten
-
Modbus TCP/IP
-
DPWS-Protokoll (Devices Profile for Web Services) zur IP-Netzwerkerkennung
Wenn der Panel Server Universal oder Advanced in einem Metallgehäuse untergebracht ist, kann eine externe Wi-Fi-Antenne (Referenz PASA-ANT1) installiert werden, um das Wi-Fi-Netzwerk über das Metallgehäuse hinaus zu erweitern. Die Einstellungen der Ausgangsleistung für die externe Antenne sind vordefiniert und können nicht bearbeitet werden.
Wenn der Panel Server Entry in einem Metallgehäuse installiert ist, verwenden Sie die Ethernet-Portverbindung anstelle von Wi-Fi, um Kommunikationsunterbrechungen zu vermeiden.
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal (außer Wired by Design-Modelle) und Advanced.
Einstellen der Parameter
Die Wi-Fi-Infrastruktur wird auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten konfiguriert. Gehen Sie wie folgt vor:
-
Rufen Sie die Panel Server-Webseiten auf (siehe den detaillierten Abschnitt).
-
Konfigurieren Sie die Wi-Fi-Verbindung auf der Webseite .
Allgemeine Einstellungen
WARNUNG |
|---|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB ODER GEÄNDERTE
FUNKTION VON SCHUTZEINRICHTUNGEN
Setzen Sie den Wi-Fi-Parameter Antenne nicht auf Extern, wenn die externe Wi-Fi-Antenne
nicht mit dem Panel Server
Universal- oder Advanced-Gateway verbunden ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
|
WLAN Aktivierung |
Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung des Wi-Fi. HINWEIS: Durch die Deaktivierung
der Wi-Fi-Aktivierung wird der Wi-Fi-Zugangspunkt deaktiviert und
jede aktive Wi-Fi-Verbindung unterbrochen.
|
|
Infrastruktur Aktivierung |
Wird angezeigt, wenn WLAN Aktivierung aktiviert und gespeichert ist. Ermöglicht die Verbindung mit einer vorhandenen Infrastruktur (standardmäßig aktiviert). Die Infrastruktureinstellungen können angezeigt und bearbeitet werden, wenn Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist. HINWEIS: Die Aktivierung der Wi-Fi-Infrastruktur und des Wi-Fi-Zugangspunkts
kann zu einer Instabilität im Wi-Fi-Netzwerk führen.
|
|
Antenne (Modelle Universal und Advanced) |
Wenn Wi-Fi aktiviert ist, zur Festlegung des verwendeten Antennentyps:
|
Infrastruktur Einstellungen
Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
|
Verbindungsstatus |
Zeigt den Status der Verbindung des Panel Server zum Wi-Fi-Netzwerk an:
HINWEIS: Wenn das Wi-Fi-Netzwerk vorübergehend außer Betrieb
ist, stellt der Panel Server innerhalb von drei Minuten nach der Wiederherstellung des Netzwerks
erneut eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk her.
|
|
SSID |
Dient der Auswahl des Wi-Fi-Netzwerknamens durch Eingabe in das Feld oder durch einen Doppelklick auf den Namen in der Netzwerkliste. WICHTIG: Es wird empfohlen, WPA2 (WiFi Protected
Access Version 2) (oder WPA3, falls verfügbar) für die Sicherheit
des Wireless-Netzwerks zu verwenden.
HINWEIS: Das TKIP-Protokoll
(Temporal Key Integrity Protocol) wird nicht unterstützt.
|
|
Authentifizierungsschlüssel |
Ermöglicht die Eingabe des Authentifizierungsschlüssels für das Wi-Fi-Netzwerk. |
|
Netzwerkliste |
Ermöglicht die Auswahl eines Wi-Fi-Netzwerks. Das SSID-Feld wird automatisch mit den zugehörigen Daten ausgefüllt, wenn Sie auf einen Netzwerknamen doppelklicken. Für jeden Netzwerknamen in der Liste werden folgende Informationen angezeigt:
|
WLAN Infrastruktur IP Einstellungen
Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
|
Schnittstellen Status |
Zeigt den Status der Wi-Fi-Schnittstelle an. |
|
MAC-Adresse |
Zeigt die MAC-Adresse (Media Access Control) an. Die Einstellung kann nicht bearbeitet werden. |
IPv6-Einstellungen
Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
|
IPv6-Aktivierung |
Wird verwendet, um die IPv6-Konfiguration zu aktivieren bzw. zu deaktivieren (standardmäßig aktiviert). HINWEIS: Wenn IPv6 zusätzlich zu IPv4 aktiviert wird
(immer aktiviert), reagieren die Ports auf Upstream-Anfragen eines
Edge-Systems über die IPv6-Adresse.
HINWEIS: Wenn die
IPv6-Aktivierung aktiviert ist, werden die unten beschriebenen Parameter
angezeigt.
|
|
Lokale IPv6-Verbindungsadresse |
Zeigt die automatisch generierte IPv6-Adresse für den lokalen Bereich an. HINWEIS: Wird angezeigt, wenn der Parameter IPv6-Aktivierung aktiviert ist.
|
|
IPv6 Zuweisungsmodus |
Ermöglicht die Auswahl des IPv6-Zuweisungsmodus:
|
|
IPv6-Adresse |
Dient der Eingabe der statischen IP-Adresse des Panel Server, wenn der Parameter IPv6-Zuweisungsmodus auf Statisch eingestellt wird. Sie können eine eindeutige lokale Adresse oder eine globale Adresse eingeben. Zeigt die IP-Adresse an, die automatisch zugewiesen wird, wenn der IPv6-Zuweisungsmodus auf Auto eingestellt wird. |
|
IPv6-Präfixlänge |
Geben Sie die Länge des IPv6-Adresspräfixes als Ganzzahl zwischen 1 und 128 ein, wenn der Parameter IPv6-Zuweisungsmodus auf Statisch eingestellt ist. Zeigt die Länge des IPv6-Adresspräfixes als Ganzzahl zwischen 1 und 128 an, wenn der Parameter IPv6-Zuweisungsmodus auf Auto eingestellt ist. |
|
IPv6-Gateway |
Dient der manuellen Eingabe der IP-Adresse des Gateways (Routers), wenn der Parameter auf Statisch eingestellt ist. Zeigt die IPv6-Gateway-Adresse an, die automatisch zugewiesen wird, wenn der IPv6-Zuweisungsmodus auf Auto eingestellt wird. |
IPv4-Einstellungen
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
|
IPv4 Zuweisungsmodus |
Ermöglicht die Auswahl des IPv4-Zuweisungsmodus:
|
|
IPv4-Adresse |
Dient der Eingabe der statischen IP-Adresse des Panel Server, wenn der Parameter IPv4-Zuweisungsmodus auf Statisch eingestellt wird. Zeigt die IP-Adresse an, die automatisch zugewiesen wird, wenn der IPv4-Zuweisungsmodus auf DHCP eingestellt wird. |
|
IPv4-Netzmaske |
Wird verwendet, um die Netzmaskenadresse Ihres Netzwerks einzugeben, wenn der Parameter IPv4-Zuweisungsmodus auf Statisch eingestellt ist. Zeigt die IPv4-Netzmaske an, die automatisch zugewiesen wird, wenn der IPv4-Zuweisungsmodus auf DHCP eingestellt wird. HINWEIS: Wenn
Wi-Fi aktiviert ist, hat die Wi-Fi-Konfiguration Vorrang vor der Ethernet-IP-Konfiguration.
WICHTIG: Verwenden Sie eine andere Netzmaske für
Wi-Fi als die für Ethernet verwendete Netzmaske, um Verbindungsprobleme
mit dem Panel Server zu vermeiden.
|
|
IPv4-Gateway-Zuweisungsmodus |
Die Gateway-Konfiguration entspricht dem IPv4-Zuweisungsmodus und kann nicht bearbeitet werden:
|
|
IPv4-Gateway |
Dient der manuellen Eingabe der IP-Adresse des Gateways (Routers), wenn der Parameter auf Statisch eingestellt ist. |
WARNUNG