DOCA0172DE-20

Erkennung von XB5R-Sendern (ZBRT)

Einführung

XB5R-Sender für drahtlose und batterielose Geräte vom Typ ZBRT-Drucktaster können im Panel Server erkannt werden.

Erkennungsverfahren

  1. Starten Sie die Panel Server-Webseiten im Webbrowser.

  2. Melden Sie sich bei den Webseiten an (siehe Zugriff auf die Webseiten).

  3. Navigieren Sie zu Einstellungen > Drahtlose Geräte > Erkennung und klicken Sie auf Automatisch.

  4. Vergewissern Sie sich, dass das ZBRZ1-Inbetriebnahmemodul nicht mit einem ZBRT-Drucktaster verbunden ist.

  5. Klicken Sie auf Start.

  6. Verbinden Sie das ZBRZ1-Inbetriebnahmemodul nacheinander mit jedem ZBRT-Drucktaster. Weitere Informationen finden Sie in der ZBRZ1-Kurzanleitung NNZ21729.

  7. Halten Sie die Verbindung einige Sekunden aufrecht. Das ZBRT-Gerät wird gekoppelt, sobald das Zubehör verbunden ist, und in der Ergebnistabelle des Erkennungsvorgangs angezeigt.

  8. Nach Abschluss der Erkennung wird die Liste der erkannten Wireless-Geräte auf der Webseite Einstellungen > Drahtlose Geräte > Drahtlose Geräte angezeigt.

  9. Konfigurieren Sie die Wireless-Geräte.

    HINWEIS: Die den Wireless-Geräten zugewiesene virtuelle Modbus-ID kann nach Abschluss des Erkennungsprozesses geändert werden.

Konfigurationsverfahren

Gehen Sie zur Konfiguration der ZBRT-Geräte auf den Webseiten des Panel Server wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Drahtlose Geräte, um die Liste der erkannten Wireless-Geräte anzuzeigen.

    Ergebnis: Die Liste der erkannten Geräte wird angezeigt (mit Verbunden in Grün unter dem Gerätenamen).

  2. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Konfiguration Sie ändern möchten.

    Ergebnis: Die Parameter des Geräts werden angezeigt.

  3. Geben Sie die Daten in die entsprechenden Felder ein. Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie in den folgenden Tabellen.

  4. Speichern Sie Ihre Einstellungen, indem Sie auf das Symbol unten rechts auf dem Bildschirm klicken und Speichern auswählen.

Parametertabellen

Identifizierung

Parametername Beschreibung

Name

Geben Sie den Namen des Wireless-Geräts ein.

Bezeichnung (optional)

Geben Sie die Bezeichnung des Wireless-Geräts ein.

Gerätebereich

Nur Anzeige

Bestellnummer

Nur Anzeige

Hardwareversion

Nur Anzeige

Gerätefamilie

Nur Anzeige

Modbus virtuell

Parametername Beschreibung

Virtuelle Server-ID

Geben Sie die ID des virtuellen Modbus-Servers ein.

Kontextualisierungsdaten

Parametername Beschreibung

Medium (optional)

Wählen Sie das gewünschte Verbrauchsgut (Medium) in der Liste aus, um den Hauptzweck des Geräts anzugeben.

Nutzung (optional)

Wählen Sie in der Liste die gewünschte Nutzung (Verwendungszweck) aus, um die genaue Funktion des Geräts anzugeben.

Zone (optional)

Wählen Sie die Zone in der Liste als Kontextualisierungsdaten aus.

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um Folgendes durchzuführen:

  • Eine neue Zone erstellen

  • Einen Zonennamen ändern

  • Eine Zone löschen

Weitere Informationen zum Erstellen, Ändern und Löschen von Zonen finden Sie unter Zonenverwaltung.

Festlegen der Speicherzeit für Geräte des Typs ZBRT1-Drucktaster

Die Speicherzeit entspricht der Zeit, während der der Status des ZBRT1-Drucktasters nach Betätigung auf EIN verbleibt.

Stellen Sie unter Einstellungen > Drahtlose Geräte > Globale Funktionseinstellungen die Tastenstatus-Speicherzeit des ZBRT1-Drucktasters auf einen Wert zwischen 100 und 1000 ms (Standardwert: 500 ms) ein. Wählen Sie einen Wert in der Liste aus.

Verfahren zum Entfernen

Befolgen Sie das Verfahren zum Entfernen von ZBRT-Geräten, beschrieben unter Entfernen von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.