DOCA0172DE-20

Erste Verbindung zu den EcoStruxure Panel Server-Webseiten

Überblick

Der EcoStruxure Panel Server verwaltet Webseiten zur Konfiguration von Einstellungen oder zur Überwachung von Wireless-Geräten (je nach Modell), kabelgebundenen Geräten (über Modbus SL oder Modbus TCP/IP) und lokalen Digitaleingängen mit dem Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, und Advanced PAS800L.

Empfohlene Webbrowser

Der Zugriff auf die Panel Server-Webseiten erfolgt über einen PC mit Windows-Betriebssystem.

Für den Zugriff auf die Panel Server-Webseiten wird nachdrücklich die neueste Version des Webbrowsers Google Chrome oder ein Chromium-basierter Browser empfohlen. Bei anderen Browsern können Einschränkungen auftreten.

Sicherheitszertifikat

Der Panel Server verfügt über ein selbstsigniertes Sicherheitszertifikat. Beim Aufbau einer Verbindung zum Panel Server wird im Webbrowser eine Sicherheitsmeldung angezeigt. Stellen Sie vor der Annahme und dem Fortfahren sicher, dass die Kommunikation mit dem Panel Server hergestellt wurde, indem Sie Ihren PC direkt mit dem Panel Server verbinden oder indem Sie sich vergewissern, dass Ihr Netzwerk frei von nicht autorisierten Geräten ist.

Herstellen einer Verbindung zu einem Panel Server auf einem PC über Ethernet

Der Panel Server unterstützt das DPWS (Device Profile for Web Service), das die automatische Erkennung des Panel Server ermöglicht.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Panel Server zum ersten Mal über Ihren PC zu erkennen:

  1. Trennen Sie den PC vom lokalen Netzwerk (LAN) und schalten Sie gegebenenfalls Wi-Fi ab.

  2. Verbinden Sie den PC über ein Ethernet-Kabel mit dem Panel Server (siehe Ethernet-Verbindung).

  3. Starten Sie auf dem PC den Datei-Explorer (Windows-Dateimanager-Anwendung) und klicken Sie auf Netzwerk.

  4. Warten Sie, bis das Symbol des EcoStruxure Panel Server in der Liste der Geräte im Netzwerk angezeigt wird. Das kann bis zu 2 Minuten nach dem Einschalten des Panel Server dauern.

    Ergebnis: Das Symbol des EcoStruxure Panel Server, das unter Netzwerk angezeigt wird, sieht folgendermaßen aus:

  5. Doppelklicken Sie auf das Panel Server-Symbol.

    Ergebnis: Die Webseiten des Panel Server werden geöffnet.

  6. Wenn der Panel Server nicht unter Netzwerk angezeigt wird:

    1. Führen Sie folgende Überprüfungen durch:

      • Vergewissern Sie sich, dass Ihre Firewall den erforderlichen Zugriff zur Erkennung des Panel Server zulässt. Detaillierte Informationen zur Genehmigung des Zugriffs finden Sie im Abschnitt zur Sicherheit von Cloud-Anwendungen in folgendem Dokument: DOCA0211••, EcoStruxure Panel Server – Leitfaden zur Cybersicherheit.

      • Stellen Sie sicher, dass der Panel Server und der PC mit demselben Teilnetzwerk (Subnetz) verbunden sind.

      • Wenn der Panel Server eine statische IP verwendet, stellen Sie sicher, dass der PC eine statische IP im selben Netzwerk verwendet (dieselbe Subnetzmaske).

      • Wenn sich die IPV4 des Panel Server im DHCP-Modus befindet (Standardeinstellung), stellen Sie den DHCP-Modus auf Ihrem PC ein:

        • Greifen Sie auf die Windows-Systemsteuerung Ihres PC zu.

        • Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.

        • Klicken Sie auf Adaptereinstellungen ändern.

        • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol LAN-Verbindung und klicken Sie dann auf Eigenschaften.

        • Wählen Sie Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) in der Liste aus und klicken Sie auf Eigenschaften.

        • Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen aus und klicken Sie auf OK.

    2. Gehen Sie zu Schritt 1 und wiederholen Sie den Vorgang.

    3. Wenn der Panel Server immer noch nicht unter Netzwerk angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen unter Fehlerbehebung.

  7. Melden Sie sich mit dem Standardbenutzernamen SecurityAdmin an.

  8. Geben Sie das Standardpasswort AAAAAAAA ein. Ein Fenster wird geöffnet, in dem Sie ein neues Passwort festlegen müssen.

  9. Legen Sie ein Passwort fest, das den Anforderungen entspricht (siehe Passwortanforderungen).

  10. Prüfen Sie die Firmwareversion des Panel Server:

    1. Wählen Sie Wartung > Firmwareaktualisierung > Firmwareaktualisierung auf den Panel Server-Webseiten aus und notieren Sie sich die Firmwareversion.

    2. Vergleichen Sie die Firmwareversion mit der Version, die auf der Schneider Electric-Website Ihres Landes verfügbar ist.

    3. Aktualisieren Sie die Firmware des Panel Server, wenn sie nicht in der neuesten Version vorliegt (siehe Details zur Aktualisierung der Firmware).

Verbindung zu einem Panel Server auf einem PC über einen Wi-Fi-Zugangspunkt

Gehen Sie gemäß dem Verfahren vor, das in Wi-Fi-Zugangspunkt beschrieben wird.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.