DOCA0172DE-20

Allgemeines Prinzip der Inbetriebnahme eines EcoStruxure Panel Server

Überblick

Die Inbetriebnahme eines Panel Server kann mit einem der folgenden Tools durchgeführt werden:

  • Software EcoStruxure Power Commission. Siehe die EcoStruxure Power Commission - Online-Hilfe.

    Verwenden Sie die Software für einen systemorientierten, globalen Ansatz zur Konfiguration des Panel Server und aller Geräte in der Schaltanlage. Darüber hinaus bieten die erweiterten Funktionen der Software folgende Möglichkeiten:

    • Offline-Vorbereitung eines Projekts

    • Speichern eines Projekts (Systemkonfiguration)

    • Erstellen eines neuen Projekts ausgehend von einem vorhandenen Projekt

    • Generieren eines Berichts mit Daten, die während der Konfigurationstests erfasst wurden, und Abrufen der über die Panel Server-Webseiten aktualisierten Einstellungen

    • Exportieren eines Projekts in eine Überwachungssoftware (z. B. EcoStruxure Power Monitoring Expert)

  • Webseiten des Panel Server.

    Verwenden Sie die Webseiten für einen gerätespezifischen Ansatz für folgende Aufgaben:

    • Hinzufügen oder Entfernen von Modbus- und/oder Wireless-Geräten

    • Konfigurieren oder Ändern der Einstellungen der verbundenen Geräte

    • Einrichten der Datenkontextualisierung für die verbundenen Geräte

    • Einrichten von Datenerfassung und Datenveröffentlichung

    • Exportieren von Daten in Dateien

  • EcoStruxure Power Commission Mobile App in Verbindung mit EcoStruxure Energy Hub (Teil von EcoStruxure Building Activate).

    Verwenden Sie die App für eine gerätespezifische Inbetriebnahme einer begrenzten Auswahl von Einstellungen über eine Wi-Fi-Verbindung. Für weitere Informationen siehe den detaillierten Abschnitt.

Aktualisieren Sie die Firmware des Panel Server bei der Inbetriebnahme des Panel Server über eine Ethernet-Verbindung.

Voraussetzungen für die Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme des Panel Server mit der Software EcoStruxure Power Commission oder über die Panel Server-Webseiten stehen Ihnen folgende Verbindungsmöglichkeiten zur Auswahl:

Zur Inbetriebnahme über die EcoStruxure Power Commission Mobile App stellen Sie eine Verbindung zum Wi-Fi-Zugangspunkt des Panel Server her.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.