Benutzerdefinierte Gerätemodelle für nachgeschaltete Modbus-Geräte (Modelle Universal und Advanced)
Einführung
| HINWEIS |
|---|
|
RÜCKWÄRTS-Kompatibilität mit vorhandenen
benutzerdefinierten Modellen nach einer Firmwareaktualisierung
Wenn nach der Aktualisierung der Panel Server-Firmware Geräte, die mit einem benutzerdefinierten Modell
verbunden sind, fehlerhafte Daten anzeigen oder nicht importiert werden
können, aktualisieren Sie das benutzerdefinierte Modell über
das Webportal-Tool EcoStruxure Power
Commission und importieren Sie es erneut in den Panel Server. Führen Sie die Aktion Versionen wechseln und
aktualisieren für das benutzerdefinierte Modell durch.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu fehlerhaften
Daten führen.
|
Der Panel Server unterstützt die Verwendung von benutzerdefinierten Modellen für nachgeschaltete Modbus-Geräte. Es kann ein benutzerdefiniertes Modell erstellt werden, um ein Modbus-Gerät zu verwalten, das nicht nativ von den integrierten Panel Server-Modellen verwaltet wird, oder wenn ein anderes als das integrierte Modell erwünscht ist.
Benutzerdefinierte Modelle dienen ausschließlich der Unterstützung der Anwendungen EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor und EcoStruxure Energy Hub (Teil von EcoStruxure Building Activate) und der Energieserverfunktionen von Panel Server Advanced. Für andere Anwendungen können benutzerdefinierte Modelle zwar ebenfalls verwendet werden, allerdings ist nur die Visualisierung von Gerätedaten im Überwachungsbildschirm möglich.
Benutzerdefinierte Modelle werden im Webportal-Tool EcoStruxure Power Commission (EPC Web) erstellt oder geändert. Das EPC Web-Tool enthält eine Kontexthilfe, die Sie unterstützt.
Neue und geänderte benutzerdefinierte Modelle werden über die Panel Server-Webseiten in den Panel Server importiert. Weitere Informationen zur automatischen oder manuellen Erkennung von Modbus-Geräten finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Modbus-Geräten.
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Universal und Advanced.
Einstellen der Parameter
Benutzerdefinierte Modelle sind auf den Panel Server-Webseiten unter verfügbar.
Erstellen eines benutzerdefinierten Modells
Erstellen Sie das benutzerdefinierte Modell mithilfe des Webportal-Tools EcoStruxure Power Commission (EPC Web).
Das benutzerdefinierte Modell enthält die Liste der Messungen und Alarme, die von dem Modbus-Gerät unterstützt werden, das mit dem Panel Server verbunden ist.
Benutzerdefinierte Gerätemodelle können verwendet werden, um Wireless-Geräte über eine hierarchisch strukturierte Architektur (über-/untergeordnete Elemente) hinzuzufügen.
Das benutzerdefinierte Gerätemodell muss den folgenden Inhalt aufweisen. Es kann nicht in die Panel Server-Webseiten importiert werden, wenn die folgenden Regeln nicht eingehalten werden:
-
modelingInformation (Modellinformationen)
-
productIdentification (Produktidentifikation)
-
measure (Messungen)
-
modbusMapping (Modbus-Zuordnung)
-
modbusDataModel (Modbus-Datenmodell)
Benutzerdefinierte Modelle können Alarme, Ereignisnamen, Bedingungen, Werte und Schweregrade enthalten.
Benutzerdefinierte Modelle können die Modbus-Erkennungsregeln enthalten, so dass der Panel Server zusätzlich zu den integrierten Modellen benutzerdefinierte Modelle verwenden kann, um Modbus-Geräte zu erkennen. Weitere Informationen zu den Regeln finden Sie im EPC Web-Tool.
Die benutzerdefinierten Einheiten im benutzerdefinierten Gerätemodell müssen den folgenden Syntaxregeln entsprechen:
-
Maximale Anzahl an Zeichen: 16
-
Verwenden Sie nur Zeichen aus der folgenden Tabelle.
| Zeichen | Beschreibung |
|---|---|
|
Alphanumerische Zeichen |
|
|
/ |
Schrägstrich |
|
* |
Stern (multiplizieren) |
|
- |
Minus |
|
+ |
Plus |
|
% |
Prozent |
|
( |
Linke Klammer |
|
) |
Rechte Klammer |
|
. |
Punkt |
|
Ω |
Omega (Ohm) |
|
µ |
mu (Mikro) |
|
„Leerzeichen“ |
das Leerzeichen |
|
° |
Grad, zum Beispiel °C |
|
Hochskriptzeichen |
|
Exportieren Sie das benutzerdefinierte Modell in eine ZIP-Datei.
Importieren eines benutzerdefinierten Gerätemodells
Gehen Sie zum Import eines zuvor im EPC Web-Tool erstellten und in eine ZIP-Datei exportierten benutzerdefinierten Gerätemodells vor wie folgt:
-
Navigieren Sie auf den Panel Server-Webseiten zu .
-
Klicken Sie auf Importieren. Sie können Folgendes importieren:
-
Ein neues benutzerdefiniertes Modell. Hierbei handelt es sich um ein benutzerdefiniertes Modell, das noch nicht in den Panel Server importiert wurde und mit der Firmwareversion des Panel Server kompatibel ist. Siehe Kompatibilitätstabelle.
-
Ein geändertes benutzerdefiniertes Modell. Hierbei handelt es sich um die geänderte Version eines benutzerdefinierten Modells, das bereits importiert wurde und von den verbundenen Modbus-Geräten verwendet wird.
HINWEIS: Die geänderte Version eines benutzerdefinierten Modells mit veraltetem Format wird für einen Import in den Panel Server nicht unterstützt.
-
-
Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Gerätemodell aus, das lokal in einer ZIP-Datei gespeichert ist.
Die ZIP-Datei kann sowohl neue als auch geänderte benutzerdefinierte Modelle enthalten. Der Panel Server kann maximal zwei verschiedene Versionen mit demselben benutzerdefinierten Modellnamen hosten. Von Modbus-Geräten wird nur eine Version (aktuelle Version) verwendet. Die andere Version wird als verfügbare Version in der Tabelle der benutzerdefinierten Modelle gespeichert.
Wenn das benutzerdefinierte Modell erfolgreich importiert wurde, wird es in der Tabelle der benutzerdefinierten Modelle aufgeführt. Es können maximal 50 benutzerdefinierte Modelle in den Panel Server importiert werden.
Ein neues benutzerdefiniertes Modell wird automatisch instanziiert, sodass neue Modbus-Geräte mit diesem benutzerdefinierten Modell hinzugefügt werden können. Es wird in der Tabelle der benutzerdefinierten Modelle als die aktuelle Version angezeigt.
Für geänderte benutzerdefinierte Modelle steht die neue Version in der Tabelle der benutzerdefinierten Modelle für eine Verwendung zur Verfügung. Sie wird nicht automatisch instanziiert. Wählen Sie Versionen wechseln und Geräte aktualisieren aus, um die neue Version auf ausgewählte Modbus-Geräte anzuwenden.
Kompatibilität mit benutzerdefinierten Modellen
Die folgende Tabelle zeigt die Kompatibilität zwischen den benutzerdefinierten Modellen im Tool EPC Web und den Firmwareversionen des Panel Server.
|
Datum der Erstellung des benutzerdefinierten Modells |
EPC Web Tool-Version |
Panel Server Firmwareversion |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
2.0 |
2.1 |
2.2 2.3 |
2.4 oder höher |
||
|
Ab Oktober 2025 |
2.6 oder höher |
– |
– |
– |
✔ |
|
März 2025 - September 2025 |
2.5 |
✔ |
– |
✔ |
■ |
|
Januar 2025 - Februar 2025 |
2.4 |
✔ |
– |
✔ |
■ |
|
September 2024 - Dezember 2025 |
2.3 |
✔ |
✔ |
✔ |
■ |
|
Bis August 2024 |
2.2 |
✔ |
✔ |
✔ |
■ |
- ✔ Kompatibel
- - Nicht kompatibel
- ■ Nicht kompatibel für einen Import in den Panel Server. Die aktuellen und verfügbaren Versionen, die in der Tabelle der benutzerdefinierten Modelle auf den Panel Server-Webseiten angezeigt werden, werden weiterhin vom Panel Server unterstützt.
Tabelle der benutzerdefinierten Modelle
Die Tabelle der benutzerdefinierten Modelle zeigt die folgenden Informationen an und ermöglicht Ihnen die Durchführung von Versionsaktualisierungen sowie das Löschen von benutzerdefinierten Modellen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
|
Modellbezeichnung |
Name des importierten benutzerdefinierten Modells. |
|
Aktuelle Version |
Aktuelle Version des benutzerdefinierten Modells, die von den zugeordneten Modbus-Geräten verwendet wird. Es können maximal 50 benutzerdefinierte Modelle importiert werden. |
|
Enthält Erkennungsregeln |
True/False - Gibt an, ob die aktuelle Version des benutzerdefinierten Gerätemodells Modbus-Erkennungsregeln enthält. Wenn True angezeigt wird, kann die aktuelle Version des Modells vom Panel Server zur automatischen Erkennung von Modbus-Geräten ausgewählt werden. |
|
Änderungsdatum des Modells |
Gibt das Datum an, an dem das aktuelle benutzerdefinierte Modell zuletzt geändert wurde. |
|
Verfügbare Version |
Eine alternative Version des benutzerdefinierten Modells, die auf die zugehörigen Modbus-Geräte angewendet werden kann. |
|
Zugehörige Geräte |
Die Anzahl der mit der aktuellen Version des benutzerdefinierten Modells verknüpften Modbus-Geräte. Diese Zahl wird aktualisiert, sobald neue Modbus-Geräte manuell oder automatisch erkannt werden. |
|
Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Kontextmenü zu öffnen. Welche Elemente angezeigt werden, hängt vom Gerät ab:
|
Der Wechsel zwischen den Versionen auf den Webseiten des Panel Server hängt vom Format der aktuellen und der verfügbaren Versionen ab, wie in der folgenden Tabelle angegeben:
| Aktuelle Version | Verfügbare Version | Umschaltung möglich? |
|---|---|---|
|
Veraltetes Format |
Veraltetes Format |
Ja |
|
Veraltetes Format |
Aktualisiertes Format |
Ja |
|
Aktualisiertes Format |
Veraltetes Format |
Nein |
|
Aktualisiertes Format |
Aktualisiertes Format |
Ja |
Unterstützte Funktionen
Die Modbus-Funktionen werden im Anhang beschrieben:
Prüfen der Zuordnung zwischen benutzerdefinierten Gerätemodellen und Modbus-Geräten
Navigieren Sie zu und wählen Sie Ihr Gerät in der Liste aus. Im Bereich Modell-Informationen des benutzerdefinierten Gerätes werden die folgenden Informationen angezeigt:
-
Modell-Name des benutzerdefinierten Geräts
-
Modell-Version des benutzerdefinierten Geräts