DOCA0172DE-20

DNS

Einführung

Die TCP/IP-Kommunikation wird für die Inbetriebnahme, Datenerfassung und Datenveröffentlichung sowie zur Verbindung mit der Überwachungssoftware verwendet.

Allgemeine Grundlagen der TCP/IP-Kommunikation, wie z. B. DNS- und Proxyeinstellungen, gelten für Ethernet und Wi-Fi.

Das „Domain Name System“ (DNS) ist das Benennungssystem für PCs und Geräte, die mit einem lokalen Netzwerk (LAN) oder dem Internet verbunden sind.

Für die folgenden Funktionen ist der DNS-Dienst erforderlich:

  • Cloud-Verbindung.

  • HTTP/HTTPS-Proxy, wenn ein Domänenname verwendet wird.

  • SFTP, wenn ein Domänenname verwendet wird.

  • NTP, wenn ein Domänenname verwendet wird.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Das DNS wird wie folgt eingerichtet:
  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf den Webseiten des Panel Server unter Einstellungen > Netzwerkkommunikation > DNS

DNS-Einstellungen

In der folgenden Tabelle werden die auf den Webseiten verfügbaren Einstellungen beschrieben.

Parameter Beschreibung
DNS Zuweisungsmodus Wird zur Auswahl des Konfigurationsmodus für den DNS-Server verwendet:
  • Wählen Sie Statisch aus, um die primären und sekundären Serveradressen manuell festzulegen.

  • Wählen Sie DHCP (Standardeinstellung) aus, um die DNS-Serverkonfiguration automatisch vom DHCP-Server abzurufen.

Primärer DNS-Server Wird verwendet, um die IPv4-Adresse des primären DNS-Servers manuell einzugeben, wenn der Parameter für den DNS-Konfigurationsmodus auf Statisch gesetzt ist.
Sekundärer DNS-Server Wird verwendet, um die IPv4-Adresse des sekundären DNS-Servers manuell einzugeben, wenn der Parameter für den DNS-Konfigurationsmodus auf Statisch gesetzt ist.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.