DOCA0172DE-20

Datenerfassung

Einführung

Die Funktion zur Datenerfassung im Panel Server erfasst Daten von verbundenen Geräten mit einer vorgegebenen Frequenz für einen definierten Satz von Messungen. Die Frequenz und die Messungen hängen von der Konfiguration der Funktion ab, die entweder über eine verbundene Cloud-Anwendung oder manuell auf den Panel Server-Webseiten festgelegt wird.

Für Panel Server Entry und Universal werden die erfassten Daten vor der Veröffentlichung in einen Puffer übertragen. Der Puffer speichert Daten bis zu einem Monat und veröffentlicht sie in der Cloud-Anwendung, sobald die Datenveröffentlichung aktiviert oder die Verbindung nach einer Unterbrechung wiederhergestellt wird.

HINWEIS: Die Dauer der Datenspeicherung hängt von der Konfiguration der Datenerfassung ab. In einer typischen Konfiguration (ca. 1000 Messwerte werden alle 10 Minuten erfasst) werden Daten bis zu einem Monat gespeichert. In einer Maximalkonfiguration (5000 Messungen alle 10 Minuten) kann der Zeitraum auf ca. 2 Wochen verkürzt werden.

Für Panel Server Advanced werden die Daten im Panel Server protokolliert.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Aktivieren Sie die Datenerfassung auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Datenverwaltung > Datenerfassung.

HINWEIS: Bei einer manuellen Konfiguration stellen Sie die Erfassungsfrequenz und die Messungen einzeln ein, bevor Sie die Datenerfassung aktivieren.

Konfiguration der Datenerfassung über eine Cloud-Anwendung

Wenn eine Verbindung zu einer Cloud-Anwendung aktiviert wird, wird die Datenerfassung automatisch aktiviert und vom Cloud-System konfiguriert. Die Einstellungen können nicht auf den Panel Server-Webseiten bearbeitet werden (schreibgeschützt).

Die in den verbundenen Geräten gemessenen Daten werden erfasst und in der Cloud-Anwendung veröffentlicht.

Konfiguration der manuellen Datenerfassung

Mit der manuellen Datenerfassung können Sie die zu erfassenden Messwerte für jedes Gerät im System konfigurieren:

  • Modbus-Geräte

  • Wireless-Geräte

  • Eingangs-/Ausgangsgeräte

Nach der Inbetriebnahme aller mit dem Panel Server verbundenen Geräte können Messungen und Erfassungszeitraum für jedes Gerät auf der Webseite Einstellungen > Datenverwaltung ausgewählt werden:

  1. Wählen Sie in der Geräteliste die Art der Gerätegruppierung aus, indem Sie auf das Listensymbol klicken:

    • Nutzung (Standard)

    • Zone

  2. Klicken Sie für jedes Gerät auf den Gerätenamen.

  3. Klicken Sie auf Daten.

  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenerfassung für jede Messung über das Kontrollkästchen Datenerfassung.

  5. Wählen Sie den Erfassungszeitraum für die Messwerte aus. Siehe Ändern der Datenerfassungsfrequenz, sofern relevant.

  6. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen anzuwenden.

    WICHTIG: Die Übernahme der Änderungen kann einige Minuten dauern. Während dieser Zeit sind die folgenden Seiten und Funktionen nicht verfügbar:
    • Dashboard auf der Startseite (Advanced)

    • Trendverfolgung – Gerätespezifische und aggregierte Datenansicht (Advanced)

    • Benutzerdefinierte Gerätemodelle - Benutzerdefinierte Modellaktualisierungen

    • CSV-Export

    • Backup und Wiederherstellung

    • Datenerfassung

    • Messdatenerfassung

HINWEIS: Die Standard-Erfassungskonfiguration für jedes Gerät umfasst die am häufigsten verwendeten Daten für jeden Gerätetyp.

Berechnung gültiger Konfigurationen für Datenmessungen

Berücksichtigen Sie bei der Definition der Erfassungsparameter für das System, wie viele Daten für die Geräte erfasst werden. Um die Systemleistung aufrechtzuerhalten, wird empfohlen, folgende Leistungskriterien zu beachten:
  • Maximal 5.000 simultane individuelle Datenpunkte von verschiedenen Geräten, unabhängig vom Typ (Wireless, Modbus SL oder Modbus TCP/IP, Ein-/Ausgangsgeräte)

  • Maximal 500 erfasste Messwerte pro Minute

  • Maximal 500 separate Alarme für die Überwachung und das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen (maximal 300 davon von Modbus SL-Geräten)

    HINWEIS: Jede dezentrale Konfiguration, die versucht, mehr als diese Grenzwerte zu aktivieren, wird zurückgewiesen.

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für Konfigurationen der Datenerfassung und gibt an, ob diese gültig sind oder nicht:

Anzahl Geräte (A) Anzahl Messungen (B) Erfassungszeitraum (Min.) (C) Gesamtanzahl simultaner Datenpunkte (A x B) Erfasste Messwerte pro Minute (A x B) / C Anzahl Alarme Gültige Konfiguration

30

30

15

900

60

550

Nein - Anzahl Alarme > 500

30

170

15

5.100

340

90

Nein - Gesamtanzahl simultaner Datenpunkte > 5.000

30

30

1

900

900

90

Nein - Erfasste Messwerte pro Minute > 500

30

30

15

900

60

90

Ja:

  • Gesamtanzahl simultaner Datenpunkte < 5.000
  • - Erfasste Messwerte pro Minute < 500
  • - Anzahl Alarme < 500

Die folgenden Informationen zur Datenerfassung werden angezeigt unter Einstellungen > Datenverwaltung > Informationen zur Datenerfassung, um Unterstützung bei der Berechnung der Erfassung zu bieten:

  • Status der Datenpflege

  • Anzahl der erfassten Messwerte

  • Maximal zulässige Anzahl an erfassten Messwerten

  • Anzahl der erfassten Messwerte pro Stunde

  • Maximal zulässige Anzahl an erfassten Messwerten pro Stunde

Ändern der Datenerfassungsfrequenz

Wenn der Erfassungszeitraum (Frequenz) für den Panel Server Advanced lokal oder durch eine dezentrale Konfiguration geändert wird, werden protokollierte historische Datenpunkte beibehalten und migriert, um dem neuen Erfassungszeitraum zu entsprechen, mit den folgenden Ergebnissen:

  • Reduzierung der Frequenz (z. B. Änderung des Zeitraums von 5 Minuten in 10 Minuten): Die für die reduzierte Frequenz relevanten Datenpunkte werden beibehalten. Zwischenliegende Datenpunkte werden gelöscht.

    HINWEIS
    Gefahr von Datenverlust
    Eine Verringerung der Erfassungsfrequenz führt zum dauerhaften Verlust von zwischenliegenden historisierten Datenpunkten.
    Führen Sie einen Datenprotokollexport durch, bevor Sie die Frequenz verringern, um Datenverlust zu vermeiden.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Datenverlust führen.

    Weitere Informationen zum Exportieren von Daten finden Sie unter Lokaler Export von Daten.

  • Erhöhung der Frequenz (z. B. Änderung des Zeitraums von 10 Minuten in 5 Minuten): Datenpunkte, für die keine historischen Daten vorhanden sind, werden aus vorhandenen historischen Daten extrapoliert (dupliziert) (Datenpunkte auf beiden Seiten), was zu nicht linearen Trends führen kann, wo lineare Trends erwartet werden. Diese Datenpunkte werden als Ungefährer Wert in den Grafiken und Diagrammen auf der Webseite Trendverfolgung angegeben.

Aktivierung und Bereinigung der Datenerfassung

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben.

Parameter Beschreibung

Aktivierung der Datenerfassung

Dient der Aktivierung/Deaktivierung der Datenerfassung durch den Panel Server.

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenerfassung aktivieren, um die Funktion zu aktivieren.

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenerfassung deaktivieren, um die Funktion zu deaktivieren.

Daten bereinigen

Wird verwendet, um alle erfassten Daten zu löschen. So löschen Sie Daten:

  1. Deaktivieren Sie die Datenerfassung.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Daten bereinigen.

    HINWEIS: Während des Vorgangs, der einige Minuten dauern kann, ist der Zugriff auf die folgenden Seiten und Funktionen nicht möglich:
    • Dashboard der Startseite

    • Trendverfolgung - Gerätespezifische und aggregierte Datenansicht

    • Benutzerdefinierte Gerätemodelle - Benutzerdefinierte Modellaktualisierungen

    • CSV-Export

    • Backup und Wiederherstellung

    • Datenerfassung

    • Messdatenerfassung

  3. Bestätigen Sie die Anforderung zum Bereinigen der Daten durch Klicken auf Bestätigen in der Popup-Meldung.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.