DOCA0172DE-20

Verfügbarkeit von Umgebungssensordaten

Einführung

Die Daten, die von den Umgebungssensoren an den Panel Server übertragen werden, sind vom Typ des Umgebungssensors abhängig. Die Tabelle enthält Beispiele für Daten, die je nach Typ der Umgebungssensoren im Panel Server verfügbar sind.

Gerätespezifische Bestellreferenzen

Die Bestellreferenzen der Geräte, die für die verschiedenen Umgebungssensortypen verwendet werden, sind:

  • CL110 (Wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Vertreter für Informationen zu Bestellreferenzen.)

  • TH110 (Wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Vertreter für Informationen zu Bestellreferenzen.)

  • TH150S, TH150M

  • TH200M

  • TRH (SED-TRH-G-5045)

  • TRHC02 (SED-CO2-G-5045)

Eine vollständige Liste der unterstützten Bestellreferenzen finden Sie in den folgenden Dokumenten.

  • DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Firmware-Versionshinweise

Andere Messungen

Daten

CL110 TH110 TH150S TH150M TH200M TRH TRHC02

Temperatur

Temperatur Phase A

Temperatur Phase B

Temperatur Phase C

Temperatur neutral

Relative Luftfeuchtigkeit

CO2 Konzentration

Innentemperatur

Batteriespannung

RSSI-Verbindung

Eine vollständige Liste der von Umgebungssensoren übertragenen Messdaten finden Sie im Dokument DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.