DOCA0172DE-20

Permanente Deaktivierung von Wireless-Netzwerken

Einführung

Die Panel Server-Modelle PAS600LWD und PAS600PWD verfügen standardmäßig nicht über eine IEEE 802.15.4- oder Wi-Fi-Wireless-Netzwerkfunktion.

IEEE 802.15.4- und Wi-Fi-Funknetze können dauerhaft und gleichzeitig in anderen Panel Server Universal-Modellen und in Advanced-Modellen deaktiviert werden. Sobald die Wireless-Netzwerke über diesen Befehl deaktiviert werden, ist dieser Zustand permanent und kann nicht rückgängig gemacht werden. Weder ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen noch eine Backup-Wiederherstellung kann die Funkfunktionen erneut aktivieren. Wenn ein IEEE 802.15.4- oder Wi-Fi-Netzwerk erforderlich ist, muss der Panel Server durch ein neues Gerät ersetzt werden.

Die permanente Deaktivierung der Wireless-Netzwerke wird nicht in der Sicherungsdatei der Konfiguration des Panel Server gespeichert (siehe detaillierten Abschnitt).

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Universal (mit Ausnahme der WD-Modelle, die keine Wireless-Funktion bereitstellen) und Panel Server Advanced.

Einstellen der Parameter

Die permanente Deaktivierung von Wireless-Netzwerken wird auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten eingestellt, unter Einstellungen > Sicherheit > Netzwerkverwaltung > Drahtlose Netzwerke deaktivieren.

Permanentes Deaktivieren von Wireless-Netzwerken

HINWEIS
Permanenter Kommunikationsverlust mit Wireless-Geräten
Die permanente Deaktivierung von Wireless-Netzwerken deaktiviert die Kommunikation mit Wireless-Geräten dauerhaft. Führen Sie diese Schritte nur aus, wenn Sie sicher sind, dass Sie in Zukunft nicht mehr mit Wireless-Geräten kommunizieren möchten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem unbeabsichtigten Kommunikationsverlust führen.

Gehen Sie wie folgt vor, um IEEE 802.15.4- und Wi-Fi-Wireless-Netzwerke im Panel Server permanent und gleichzeitig zu deaktivieren:

  1. Klicken Sie auf der Webseite Netzwerkverwaltung auf Alle Wireless-Netzwerke deaktivieren.

  2. Lesen Sie sich die Popup-Meldung sorgfältig durch, bevor Sie die Deaktivierung im angezeigten Fenster bestätigen oder abbrechen.

    Ergebnis: Nach Bestätigung der Deaktivierung startet der Panel Server automatisch neu. Nach dem Neustart werden beide Arten von Wireless-Netzwerken permanent im Panel Server deaktiviert und dementsprechend auf den Webseiten ausgewiesen. Die Deaktivierung kann nicht rückgängig gemacht werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.