DOCA0172DE-20

Modbus-Registertabellen

Einführung

Die Modbus-Register des EcoStruxure Panel Server und die Modbus-Register der unterstützten Wireless-Geräte, die mit dem Gerät verbunden sind, liefern Mess- und Überwachungsinformationen.

Detaillierte Informationen zu diesen Modbus-Registern finden Sie im Dokument DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Tabelle der Modbus-Funktionen

Die folgende Tabelle beschreibt die vom Panel Server unterstützten Funktionen zum Lesen und/oder Schreiben von Daten in den Modbus-Registern von Wireless-Geräten.

Funktionscode

Name der Funktion

03

„n“ Wörter lesen

16

n Wörter schreiben

100-4

n nicht benachbarte Wörter lesen, wobei n ≤ 100 (siehe Funktion 100-4: Nicht aufeinander folgende Register lesen)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.