DOCA0172DE-21

Beschreibung der Hardware

Panel Server Entry

Frontseite

Unterseite

Oberseite

       
   
  1. Status-LED des Panel Server

  2. Multifunktionstaste

  3. QR-Code für Produktinformationen (einschließlich Gerätecode, Anmeldedaten zur Verwendung für eine sichere Inbetriebnahme des Panel Server über Cloud-Anwendungen)

  4. Ethernet-LED 1: Geschwindigkeit

  5. Ethernet-LED 2: Aktivität

  6. Ethernet-Kommunikationsport

  7. Klemmenleiste für Spannungsversorgung

  8. MAC-Adresse und Seriennummer

Für Informationen zur Installation des Panel Server Entry siehe die Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Website: NNZ76760.

Panel Server Universal

Frontseite

Unterseite

Rückseite

       

Oberseite

 
  1. Klemmenleiste für Spannungsversorgung

  2. Klemmenleiste für Digitaleingänge (PAS600L)

  3. Status-LED des Panel Server

  4. Multifunktionstaste

  5. QR-Code für Produktinformationen (einschließlich Gerätecode, Anmeldedaten zur Verwendung für eine sichere Inbetriebnahme des Panel Server über Cloud-Anwendungen)

  6. RS485-Modbus-Kommunikationsport

  7. Ethernet-LED 1: Geschwindigkeit

  8. Ethernet-LED 2: Aktivität

  9. Anschluss für externe Wi-Fi-Antenne

  10. Ethernet 1-Kommunikationsport

  11. Ethernet 2-Kommunikationsport

  12. Erdungsanschluss

  13. MAC-Adresse und Seriennummer und Hardwareversion HW: V2.0 (nur für Hardwareversion 002.000.000)

  14. Anschluss für externe IEEE 802.15.4-Antenne (nur für HW: V2.0 PAS600, PAS600L)

Für Informationen zur Installation des Panel Server Universal siehe die Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Website: GEX84977

Panel Server Universal Wired by Design

Frontseite

Unterseite

Rückseite

       

Oberseite

 
  1. Klemmenleiste für Spannungsversorgung

    (PAS600LWD)
  2. Klemmenleiste für Digitaleingänge (PAS600LWD)

  3. Status-LED des Panel Server

  4. Multifunktionstaste

  5. QR-Code für Produktinformationen (einschließlich Gerätecode, Anmeldedaten zur Verwendung für eine sichere Inbetriebnahme des Panel Server über Cloud-Anwendungen)

  6. RS485 Modbus-Kommunikationsport

  7. Ethernet-LED 1: Geschwindigkeit

  8. Ethernet-LED 2: Aktivität

  9. Ethernet 1-Kommunikationsport

  10. Ethernet 2-Kommunikationsport (PoE-Port für PAS600LWD)

  11. Erdungsanschluss

  12. MAC-Adresse, Seriennummer und Hardwareversion HW: V2.0

Für Informationen zur Installation des Panel Server Universal Wired by Design siehe die Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Website: PKR28607.

Panel Server Advanced

Frontseite

Unterseite

Rückseite

       

Oberseite

 
  1. Klemmenleiste für Spannungsversorgung (PAS800, PAS800L)

  2. Klemmenleiste für Digitaleingänge (PAS800L)

  3. Status-LED des Panel Server

  4. Multifunktionstaste

  5. QR-Code für Produktinformationen (einschließlich Gerätecode, Anmeldedaten zur Verwendung für eine sichere Inbetriebnahme des Panel Server über Cloud-Anwendungen)

  6. RS485-Modbus-Kommunikationsport

  7. Ethernet-LED 1: Geschwindigkeit

  8. Ethernet-LED 2: Aktivität

  9. Anschluss für externe Wi-Fi-Antenne

  10. Ethernet 1-Kommunikationsport

  11. Ethernet 2-Kommunikationsport (PoE-Port für PAS800P)

  12. Erdungsanschluss

  13. MAC-Adresse und Seriennummer und Hardwareversion HW: V2.0 (nur für Hardwareversion 002.000.000)

  14. Anschluss für externe IEEE-802.15.4-Antenne (PAS800, PAS800L)

Für Informationen zur Installation des Panel Server Advanced siehe die Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Website: BQT54848.

Hardwareversion

Der Panel Server ist in zwei Hardwareversionen verfügbar, je nach Modell und Herstellungsdatum, Hardwareversion 001.000.000 und Hardwareversion 002.000.000.

Die folgenden Modelle des EcoStruxure Panel Server sind mit der Hardwareversion 002.000.000 ausgestattet (HW: V02):

  • Modell PAS600PWD Wired by Design ohne Wireless-Kommunikationsfunktion

  • Modell PAS600LWD Wired by Design ohne Wireless-Kommunikationsfunktion

Bestimmte Modelle des Universal und Advanced EcoStruxure Panel Server sind in zwei Hardwareversionen verfügbar: 001.000.000 und 002.000.000 (HW: V02). Für Advanced EcoStruxure Panel Server bieten beide Versionen die gleichen Merkmale und Funktionen. Für PAS600 und PAS600L bietet die Hardwareversion 002.000.000 zusätzlich zu den Funktionen der Hardwareversion 001.000.000 die folgenden Funktionen:

  • Wi-Fi-Konnektivität 5 GHz

  • Externer IEEE 802.15.4-Antennenanschluss

Hier finden Sie die Informationen zur Identifizierung der Hardwareversion Ihres Panel Server:

  • Die Informationen sind oben auf dem Panel Server aufgedruckt:

    • Hardwareversion 001.000.000: MAC-Adresse und Seriennummer

    • Hardwareversion 002.000.000: MAC-Adresse, Seriennummer und HW: V2.0

  • Auf den Panel Server-Webseiten in einem der folgenden Pfade:

    • Einstellungen > Allgemein > Identifikation > Hardware-Revision

    • Wartung > Firmware-Update > Hardware-Revision

Status-LED des Panel Server

Die LED zeigt den Betriebsmodus des Panel Server an.
LED-Anzeige Beschreibung
Der Panel Server ist ausgeschaltet.

Der Panel Server fährt hoch. Das System wird innerhalb von 2 Minuten gestartet.

Der Panel Server befindet sich im Normalbetrieb.

Geringfügige Fehlfunktion erkannt. Stellen Sie eine Verbindung zur Software Panel Server her, um eine Diagnose durchzuführen.

Schwerwiegende Fehlfunktion erkannt. Der Panel Server muss ausgewechselt werden.

Wi-Fi-Zugangspunkt ist verbindungsbereit.

Verbindung zum Wi-Fi-Zugangspunkt hergestellt.

Ethernet-Status-LEDs

Die Kombination der beiden LEDs eines RJ45-Ports zeigt den Ethernet-Kommunikationsstatus des Panel Server an.

Ethernet-LEDs

Beschreibung

LED 1: Geschwindigkeit

LED 2: Aktivität

Keine Ethernet-Kommunikation

Ethernet-Kommunikation 10 MB aktiv

Ethernet-Kommunikation 100 MB aktiv

Multifunktionstaste

Verwenden Sie die Multifunktionstaste, um folgende Funktionen auszuführen:

  • Initiieren der Verbindung über den Wi-Fi-Zugangspunkt (außer Wired by Design-Modelle)

  • Neustarten des Panel Server

  • Zurücksetzen des Panel Server auf die Werkseinstellungen

Funktion Aktion LED-Status Bedeutung

Aktivieren des Wi-Fi-Zugangspunkts

Drücken Sie die Multifunktionstaste weniger als 5 s.

Blinkt blau

Der Wi-Fi-Zugangspunkt des Panel Server ist bereit für den Aufbau einer Verbindung.

Leuchtet blau

Die Verbindung zum Wi-Fi-Zugangspunkt wurde hergestellt.

Blinkt schnell orange

Die Verbindung zum Wi-Fi-Zugangspunkt ist nicht autorisiert.

Neustarten des Panel Server

Drücken Sie die Multifunktionstaste für 5 s bis 10 s.

Leuchtet orange

Der Panel Server wird neu gestartet.

Leuchtet grün

Der Panel Server befindet sich nach dem Neustart im Normalbetrieb.

Zurücksetzen des Panel Server auf die Werkseinstellungen

Drücken Sie die Multifunktionstaste länger als 10 s, bis die konstant leuchtende orangefarbene LED schnell zu blinken beginnt.

Blinkt schnell orange

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird initiiert.

Bestätigen Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, indem Sie die Multifunktionstaste innerhalb von 5 Sekunden erneut drücken.

Blinkt schnell grün

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wurde bestätigt.

Um die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen abzubrechen, warten Sie, bis die LED ihre Farbe ändert.

Blinkt schnell rot

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird abgebrochen.

Warten Sie, bis der Panel Server vollständig neu gestartet wurde.

Leuchtet orange

Der Panel Server wird gebootet.

Leuchtet grün

Der Panel Server befindet sich nach dem Zurücksetzen im Normalbetrieb.

QR-Code

Wenn der QR-Code auf der Frontseite eines Panel Server mit einem Smartphone gescannt wird, das mit dem Internet verbunden ist, wird die Go2SE-Landingpage angezeigt.

Die Landingpage enthält Folgendes:

  • Informationen zum Panel Server

  • Eine Liste mit Menüs

Manipulationserkennung

Ein Etikett zur Manipulationserkennung hilft bei der Erkennung eines unbefugten Zugriffs auf den Panel Server. Dieses Etikett ist hellgrau mit schwarzer Aufschrift Schneider Electric.

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Position des Etiketts zur Manipulationserkennung (A), das an der rechten Seite des Panel Server angebracht ist:

Überprüfen Sie vor der Installation, dem Betrieb, der Wartung oder der Instandhaltung des EcoStruxure Panel Server die Unversehrtheit des Etiketts zur Manipulationserkennung.

Anschluss für externe Wi-Fi-Antenne

Die optionale externe Wireless-Geräte-/Wi-Fi-Antenne kann über den Wi-Fi-Antennenanschluss verbunden werden:

  • Panel Server Universal (außer Wired by Design-Modelle)

  • Panel Server Advanced

Schließen Sie die externe Antenne (Referenz PASA-ANT1) an den Wi-Fi-Antennenanschluss an der Unterseite des Panel Server an und installieren Sie die Antenne auf dem Dach des Schaltschranks.

Für Informationen zur Konfiguration des Panel Server nach der Installation der externen Antenne siehe WLAN Infrastruktur.

Anschluss für externe IEEE 802.15.4-Antenne

Die optionale externe Wireless-Geräte-/Wi-Fi-Antenne kann über den IEEE 802.15.4-Antennenanschluss verbunden werden:

  • Panel Server Universal Hardwareversion 002.000.000 (außer Wired by Design-Modelle)

  • Panel Server Advanced

Verbinden Sie die externe Antenne (Referenz PASA-ANT1) mit dem IEEE 802.15.4-Antennenanschluss an der Oberseite des Panel Server Universal oder Advanced und installieren Sie die Antenne auf dem Dach des Schaltschranks.

Informationen zur Konfiguration des Panel Server nach der Installation der externen Antenne finden Sie unter IEEE 802.15.4-Kommunikation.

Panel Server - Externe Wireless-Geräte-/Wi-Fi-Antenne

Verwenden Sie die externe Wireless-Geräte-/Wi-Fi-Antenne (Referenz PASA-ANT1) in bestimmten Anwendungsfällen, z. B. wenn der Panel Server Universal oder Advanced in einem Schaltschrank mit Metallwänden und Türen installiert ist und sich einige Wireless-Geräte an einem anderen Ort befinden. Die Antenne erweitert das Wireless- oder Wi-Fi-Netzwerk außerhalb des Schaltschranks.

Informationen zur Installation der externen Antenne finden Sie in der Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Website: NNZ58425.

Informationen zur Wireless-Kommunikation im Panel Server-System finden Sie im Dokument DOCA0289•• Wireless-Kommunikationsarchitekturen mit EcoStruxure Panel Server - Designrichtlinien.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.