DOCA0172IT-20

Appendice D: Formati di file della pubblicazione SFTP e HTTPS

Pubblicazione CSV

La tabella seguente fornisce i dettagli di ogni riga del file .csv, con i dati di campionamento.

Riga

Dati nel file .csv

Descrizione

1

“Gateway Name”,”Gateway SN”,”Gateway IP Address”,”Gateway MAC Address”,”Device Name”,”Device Local ID”,”Device Type ID”,”Device Type Name”,”Logging Interval”,”Historical Intervals”

Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per le informazioni fornite nella riga 2:

  • Gateway Name: nome assegnato a Panel Server durante la messa in servizio

  • Gateway SN: numero di serie di Panel Server

  • Gateway IP: indirizzo IP di Panel Server

  • Gateway MAC Address: indirizzo MAC di Panel Server

  • Device Name: nome assegnato al dispositivo durante la messa in servizio

  • Device Local ID: riferimento del dispositivo collegato, univoco in tutto Panel Server

  • Device Type ID: modello di dispositivo

  • Device Type Name: modello di dispositivo

  • Logging Interval: periodo di campionamento espresso in minuti

  • Historical Intervals: numero totale di righe di dati registrati in questo file

2

“Device TypeEcoStruxure Panel Server”,”542206310926”,”10.195.253.81”,”00:00:54:E5:8A:36”,”F160 3P 3P+N”,”modbus:1_mb_81”,”F160 3P 3P+N”,”F160 3P 3P+N”,”5”,”7”

Questa riga contiene informazioni sul Panel Server che ha prodotto il file e sul dispositivo a valle da cui sono state campionate le misurazioni.

3

4

“ “,” “,” “,”Topic ID1”,”Topic ID2”

Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per gli ID argomento. Un ID argomento è un riferimento alla quantità registrata. Il nome assegnato a una quantità può differire tra dispositivi e lingue. Gli ID argomento consentono di identificare la quantità indipendentemente dal dispositivo o dalla lingua. Gli ID argomento sono univoci in tutto Panel Server.

NOTA: le prime 3 virgole sono utilizzate a scopo di layout in un’applicazione di foglio di calcolo.

5

“ “,” “,”“,"modbus:1_mb_VAB","modbus:1_mb_VAN"

Questa riga contiene gli ID argomento delle misurazioni registrate.

6

7

“Error”,”UTC Offset (minutes)”,”Local Time Stamp”,”RmsVoltagePhsAB (V)”,”RmsVoltagePhsAN (V)”

Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per i dati registrati nelle righe 8 e più:

  • Error: 0 in caso di esito positivo, 19 quando almeno una misurazione non era valida o non era disponibile per il campionamento (NaN).

  • UTC Offset (minutes): offset del timestamp locale dal fuso orario UTC.

  • Local Time Stamp: data e ora dei campioni

Dal quarto elemento in poi, ogni misurazione è descritta dai relativi nome e unità (se nota).

8 e più

“0”,”0”,”2022-11-04 08:10:00”,”127.80000305”,”235.3999939”

“0”,”0”,”2022-11-04 08:15:00”,”128.1000061”,”235.69999695”

“0”,”0”,”2022-11-04 08:20:00”,”127.69999695”,”234.8999939”

Queste righe contengono i dati registrati.

Pubblicazione JSON

La tabella seguente fornisce una spiegazione del contenuto del file .json, con contenuto di esempio tratto dal file di esempio da illustrare.

Dati nel file json Descrizione Esempio

valueItemId

Nome dispositivo e misurazione/evento. Il nome del dispositivo utilizzato nel file .json è un nome interno. Per ottenere la corrispondenza tra questo nome e il nome del dispositivo elencato in Panel Server, seguire la procedura per esportare tutti i registri. Il file diagnostic_topology.txt nei registri esportati elenca i nomi dei dispositivi e i nomi interni.

Io_block:7_iod_827_DO1 denota il dispositivo IO numero 7 e la registrazione delle azioni sull’ingresso digitale 1

timestamp

Riferimento temporale dell’inizio del periodo di campionamento

2023-03-28T08:13:00Z

v

Misurazione/evento

Open

t

Offset temporale in ms da aggiungere al riferimento dell’ora

120000 ms = 120 s = 2 min quindi il campione è stato prelevato alle 08.13 + 2 min = 08.15

s

Misurazione non valida

false

Le righe seguenti forniscono un esempio di file .json con dati costituiti da un elenco di due serie temporali con una raccolta di più record:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.