DOCA0172IT-21

Configurazione dispositivo con l’app per dispositivi mobili EcoStruxure Power Commission

AVVISO
INCOMPATIBILITÀ DEL SOFTWARE
  • L'app per dispositivi mobili e il software EcoStruxure Power Commission non supportano Panel Server con la versione firmware 002.007.000. Per l’aggiornamento del firmware, la messa in servizio e le operazioni di configurazione di Panel Server, utilizzare invece le pagine Web di Panel Server.
  • Per Panel Server con versione firmware fino a 002.006.001, è possibile continuare a utilizzare il software EcoStruxure Power Commission e l'app per dispositivi mobili per l'aggiornamento del firmware Panel Server, la messa in servizio e le operazioni di configurazione.
La mancata osservanza di queste istruzioni può limitare la possibilità di mettere in servizio e configurare l'apparecchiatura.

È possibile configurare un dispositivo wireless utilizzando l’app per dispositivi mobili EcoStruxure Power Commission, in combinazione con EcoStruxure Energy Hub (parte di EcoStruxure Building Activate), collegato tramite il punto di accesso Wi-Fi. Per ulteriori informazioni, seguire le istruzioni sullo schermo nell'app.

Sono disponibili le seguenti impostazioni di configurazione:

  • Generale

  • Comunicazione di rete

  • Dispositivi wireless

  • Pubblicazione dati

Per ulteriori informazioni sull’app per dispositivi mobili EcoStruxure Power Commission, consultare DOCA0366EN EcoStruxure Power Commission Mobile Application - User Guide.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.