DOCA0172IT-20

Registri Modbus EcoStruxure Panel Server

Panel Server implementa i propri registri Modbus che iniziano all'indirizzo 255.

Per un elenco completo dei dati disponibili, consultare DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

I dati disponibili includono le impostazioni seguenti:

  • Impostazioni server Modbus TCP/IP:

    • ID Modbus di Panel Server

    • Timeout messaggio: (server Modbus TCP/IP)

  • Impostazioni client Modbus TCP/IP:

    • Timeout del client Modbus TCP/IP

    • Timeout messaggio della richiesta client Modbus TCP/IP

  • Impostazioni Modbus SL per la comunicazione a valle:

    • Parità Modbus

    • Velocità di trasmissione ModBus

    • Numero di bit di stop

    • Intervallo di silenzio dopo la fine del pacchetto Modbus SL

    • Ritardo tra i pacchetti Modbus SL

    • Collegare/Scollegare la resistenza di terminazione RS485

    • Stato della linea di trasmissione

  • Impostazioni client Modbus SL

    • Timeout messaggio della richiesta Modbus SL

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.