DOCA0172IT-20

Menu Home (modello Advanced)

La pagina Web per il menu Home visualizza il consumo di energia del sistema gestito da Panel Server.

Per impostazione predefinita, il consumo di elettricità viene visualizzato per un periodo di un giorno (ieri, l'altro ieri) in due grafici a torta. È possibile selezionare altri periodi e utenze. I grafici dei consumi sono organizzati:

  • Per utilizzo

  • Per zona

In ogni caso, vengono visualizzati i primi cinque consumatori, ordinati dal consumo più alto a quello più basso. Gli altri consumatori dell’utenza selezionata sono visualizzati come sesta categoria, denominata Utilizzi vari o Altre zone, in base al grafico. I consumatori principali vengono calcolati in base al consumo nel Periodo 1.

Un grafico a torta mostra la distribuzione dei primi cinque consumatori, con tutti gli altri consumatori raggruppati in una sesta categoria. La pagina Web visualizza per ogni consumatore:

  • Consumo del periodo 1

  • Variazione del consumo nel periodo 1 rispetto al periodo 2 (in percentuale)

  • Tendenza: crescente, decrescente (indicata da un'icona a forma di freccia) o piatta (nessuna icona)

È possibile fare clic sul nome di un consumatore nella legenda a destra del grafico per ottenere informazioni dettagliate su quel consumatore.

Nella pagina Home, è possibile selezionare un'utenza (ad esempio, gas) e un periodo diversi (un giorno, una settimana o 4 settimane). Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedere Panoramica dei consumi.

Quando si accede alle pagine Web di Panel Server, la pagina Home viene visualizzata automaticamente se sono disponibili dati storici.

Per ulteriori informazioni sui dati di tendenza, fare clic sull’icona Trending di :

  • In Per utilizzo per andare a Trending > Vista aggregata per utilizzo

  • In Per zona per andare a Trending > Vista aggregata per zona

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.