DOCA0172IT-20

Menu Trending (Advanced modello)

Panoramica

Il menu Trending consente di visualizzare tipi di dati selezionati per dispositivi selezionati in un periodo di tempo selezionato, al fine di osservare le tendenze in dati integrati, come il consumo energetico, oppure in dati continui, come la potenza o la temperatura.

È possibile visualizzare i dati nei modi seguenti:

  • In un determinato periodo di tempo, selezionato da un elenco o personalizzato

  • Confrontati tra due periodi di tempo simili

Quando si selezionano dati integrati, come l'energia, nella pagina Trending, è possibile visualizzare il valore accumulato per ora, giorno o mese. I valori accumulati vengono calcolati sottraendo il valore all'inizio dell'intervallo successivo dal valore all'inizio dell'intervallo di tempo corrente.

Ad esempio, se si visualizza l'energia attiva all'ora nella pagina Trending e l'energia attiva alle 01:00 è 200 Wh e alle 02:00 è 300 Wh, i dati accumulati visualizzati per l'energia attiva alle 01:00 sono 100 Wh. Se uno dei due punti dati richiesti nel calcolo è mancante, i dati accumulati non possono essere calcolati e non vengono visualizzati.

È possibile visualizzare le tendenze dei dati nei modi seguenti:

  • Vista dispositivo fornisce una vista incentrata sul dispositivo, che visualizza i dati da una selezione di dispositivi per un periodo di tempo specifico e confronta i dati in un periodo di tempo equivalente. Un menu a discesa consente di raggruppare i dispositivi nell'elenco in base all'utilizzo o alla zona.

  • Le viste aggregate seguenti forniscono una vista incentrata sui dati:

    • Vista aggregata per utilizzo (filtrabile per zona)

    • Vista aggregata per zona (filtrabile per utilizzo)

    Mostrano i dati aggregati dei consumi energetici in base a un’utenza e/o un utilizzo o una zona, senza riferimento a dispositivi specifici.

Il tipo di grafico di tendenza visualizzato dipende dal tipo di dati selezionati. Sono disponibili due tipi di grafici:

  • Grafico a barre: consente di visualizzare dati integrati (ad esempio energia attiva, energia reattiva) oppure dati aggregati

  • Grafico a linee: consente di visualizzare dati continui (ad esempio, temperatura, potenza attiva)

Il tipo di grafico è indicato da un'icona accanto a ciascun tipo di dati nel menu a discesa Dati. I tipi di dati disponibili nell'elenco dipendono dal dispositivo selezionato.

Una legenda sotto il grafico indica il dispositivo e il tipo di dati per curva. Quando si passa il cursore sopra i grafici, viene visualizzato un suggerimento che indica la data, l'ora, il nome del dispositivo, il valore e l'unità per ciascun tracciato dati. Per un'esperienza utente ottimizzata, su un grafico a linee devono essere visualizzate al massimo 16 curve.

NOTA: i punti dati estrapolati sono inclusi nel grafico con una legenda che indica Valore approssimativo. Per ulteriori informazioni sui punti dati estrapolati, vedere Modifica della frequenza di campionamento dei dati.

Per informazioni sulle impostazioni delle tendenze, vedere Tendenza dati.

Visualizzazione delle tendenze

Per personalizzare i dati visualizzati nella Vista dispositivo:

  1. Selezionare il mezzo per raggruppare i dispositivi nell'elenco facendo clic sull'icona dell'elenco :

    • Utilizzo (predefinito)

    • Zona

  2. Selezionare il dispositivo o i dispositivi da visualizzare dall'elenco a discesa Dispositivi.

  3. Selezionare i dati da visualizzare. È possibile visualizzare insieme solo due tipi di dati diversi.

  4. Attivare la modalità di confronto facendo clic sul commutatore se si desidera confrontare i periodi.

  5. Selezionare il periodo di tempo da visualizzare.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedere Impostazioni vista dispositivo di tendenza dati.

Per personalizzare i dati visualizzati nelle Viste aggregate:

  1. Selezionare l’utenza da visualizzare. È possibile selezionare solo un'utenza.

  2. Selezionare gli utilizzi o le zone da visualizzare.

  3. Se necessario, filtrare l’utilizzo per zona o filtrare la zona per utilizzo.

  4. Attivare la modalità di confronto facendo clic sul commutatore se si desidera confrontare i periodi.

  5. Selezionare il periodo di tempo da visualizzare.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedere Impostazioni vista aggregata di tendenza dati.

Esportazione dati di Trending

I dati selezionati possono essere esportati come file csv facendo clic su Esporta in alto a destra nella pagina Web. L'esportazione csv contiene un file per la vista selezionata (Vista dispositivo o Visualizzazione aggregata), nella lingua visualizzata sullo schermo. Il formato del file csv consente di visualizzare rapidamente i dati in un grafico.

NOTA: Esportazione dati non disponibile in Modalità di confronto.

Il nome del file CSV esportato segue la convenzione di denominazione: PASType_PASSerialNumber_DataExportType_Date-Time dove:

  • PASType è il modello di Panel Server

  • PASSerialNumber è il numero di serie del Panel Server

  • DataExportType indica:

    • device_data_export per i dati esportati dalla Vista dispositivo

    • usages_data_export per i dati esportati dalla Visualizzazione aggregata

  • Date-Time nel formato AAAAMMGG-hhmm

Esempio: PAS800L_542126210003_device_data_export_20250115-1002.csv indica i dati esportati alle 10:02 del 15 gennaio 2025 dalla pagina Vista dispositivo del Panel Server PAS800L con numero di serie 542126210003

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.