DOCA0172IT-20

Infrastruttura Wi-Fi

Presentazione

Panel Server supporta i seguenti protocolli su infrastruttura Wi-Fi:

  • HTTPS per fornire l’accesso alle pagine Web integrate di Panel Server

  • Modbus TCP/IP

  • Protocollo DPWS (Device Profile for Web Services) per il rilevamento della rete IP

Se Panel Server Universal o Advanced è installato in un cabinet metallico, è possibile installare un’antenna Wi-Fi esterna (codice PASA-ANT1) per estendere la rete Wi-Fi all’esterno del cabinet metallico. Le impostazioni della potenza di uscita dell’antenna esterna sono predefinite e non modificabili.

Se Panel Server Entry è installato in un cabinet metallico, utilizzare la connessione della porta Ethernet anziché il Wi-Fi per evitare interruzioni della comunicazione.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal (tranne modelli Wired by Design) e Advanced.

Impostazione dei parametri

L’infrastruttura Wi-Fi è configurata sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server. Procedere come segue:

  1. Accedere alle pagine Web di Panel Server (vedere l’argomento dettagliato).

  2. Configurare la connessione a Wi-Fi sulla pagina Web Impostazioni > Comunicazione di rete > Infrastruttura Wi-Fi > Impostazioni generali.

Impostazioni generali

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL’APPARECCHIATURA O FUNZIONAMENTO ALTERATO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Non impostare il parametro Antenna Wi-Fi su Esterna se l’antenna Wi-Fi esterna non è collegata al gateway Panel Server Universal o Advanced.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
Parametro Descrizione

Attivazione Wi-Fi

Utilizzato per abilitare/disabilitare il Wi-Fi.

NOTA: Disabilitando l’attivazione del Wi-Fi si disattiva il punto di accesso Wi-Fi e si interrompe qualsiasi connessione Wi-Fi attiva.

Attivazione infrastruttura

Visualizzato quando Attivazione Wi-Fi è abilitata e salvata.

Consente di abilitare la capacità di connessione a un’infrastruttura esistente (abilitata per impostazione predefinita). Le impostazioni dell’infrastruttura sono visualizzate e modificabili quando Attivazione infrastruttura è abilitata.

NOTA: l'attivazione dell'infrastruttura Wi-Fi e del punto di accesso del Wi-Fi può provocare instabilità nella rete Wi-Fi.

Antenna (modelli Universal e Advanced)

Quando è abilitato il Wi-Fi, consente di impostare il tipo di antenna utilizzata:

  • Interna (impostazione predefinita)

  • Esterna

Impostazioni dell’infrastruttura

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro Attivazione infrastruttura.

Parametro Descrizione

Stato della connessione

Mostra lo stato della connessione Panel Server alla rete Wi-Fi:

  • Connesso
  • Non connesso
NOTA: se la rete Wi-Fi è temporaneamente fuori servizio, Panel Server si collega di nuovo alla rete Wi-Fi entro tre minuti dal ripristino della rete.

SSID

Consente di selezionare il nome della rete Wi-Fi digitandolo nel campo o visualizzato quando si fa doppio clic nell’Elenco di rete.

IMPORTANTE: si consiglia di utilizzare WPA2 (Wi-Fi Protected Access versione 2) (o WPA3 se disponibile) per la sicurezza della rete wireless.
NOTA: TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) non supportato.

Chiave di autenticazione

Consente di immettere la chiave di autenticazione per la rete Wi-Fi.

Elenco di rete

Consente di selezionare una rete Wi-Fi. Il campo SSID viene compilato automaticamente con i dati corrispondenti facendo doppio clic sul nome della rete.

Per ogni nome di rete nell’elenco, vengono visualizzate le informazioni seguenti:

  • Un’icona indicatrice della potenza Wi-Fi

  • Un’icona di blocco se è richiesta una password per collegarsi alla rete

Impostazioni IP infrastruttura Wi-Fi

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro Attivazione infrastruttura.

Parametro Descrizione

Stato interfaccia

Mostra lo stato dell’interfaccia Wi-Fi.

Indirizzo MAC

Mostra l’indirizzo MAC (Media Access Control). Impostazione non modificabile.

Impostazioni IPv6

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro Attivazione infrastruttura.

Parametro Descrizione

Attivazione IPv6

Consente di attivare/disattivare la configurazione IPv6 (attivata per impostazione predefinita).

NOTA: quando IPv6 è attivato in aggiunta a IPv4 (sempre attivato), le porte risponderanno alle richieste a monte provenienti da un sistema edge su indirizzo IPv6.

NOTA: quando l'attivazione di IPv6 è abilitata, vengono visualizzati i parametri descritti di seguito.

Indirizzo IPv6 link-local

Visualizza l'indirizzo IPv6 link-local generato automaticamente.

NOTA: visualizzato quando è abilitato il parametro Attivazione IPv6.

Modalità di assegnazione IPv6

Permette di selezionare la modalità di assegnazione IPv6:

  • Selezionare Auto (impostazione predefinita) per ottenere automaticamente i parametri IPv6 (DHCP o SLAAC).

  • Selezionare Statico per immettere manualmente l’indirizzo IPv6.

Indirizzo IPv6

Consente di inserire l’indirizzo IP statico di Panel Server quando il parametro Modalità di assegnazione IPv6 è impostato su Statico. È possibile specificare un indirizzo locale univoco, oppure un indirizzo globale.

Visualizza l'indirizzo IP ottenuto automaticamente quando Modalità di assegnazione IPv6 è impostata su Auto.

Lunghezza prefisso IPv6

Specificare la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IPv6 come numero intero compreso tra 1 e 128 quando il parametro Modalità di assegnazione IPv6 è impostato su Statico.

Visualizza la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IPv6 come numero intero compreso tra 1 e 128 quando il parametro Modalità di assegnazione IPv6 è impostato su Auto.

Gateway IPv6

Consente di inserire manualmente l'indirizzo IP del gateway (router) quando il parametro Modalità di assegnazione IPv6 è impostato su Statico.

Visualizza l'indirizzo del gateway IPv6 ottenuto automaticamente quando Modalità di assegnazione IPv6 è impostata su Auto.

Impostazioni IPv4

Parametro Descrizione

Modalità di assegnazione IPv4

Permette di selezionare la modalità di assegnazione IPv4:

  • Selezionare DHCP (impostazione predefinita) per ottenere automaticamente i parametri IPv4.

  • Selezionare Statico per immettere manualmente l’indirizzo IPv4.

Indirizzo IPv4

Consente di inserire l’indirizzo IP statico di Panel Server quando il parametro Modalità di assegnazione IPv4 è impostato su Statico.

Visualizza l'indirizzo IP ottenuto automaticamente quando Modalità di assegnazione IPv4 è impostata su DHCP.

Maschera di rete IPv4

Utilizzato per immettere l’indirizzo della maschera di rete quando il parametro Modalità di assegnazione IPv4 è impostato su Statico.

Visualizza la maschera di rete IPv4 ottenuta automaticamente quando Modalità di assegnazione IPv4 è impostata su DHCP.

NOTA: quando è attivato Wi-Fi, la configurazione Wi-Fi ha la precedenza sulla configurazione IP Ethernet.
IMPORTANTE: utilizzare una maschera di rete diversa per il Wi-Fi da quella utilizzata per Ethernet per evitare problemi di connettività su Panel Server.

Modalità di assegnazione gateway IPv4

La configurazione del gateway è uguale all’impostazione della modalità di assegnazione IPv4 e non è modificabile:

  • DHCP

  • Statico

Gateway IPv4

Consente di inserire manualmente l'indirizzo IP del gateway (router) quando il parametro Modalità di assegnazione IPv4 è impostato su Statico.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.