DOCA0172IT-20

Aggiunta di dispositivi Modbus tramite le pagine Web

Presentazione

I dispositivi Modbus TCP/IP e Modbus-SL possono essere aggiunti o rimossi dal sistema EcoStruxure Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server.

Rilevamento di dispositivi Modbus TCP/IP con un elenco selettivo

Nella pagina Web Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus TCP/IP, nella sezione Rilevamento > Elenco selettivo, creare un elenco di dispositivi da rilevare inserendo l’indirizzo IPv4 di ciascun dispositivo. La porta predefinita è 502 (vedere Comunicazione Ethernet) e l’ID unità predefinito è 255 (vedere Funzione gateway Modbus).

NOTA: L’identificazione dei dispositivi Modbus TCP/IP che utilizzano un indirizzo IPv6 non è supportata.

Durante il rilevamento del dispositivo, il Panel Server utilizza, in ordine di priorità:

  • Un modello di dispositivo personalizzato, se pertinente (il modello di dispositivo personalizzato modificato più di recente, se pertinente)

  • Un modello integrato

NOTA: Eliminare il dispositivo e rilevarlo manualmente utilizzando un modello personalizzato specifico se la scelta del modello personalizzato utilizzato non è appropriata.

Risultato: La tabella Risultato di rilevamento mostra le seguenti informazioni per ciascun dispositivo rilevato sulla rete Modbus TCP/IP:

  • Immagine (modelli di dispositivi integrati)

  • Nome dispositivo

  • Indirizzo IP

  • Porta

  • ID unità

Il dispositivo viene visualizzato nella sezione Dispositivi Modbus.

Aggiunta manuale di dispositivi Modbus TCP/IP

Nella pagina Web Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo, nella sezione Modbus TCP/IP > Aggiunta manuale, specificare le informazioni seguenti per ogni dispositivo:

  • Indirizzo IP

  • Porta

  • ID unità

  • Dispositivo

NOTA: l’identificazione manuale dei dispositivi Modbus TCP/IP che utilizzano un indirizzo IPv6 non è supportata.

Risultato: il dispositivo, una volta rilevato, viene visualizzato nella sezione Dispositivi Modbus.

Per aggiungere manualmente un dispositivo Modbus TCP/IP applicando un modello di dispositivo personalizzato dall’elenco a discesa, selezionare Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus TCP/IP > Aggiunta manuale quindi:

  • Digitare i valori per

    • Indirizzo IP

    • Porta

    • ID unità

  • Selezionare il nome del modello di dispositivo personalizzato in Dispositivo.

Rilevamento di dispositivi Modbus-SL con un elenco selettivo

Nella pagina Web Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus seriale, nella sezione Rilevamento > Elenco selettivo, immettere l’elenco di indirizzi Modbus (1-254) per cui devono essere rilevati i dispositivi.

NOTA: Se non viene immesso alcun indirizzo, viene eseguito il rilevamento degli indirizzi da 1 a 10.

Durante il rilevamento del dispositivo, il Panel Server utilizza, in ordine di priorità:

  • Un modello di dispositivo personalizzato, se pertinente (il modello di dispositivo personalizzato modificato più di recente, se pertinente)

  • Un modello integrato

NOTA: Eliminare il dispositivo e rilevarlo manualmente utilizzando un modello personalizzato specifico se la scelta del modello personalizzato utilizzato non è appropriata.

Risultato: la tabella mostra le seguenti informazioni per ogni dispositivo rilevato sulla rete Modbus-SL:

  • Illustrazione

  • Nome dispositivo

  • ID server virtuale (ID server)

Il dispositivo viene visualizzato nella sezione Dispositivi Modbus.

Aggiunta manuale di dispositivi Modbus-SL

Nella pagina Web Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus seriale > Aggiunta manuale > ID server, immettere l’ID fisico del server del dispositivo da aggiungere e selezionare il tipo di dispositivo.

Risultato: il dispositivo, una volta aggiunto, viene visualizzato nella sezione Dispositivi Modbus.

Per aggiungere manualmente un dispositivo seriale Modbus applicando un modello di dispositivo personalizzato dall’elenco a discesa, selezionare Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus seriale > Aggiunta manuale quindi:

  • Digitare il valore per ID server fisico.

  • Selezionare il nome del modello di dispositivo personalizzato in Dispositivo.

Aggiunta di dispositivi Modbus-SL collegati a un gateway Panel Server secondario

Per aggiungere dispositivi Modbus-SL collegati a un Panel Server secondario/a valle (vedere esempio), selezionare Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus TCP/IP > Aggiunta manuale > Indirizzo IP.

Immettere:

  • l’indirizzo IP del Panel Server secondario/a valle

  • l’ID server virtuale del dispositivo Modbus in ID unità

  • il tipo di dispositivo Modbus

Risultato: il dispositivo, una volta rilevato, viene visualizzato nella sezione Dispositivi Modbus.

Lettura registri Modbus

Per risolvere i problemi relativi all’aggiunta di dispositivi Modbus, accedere alla pagina Web Impostazioni > Dispositivi Modbus > Lettura registri Modbus. Compilare i parametri di identificazione dei dispositivi Modbus descritti nella tabella seguente e fare clic sul pulsante Lettura registri.

NOTA: quando è in corso il rilevamento di un dispositivo, non è possibile utilizzare la funzione di lettura dei registri Modbus.

Risultato: viene visualizzata una tabella contenente l’elenco dei numeri di registro e il contenuto del registro nel formato selezionato.

NOTA: quando Panel Server è configurato in modalità gateway inversa, la funzione di lettura del registro è supportata solo per dispositivi Modbus TCP/IP.
Parametro Disponibilità per dispositivo Descrizione

Tipo dispositivo

Modbus seriale

Modbus TCP/IP

Selezionare dall’elenco Modbus seriale o Modbus TCP/IP. Gli altri parametri visualizzati dipendono dal tipo di dispositivo selezionato.

ID dispositivo

-

Immettere l’ID del dispositivo virtuale da cui si desidera leggere i registri. Intervallo di valori 1-254.

Indirizzo IP

-

Immettere l’indirizzo della rete TCP.

Porta

-

Immettere la porta del dispositivo.

ID unità

-

Immettere l’ID del dispositivo. Intervallo di valori 1-255.

Codice funzione

Selezionare dall’elenco la funzione Modbus da utilizzare per leggere i registri del dispositivo identificato:

  • FC01 Lettura stato bobine

  • FC02 Lettura stato ingressi

  • FC03 Lettura registri di mantenimento

  • FC04 Lettura registri di ingresso

Bobina/registro iniziale

Immettere il numero del primo registro o bobina da leggere.

Per i codici funzione FC01 e FC02, utilizzare il calcolo seguente per specificare il numero di bit: (Numero registro - 1) * 16 + (offset bit+1) dove offset è l’ordine del bit (da 0 a 15).

Numero di registri/bobine

Immettere il numero totale di bobine o registri consecutivi da leggere.

Formato del risultato

Per i codici funzione FC03 e FC04, selezionare dall’elenco il formato per visualizzare i risultati:

  • Esadecimale (formato predefinito)

  • Binario

  • Intero con segno 16

  • Intero senza segno 16

Il risultato dei codici funzione FC01 e FC02 è 1 quando true e 0 quando false.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.