DOCA0172IT-21

Tendenza dati (modello Advanced)

Presentazione

Panel Server Advanced consente di visualizzare grafici di tendenza basati sui dati storici registrati in un periodo di tempo selezionato.

La tendenza dei dati registrati su un Panel Server Advanced richiede che le misurazioni da visualizzare siano state selezionate per la registrazione e che il campionamento dei dati sia attivato. Per ulteriori informazioni, vedere Campionamento dei dati.

È possibile tracciare le tendenze dei dati storici per un singolo periodo di tempo oppure, utilizzando la modalità di confronto, è possibile confrontare gli stessi dati di due diversi periodi della stessa durata (ad esempio, confrontando i dati dalla settimana che inizia il 10 luglio 2022 con la settimana che inizia il 17 luglio 2022).

NOTA: I valori di energia mostrati nei grafici delle tendenze ed esportati dalla pagina Trending differiscono dai valori dei dati grezzi esportati nel file CSV di esportazione locale.

È possibile visualizzare i dati nei modi seguenti:

  • Vista dispositivo: visualizza i grafici delle tendenze per un dispositivo selezionato

  • Vista aggregata per utilizzo

  • Vista aggregata per zona

Per ulteriori informazioni sulla pagina Trending e come visualizzare i dati, consultare Menu Trending.

Per ulteriori informazioni sugli utilizzi e sulle zone, consultare Appendice H: Dati contestualizzati

Disponibilità

Questa funzione è disponibile sulle pagine Web di Panel Server Advanced, in Trending.

Principio di aggregazione

I dati della tendenza nella Vista aggregata per utilizzo e Vista aggregata per zona sono il risultato di un algoritmo di aggregazione utilizzato per calcolare il consumo di energia.

Per l’energia elettrica, l’algoritmo di aggregazione calcola il consumo di energia attiva in Wh. Per altri prodotti, l’algoritmo calcola il consumo in volume in metri cubi (m3).

NOTA: per aggregare l'energia consumata dai carichi, nella vista aggregata per utilizzo sono considerati tutti gli utilizzi tranne:
  • Generale/Ingresso

  • Gruppo di partenze

  • Totale

I dispositivi configurati con uno di questi utilizzi non vengono visualizzati nelle viste aggregate o nella pagina Home. È possibile filtrare per Generale/Ingresso in Vista aggregata per utilizzo per visualizzare i dati pertinenti. Vedere Menu Trending

Impostazioni vista dispositivo di tendenza dati

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro Descrizione

Consente di selezionare i mezzi per raggruppare i dispositivi nell'elenco:

  • Utilizzo (predefinito)

  • Zona

Dispositivi

Consente di selezionare uno o più dispositivi.

Dati

Consente di selezionare i dati da utilizzare per il grafico. I tipi di dati disponibili nell'elenco dipendono dai dispositivi selezionati.

Modalità di confronto

  • Disabilitare la visualizzazione del grafico su un singolo periodo.

  • Abilitare per ottenere i dati confrontati su due periodi della stessa durata.

Periodo

Quando il parametro Modalità di confronto è attivato, è possibile selezionare la durata del periodo:

  • Un giorno

  • Una settimana

  • 4 settimane

  • Personalizzato

Da

Quando il parametro Modalità di confronto è disattivato, è possibile selezionare la data e l'ora di inizio del periodo.

NOTA: Il periodo predefinito è un giorno, la data di inizio è ieri (G-1) e l'ora di inizio è 12.00 AM.

Quando il parametro Modalità di confronto è attivato, è possibile selezionare la data e l'ora di inizio per ogni periodo:

  1. Selezionare la data e l’ora di inizio del periodo corrente (Periodo 1).

  2. Selezionare la data di inizio del periodo precedente (Periodo 2). L'ora viene impostata automaticamente contemporaneamente al Periodo 1.

NOTA: la data di inizio predefinita dipende dal periodo selezionato:
  • Un giorno: Periodo 1: D-1; Periodo 2: D-2

  • Una settimana: Periodo 1: D-7; Periodo 2: D-14

  • 4 settimane: Periodo 1: D-4 settimane; Periodo 2: D-8 settimane

  • Personalizzato: Periodo 1: D-1; Periodo 2: D-2

A

Permette di selezionare la data e l'ora di fine del periodo.

NOTA: la data di fine predefinita è oggi (G).

Quando il parametro Modalità di confronto è attivato, la data di fine viene definita automaticamente in base alla data di inizio e al periodo selezionati per periodi di tempo fissi (giorno, settimana, 4 settimane).

Per il periodo Personalizzato, selezionare la data di fine del primo periodo. La data e l'ora di fine del secondo periodo vengono impostate automaticamente per assicurare che i due periodi abbiano la stessa lunghezza.

Intervallo

Permette di selezionare l'intervallo di dati integrati visualizzati nei grafici a barre: per ora (H), giorno (D), oppure Mese.

NOTA: l'intervallo viene visualizzato solo quando il tipo di dati selezionato è dati integrati (visualizzati con l'icona di un grafico a barre nell'elenco).

Cancella filtri

Consente di cancellare qualsiasi selezione di dispositivi, dati o periodi di tempo selezionati in precedenza.

Impostazioni vista aggregata di tendenza dati

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro Descrizione

Filtra per zona/Filtra per utilizzo

Consente di selezionare i filtri seguenti:

  • Zone da visualizzare (quando in Vista aggregata per utilizzo)

  • Utilizzi da visualizzare (quando in Vista aggregata per zona

Utenza

Consente di selezionare un’utenza da un elenco a discesa di valori.

Utilizzo (Vista aggregata per utilizzo)

Consente di selezionare gli utilizzi:

  • Usi specifici

    • Tutti gli utilizzi

    • Utilizzo Generale/Ingresso

    • Utilizzi principali (mostra cinque utilizzi principali e altri utilizzi raggruppati in base al consumo)

  • Utilizzi individuali (uno o più)

NOTA: Per il calcolo degli utilizzi principali:
  • Con la modalità di confronto disattivata, gli utilizzi vengono calcolati sul periodo selezionato (periodo 1).

  • Con la modalità di confronto attivata, gli utilizzi vengono calcolati sulla somma dei periodi 1 e 2.

Zona (Vista aggregata per zona)

Consente di selezionare le zone:

  • Zone specifiche

    • Tutte le zone

    • Zone principali (visualizza cinque zone principali e altre zone raggruppate in base al consumo)

  • Zone individuali (una o più)

Modalità di confronto

  • Disabilitare la visualizzazione del grafico su un singolo periodo.

  • Abilitare per ottenere i dati confrontati su due periodi della stessa durata.

Periodo

Quando il parametro Modalità di confronto è attivato, è possibile selezionare la durata del periodo:

  • Un giorno

  • Una settimana

  • 4 settimane

  • Personalizzato

Da

Quando il parametro Modalità di confronto è disattivato, è possibile selezionare la data e l'ora di inizio del periodo.

NOTA: il periodo predefinito è un giorno e la data di inizio è ieri (G-1).

Quando il parametro Modalità di confronto è attivato, è possibile selezionare la data e l'ora di inizio per ogni periodo:

  1. Selezionare la data e l’ora di inizio del periodo corrente (Periodo 1).

  2. Selezionare la data di inizio del periodo precedente (Periodo 2). L'ora viene impostata automaticamente contemporaneamente al Periodo 1.

NOTA: la data di inizio predefinita dipende dal periodo selezionato:
  • Un giorno: Periodo 1: D-1; Periodo 2: D-2

  • Una settimana: Periodo 1: D-7; Periodo 2: D-14

  • 4 settimane: Periodo 1: D-4 settimane; Periodo 2: D-8 settimane

  • Personalizzato: Periodo 1: D-1; Periodo 2: D-2

A

Permette di selezionare la data e l'ora di fine del periodo.

NOTA: la data di fine predefinita è oggi (G).

Per il periodo Personalizzato, selezionare la data e l’ora di fine del primo periodo. La data e l'ora di fine del secondo periodo vengono impostate automaticamente per assicurare che i due periodi abbiano la stessa lunghezza.

Intervallo

Permette di selezionare l'intervallo di dati visualizzati nei grafici a barre: per ora (H), giorno (D), oppure Mese.

Cancella filtri

Consente di cancellare qualsiasi selezione di dispositivi, dati o periodi di tempo selezionati in precedenza.

Esporta

Consente di esportare i dati dalla visualizzazione corrente in un file csv. Per ulteriori informazioni, consultare Esportazione dati di trending

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.