DOCA0172IT-21

Layout dell’interfaccia utente di EcoStruxure Panel Server

Panoramica

L’illustrazione mostra il layout dell’interfaccia utente di Panel Server.

  1. Intestazione

  2. Menu principali (I menu principali visualizzati dipendono dal modello. L'immagine illustra un modello Panel Server Advanced).

  3. Menu secondari

  4. Icona per ridurre o espandere il riquadro sinistro

  5. Area di visualizzazione

  6. Icona del menu contestuale

Intestazione

Nell’intestazione vengono visualizzate le seguenti informazioni nella parte superiore di ogni pagina.

  1. Nome di Panel Server

  2. Data, ora e fuso orario selezionati

  3. Elenco a discesa Stato del servizio

  4. Nome account utente

  5. Elenco a discesa delle impostazioni dell'account utente (Lingua, Cambia password, Logout)

L'icona di manutenzione dei dati viene visualizzata a sinistra dell'elenco Stato del servizio quando è in corso un'operazione di manutenzione dei dati. Al termine dell’operazione di manutenzione dei dati, l’icona di stato scompare.

Parte intestazione

Descrizione

A

Nome di Panel Server

Il nome immesso in Impostazioni > Generale > Identificazione

B

Data, ora e fuso orario selezionati

Data in formato MM/GG/AAAA

L'ora in formato 12 ore (AM o PM) corretta per il fuso orario selezionato (indicato tra parentesi). Il fuso orario è impostato in Impostazioni > Generale > Data e ora

C

Elenco a discesa Stato del servizio

Un'icona visualizza lo stato generale dei servizi:

  • Se tutti i servizi sono OK, l'icona è verde.

  • Se almeno uno dei servizi dell'elenco visualizza uno stato blu o rosso, l'icona viene visualizzata in blu o rosso.

  • Se un servizio visualizza lo stato blu e un altro lo stato rosso, l'icona visualizza lo stato rosso.

Facendo clic sul nome del servizio si accede alla relativa pagina di impostazioni.

Vedere Elenco stato servizio per maggiori informazioni sull'elenco.

D

Nome account utente

Qualsiasi nome di account utente per accedere alle pagine Web.

E

Elenco a discesa delle impostazioni account utente

  • Lingua: Per impostazione predefinita, la lingua della pagina Web è l’inglese (Stati Uniti). Nell’elenco sono disponibili altre lingue.

  • Cambia password: Fare clic per modificare la password utente (vedere Requisiti per la password).

  • Logout: Fai clic per uscire dalla sessione di Panel Server.
    Si consiglia di uscire da Panel Server quando non è in uso.
    La disconnessione avviene automaticamente dopo 60 minuti.

Elenco stato servizio (dettagli)

I servizi nell'elenco vengono visualizzati in base al modello di Panel Server:

  • SFTP

  • HTTPS

  • Registrazione dati

  • Servizio cloud

  • Programmazione controllo

  • Servizio e-mail (modello Advanced)

La tabella seguente mostra lo stato di ciascun servizio.

Icona

Stato del servizio

Servizio attivato e operativo

Per il servizio Cloud:
La configurazione iniziale di Panel Server è completa, ma l'utente deve eseguire queste azioni:

  1. Connettersi al cloud.

  2. Pubblicare la topologia da Panel Server.

  3. Associare Panel Server sul lato dell'applicazione cloud.

  4. Inviare la configurazione remota dall'applicazione cloud.

Per SFTP o HTTPS:
La pubblicazione dei dati SFTP o HTTPS è parzialmente configurata, ma l'utente deve eseguire queste azioni:

  1. Verificare la connessione facendo clic sul pulsante Test connessione.

  2. Avviare la pubblicazione dei dati sul server SFTP o HTTPS facendo clic sul pulsante Avvia.

Per il Servizio e-mail:
il servizio è attivato, ma l'utente deve eseguire queste azioni:

  1. Aggiungere un indirizzo e-mail nel campo Elenco destinatari.

  2. Selezionare questo destinatario e inviare un'e-mail di prova facendo clic sul pulsante Invia email di prova.

Servizio attivato ma non operativo, ad esempio in caso di problemi di comunicazione con il server del servizio corrispondente (cloud, HTTPS, SFTP o e-mail).

Per il servizio Cloud:
La configurazione remota inviata dall'applicazione cloud non è valida e viene rifiutata da Panel Server. Un errore viene registrato nel file di registro di autodiagnostica per facilitare la risoluzione dei problemi. La pubblicazione dei dati non si avvia. La pubblicazione dei dati, se è in corso, si interrompe. Il feedback viene inviato all’applicazione cloud che ha inviato la configurazione remota.

Menu principali

Schede e sottomenu

Le schede visualizzano i sottolivelli per i seguenti menu principali:

  • Impostazioni

  • Manutenzione

I sottomenu visualizzano i livelli disponibili nel menu principale o nella scheda selezionata.

Area di visualizzazione

L'area di visualizzazione mostra nei dettagli le schede o il sottomenu selezionato con tutti i campi correlati. I campi con un’icona di asterisco rosso devono essere compilati per garantire il comportamento corretto del gateway e dei dispositivi.

Pagina Dispositivo

  1. Immagine del dispositivo (a seconda del dispositivo)

  2. Nome dispositivo

  3. Icone con collegamenti ad altre pagine relative al dispositivo

    • Collegamento alla pagina di Monitoraggio e controllo del dispositivo.
    • Collegamento alla pagina di Trending del dispositivo.
    • Collegamento alla pagina Impostazioni del dispositivo.
    • Collegamento alla pagina di Gestione dati del dispositivo.
    • Collegamento alla pagina di Manutenzione del dispositivo.

    Eliminare un dispositivo. Confermare la rimozione nel messaggio popup.

  4. Informazioni sul dispositivo, tra cui (in base a dispositivo e impostazioni)

    • Modello dispositivo

    • Revisione firmware

    • Numero di serie

    • RF-ID (dispositivi wireless)

    • Utilizzo

    • Utenza

    • Zona

    • Stato della connessione (con icona)

Menu contestuale

Le icone delle funzioni specifiche del contesto visualizzate dipendono dal menu selezionato.

Icona Azione

Aprire il menu contestuale.

Nelle pagine Impostazioni, salvare le modifiche alle impostazioni e applicarle su Panel Server. Utilizzabile per aggiornare un set di parametri coerente tramite più pagine Web.

  • Se si lascia vuoto un campo obbligatorio, il campo viene evidenziato in rosso.

  • Se si immettono caratteri non appropriati in un campo, il campo viene evidenziato in rosso.

Nelle pagine Impostazioni, salvare le modifiche delle impostazioni senza applicare la configurazione su Panel Server.

Icona contestuale:

  • Nelle pagine Impostazioni, annullare le modifiche alle impostazioni per tornare alle ultime impostazioni salvate.

  • Nelle pagine Comunicazione di rete ripristinare le impostazioni di configurazione della comunicazione di rete. Consente di riapplicare l’elenco completo delle impostazioni salvate in precedenza.

Chiudere il menu contestuale.

Icone di monitoraggio e controllo

Icona Descrizione

Il dispositivo è collegato.

Il dispositivo non è collegato.

Lo stato di connessione del dispositivo è obsoleto o non valido.

Il valore di misurazione dei dati è obsoleto o non valido.

Icone di tendenza (Homepage)

Le icone relative alle tendenze sono visualizzate nella Homepage in base alle tendenze di consumo.

Icona Descrizione

Il consumo dell’utenza (ad esempio, l’elettricità) o di un determinato utilizzo (ad esempio, l’illuminazione) è in aumento.

Il consumo dell’utenza (ad esempio, l’elettricità) o di un determinato utilizzo (ad esempio, l’illuminazione) è in diminuzione.

 

Se la velocità di consumo non cambia, non viene visualizzata alcuna icona.

In un grafico a torta Per utilizzo (Periodo 1 rispetto al periodo 2), indica una differenza tra il consumo totale di alimentazione principale e carichi totali.

Icone modello personalizzato

Icona Descrizione

La versione del modello personalizzato ha un formato obsoleto.

 

Non viene visualizzata alcuna icona se la versione del modello personalizzato ha il formato più recente.

Icone di gravità dell'allarme

La gravità di un allarme è indicata da un'icona nelle seguenti pagine Web:

  • Notifiche (modello Advanced)

  • Monitoraggio e controllo > Allarmi attivi

NOTA: La scomparsa degli allarmi viene visualizzata solo in Notifiche
Icona Descrizione

Visualizzazione allarme di gravità elevata.

Scomparsa dell’allarme di gravità elevata.

Visualizzazione allarme di gravità media.

Scomparsa dell’allarme di gravità media.

Visualizzazione allarme di gravità bassa.

Scomparsa dell’allarme di gravità bassa.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.