DOCA0172IT-20

Rilevamento non selettivo dei dispositivi wireless

Presentazione

Sul software EcoStruxure Power Commission è disponibile il rilevamento non selettivo dei dispositivi wireless: tutti i dispositivi wireless nella rete disponibili per il rilevamento vengono rilevati dal EcoStruxure Panel Server. Questa funzione consente di rilevare contemporaneamente un numero elevato di dispositivi wireless.

La funzione Protect Plus non è disponibile quando si rilevano e mettono in servizio i dispositivi tramite il software EcoStruxure Power Commission. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza rafforzata offerta dalla funzione Protect Plus durante il rilevamento, vedere Rilevamento di dispositivi wireless tramite pagine Web.

Procedura di messa in servizio

Per mettere in servizio il EcoStruxure Panel Server con il software EcoStruxure Power Commission, procedere come indicato di seguito:

  1. Verificare che i dispositivi wireless che devono far parte del progetto EcoStruxure Panel Server siano accesi.

  2. Collegare EcoStruxure Panel Server al PC (vedere Connessione Ethernet).

  3. Avviare il software EcoStruxure Power Commission.

  4. Nella home page EcoStruxure Panel Server, fare clic sul pulsante CONNECT TO DEVICE.

    Risultato: quando EcoStruxure Panel Server viene collegato, vengono visualizzati i parametri di connessione (IP e indirizzo EcoStruxure Panel Server).

  5. Per aggiungere dispositivi wireless, fare clic sulla scheda Add Wireless Devices.

  6. Per trovare automaticamente tutti i dispositivi wireless disponibili nel campo di EcoStruxure Panel Server, fare clic sulla scheda Automatic discovery. Attendere che i dispositivi wireless vengano rilevati e visualizzati nell'elenco dei dispositivi.

    NOTA: quando si stabilisce la rete IEEE 802.15.4 per la prima volta, l'operazione richiede 21 secondi in più mentre viene abilitata la comunicazione ed eseguita la selezione automatica del canale (vedere impostazioni).

  7. Individuare un dispositivo in un quadro di distribuzione facendo clic sull'icona associata.

    Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Locate Device e il dispositivo wireless associato nel quadro elettrico lampeggia continuamente in verde.

  8. Fare clic su STOP BLINK per interrompere il lampeggio del dispositivo dopo l'identificazione.

  9. Fare clic su CONFIRM per continuare.

  10. Configurare i parametri specifici per ogni dispositivo wireless.

  11. Scaricare i dispositivi rilevati dal EcoStruxure Panel Server e i parametri associati in EcoStruxure Panel Server facendo clic sul pulsante SCRIVI NEL PROGETTO.

  12. Confermare l'operazione.

    Risultato: al termine, viene visualizzato il messaggio Write to project successful.

  13. In COMMUNICATION VIEW, fare clic su EcoStruxure Panel Server nello schema di comunicazione.

  14. Salvare le impostazioni di EcoStruxure Panel Server nel progetto facendo clic sul pulsante APPLY TO SERVER.

    Risultato: al termine, viene visualizzato il messaggio Write to project successful.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.