DOCA0172IT-20

Appendice C Indicatori della rete di dispositivi wireless

Livello qualità segnale

Il livello di qualità del segnale si basa sugli indicatori di rete LQI e PER, come indicato nella tabella seguente:

  Indicatore di qualità del collegamento (LQI)

LQI < 30

30 ≤ LQI < 60

60 ≤ LQI

Tasso errore pacchetto (PER)

PER > 30%

Debole

Debole

Sufficiente

10% < PER ≤ 30%

Debole

Sufficiente

Buono

PER ≤ 10%

Sufficiente

Buono

Eccellente

Indicatori di rete

La tabella seguente descrive gli indicatori di rete dei dispositivi wireless.

Tipo di informazioni Descrizione

RSSI

Visualizza il livello di potenza del segnale wireless.

  • Da 0 a -65 dbm indica un buon livello di potenza

  • da -65 a -75 dbm indica un livello di potenza medio

  • -75 dbm indica un basso livello di alimentazione con rischio di interruzione

LQI

Visualizza la misura della potenza e/o della qualità dei frame ricevuti.

NOTA: Si consiglia di utilizzare questo indicatore come indicatore principale di accettazione.

PER

Visualizza il rapporto di pacchetti che non raggiungono una destinazione sul numero totale previsto di pacchetti. Viene espresso come percentuale.

Il calcolo dell’indicatore PER (Packet Error Rate, tasso errori pacchetto) dipende dal tipo di indicatore:

  • Indicatore dispositivo: fornito dal dispositivo.

  • Indicatore Panel Server: calcolato su una finestra scorrevole pari a 20 x il periodo di pubblicazione e aggiornato ogni 30 secondi.

  • Indicatore collegamento: visualizza il più alto dei due indicatori precedenti.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.