DOCA0172IT-20

Aggiunta di dispositivi wireless connessi a un gateway secondario (modelli Universal e Advanced)

Presentazione

Con Panel Server Universal e Advanced, è possibile visualizzare e pubblicare dati da dispositivi wireless collegati a un gateway secondario. Inoltre, Panel Server Advanced può registrare i dati, visualizzarli nelle schermate di tendenza ed esportarli in un file csv.

Un gateway secondario wireless è un gateway connesso a valle a un Panel Server tramite Modbus TCP. Incorpora tabelle di aggregazione dati wireless per consentire una risposta diretta e autonoma alle richieste Modbus. In questa famiglia di prodotti, sono supportati solo Smartlink SIB, PowerTag Link, e Panel Server. Altri gateway, ad esempio EGX100, EGX300, e Link150, funzionano come gateway trasparenti che trasferiscono le richieste Modbus e le risposte da e verso i dispositivi finali. Non dispongono di tabelle di aggregazione dei dati per gestire le richieste Modbus e pertanto non sono interessati dalle limitazioni introdotte da tali tabelle.

Il gateway secondario può essere uno dei seguenti:

  • Panel Server

  • PowerTag Link

  • Smartlink SIB

Lo schema seguente mostra un'architettura tipica di dispositivi wireless collegati a un Panel Server secondario/a valle in una topologia separata. Il gateway secondario/a valle è collegato a una porta Ethernet del Panel Server principale/a monte (PAS#1).

NOTA: Panel Server Universal e Advanced consentono di visualizzare i dati dai dispositivi wireless collegati a un gateway secondario. Il gateway Panel Server principale monitora lo stato della comunicazione Modbus TCP/IP del gateway secondario e dei relativi dispositivi wireless a valle e segnala un allarme quando il gateway secondario si scollega.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Procedura per aggiungere i dispositivi wireless al gateway secondario e al gateway principale

  1. Connettersi al gateway secondario tramite il desktop EcoStruxure Power Commission o le pagine web Panel Server

  2. Scopri tutti i dispositivi wireless nel gateway secondario.

    NOTA: Le impostazioni dei parametri immesse nel gateway secondario non vengono trasferite al gateway principale.
  3. Connettersi al gateway principale utilizzando le pagine web del Panel Server.

  4. Ogni dispositivo wireless viene aggiunto al gateway principale tramite la procedura di aggiunta manuale Modbus/TCP accedendo alla pagina Web Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus TCP/IP > Aggiunta manuale e immettendo le seguenti informazioni per ogni dispositivo wireless:

    • Indirizzo IP: specificare l'indirizzo IP del gateway secondario.

      NOTA: Quando si utilizza un Panel Server Entry (PAS400) come gateway secondario, si consiglia di utilizzare un indirizzo IP statico per semplificare la procedura di messa in servizio (consultare Comunicazione Ethernet). Se Panel Server Entry è collegato in modalità DHCP, seguire la procedura descritta nell’Appendice G per recuperare l'indirizzo IP.

    • Porta: di solito porta 502

    • ID unità: immettere l'ID server virtuale assegnato dal gateway secondario al dispositivo wireless

    • Dispositivo: selezionare il tipo di dispositivo dall'elenco a discesa

  5. Ripetere il passo 4 per ogni dispositivo wireless.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.