DOCA0172IT-20

Sistema EcoStruxure Panel Server

Architettura

Da un semplice sistema di distribuzione elettrica con un dispositivo a sistemi di distribuzione elettrica di grandi dimensioni, EcoStruxure Panel Server raccoglie i dati da qualsiasi dispositivo supportato.

La figura seguente mostra le architetture tipiche di EcoStruxure Panel Server:

Ethernet o Wi-Fi LAN
Comunicazione Modbus-SL
Sistema ULP
Ingressi/uscite digitali
Comunicazione wireless IEEE 802.15.4
Punto di accesso Wi-Fi

Connettività di rete

EcoStruxure Panel ServerLa connettività di rete di può essere suddivisa in due parti:

  • Connessione a monte al software di supervisione e alle applicazioni cloud.

  • Collegamento a valle ai dispositivi di campo locali.

Connessione a monte

La rete a monte di EcoStruxure Panel Server può essere utilizzata per collegare applicazioni cloud o applicazioni di monitoraggio e supervisione Modbus TCP/IP.

  • Modello Entry:

    Questo accesso viene fornito tramite la porta Ethernet su Panel Server o tramite l’interfaccia Wi-Fi.

  • Modelli Universal e Advanced:

    Questo accesso viene fornito tramite le due porte Ethernet su EcoStruxure Panel Server o tramite l’interfaccia Wi-Fi, dove applicabile.

    In base alla configurazione della porta Ethernet, il comportamento della trasmissione dei dati è il seguente:

    • In modalità commutata (modalità predefinita), le due porte Ethernet sono collegate allo switch Ethernet interno di EcoStruxure Panel Server. I dispositivi collegati a una delle porte Ethernet possono vedersi.

    • In modalità separata, la porta Ethernet ETH1 è collegata alla rete a monte, mentre la porta Ethernet ETH2 è utilizzata per creare una rete Ethernet a valle separata dalla rete Ethernet a monte.

    In caso di connessione Wi-Fi, quest’ultimo è sempre considerato la rete a monte e le porte Ethernet sono separate dalla rete Wi-Fi. Le reti upstream (Wi-Fi) e downstream (Ethernet) devono essere reti diverse che utilizzano sottoreti diverse (vedere la tabella seguente). Nella tabella A, B e C rappresentano reti diverse.):

    Connessione Rete Wi-Fi Rete ETH1 Rete ETH 2

    Modalità commutata (Wi-Fi non attivato)

    A

    A

    Modalità separata (Wi-Fi non attivato)

    A (a monte)

    B (a valle)

    Wi-Fi e modalità commutata

    A (a monte)

    B (a valle)

    B (a valle)

    Wi-Fi e modalità separata

    A (a monte)

    B (a valle)

    C (a valle)

Collegamento a valle (modello Entry)

I dispositivi nella rete a valle possono essere collegati al concentratore wireless Panel Server Entry tramite rete wireless in base a IEEE 802.15.4.

Collegamento a valle (modelli Universal e Advanced)

I dispositivi nella rete a valle possono essere collegati a Panel Server Universal e Advanced in modi diversi:

  • Rete wireless conforme a IEEE 802.15.4 (serie PAS600, PAS600T, PAS600L e PAS800)

  • Modbus-SL

  • Modbus TCP/IP (Ethernet e Wi-Fi)

  • Ingressi digitali Panel Server (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

In base alla configurazione delle porte Ethernet di Panel Server, il comportamento della trasmissione dei dati è il seguente:

  • In modalità commutata, è possibile collegare a margherita diversi dispositivi di rete tramite Panel Server. È possibile accedere direttamente ai dispositivi Modbus TCP/IP collegati a una delle porte di Panel Server tramite il software di monitoraggio e supervisione in esecuzione su un dispositivo collegato fisicamente alla porta ETH1 o ETH2.

  • In modalità separata, è possibile accedere ai dispositivi Modbus TCP/IP collegati tramite la porta ETH2 alla rete Ethernet a valle tramite il software di monitoraggio e supervisione a monte attraverso la porta ETH1.

Dispositivi supportati

Elenco dei dispositivi supportati (dipende dal modello Panel Server):

  • Dispositivi cablati che comunicano tramite Modbus-SL, Modbus TCP/IP o ingressi digitali:

    • Interruttori e interruttori-sezionatori

    • Relè di protezione

    • Contatori di potenza

    • Contatori di energia

    • Contatori di impulsi

    • Moduli IO

    • Gateway

  • Dispositivi wireless:

    • Dispositivi correlati all’energia:

      • Contatori di potenza PowerTag Energy e PowerLogic Tag

      • Acti9 Active

    • Sensori ambientali:

      • PowerLogic TH110/CL110

      • Sensori HeatTag

      • Sensori wireless di CO2

      • Sensori wireless di temperatura e umidità

      • PowerTag Ambient

      • Sensori di temperatura wireless PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200

    • Dispositivi di controllo:

      • PowerTag Control

      • Ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT

    • Interruttori automatici: MicroLogic Active Unità di controllo AP o EP in interruttori automatici MasterPacT MTZ

    • Altri dispositivi wireless:

      • PowerLogic PD100

      • Dispositivi di illuminazione di emergenza Exiway Link

      • Trasmettitori XB5R (ZBRT)

I dispositivi supportati da Panel Server sono elencati nella rispettive note di rilascio:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Note di rilascio del firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Note di release del firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Note di rilascio del firmware

Configurazione massima di Panel Server Entry

La tabella mostra il numero massimo di dispositivi che possono essere configurati in un sistema con un Panel Server Entry.

Dispositivo wireless

Numero massimo di dispositivi concorrenti

Sensori PowerTag Energy

20

Sensori di energia PowerLogic Tag

20

Dispositivi Acti9 Active

20

Dispositivi PowerTag Control

10

Ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT

20

Interruttori MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic Active AP o EP

8

Sensori wireless di CO2

20

Sensori wireless di temperatura e umidità

20

Sensori PowerTag Ambient

20

Sensori ambientali PowerLogic TH110/CL110

20

Sensori di temperatura wireless PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200

20

Sensori PowerLogic HeatTag

15

Dispositivi PowerLogic PD100

15

Dispositivi Exiway Link

20

Trasmettitori XB5R (ZBRT)

20

La raccomandazione per una configurazione mista di dispositivi wireless è che qualsiasi combinazione di dispositivi wireless elencata nelle righe precedenti non deve superare i 20 dispositivi.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric locale.

Configurazione massima di Panel Server Universal e Advanced

Il numero massimo di dispositivi configurabili in un sistema con un Panel Server Universal o Advanced dipende dal tipo di dispositivi collegati:

Tipo di dispositivo

Numero massimo di dispositivi concorrenti

Dispositivo wireless (non supportato da PAS600LWD e PAS600PWD)

Sensori PowerTag Energy

85

Sensori di energia PowerLogic Tag

85

Dispositivi Acti9 Active

85

Ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT

85

Interruttori MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic Active AP o EP

8

Sensori wireless di CO2

100

Sensori wireless di temperatura e umidità

100

Sensori PowerTag Ambient

100

Sensori ambientali PowerLogic TH110/CL110

100

Sensori di temperatura wireless PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200

100

Sensori PowerLogic HeatTag

15

Dispositivi PowerTag Control

10

Dispositivi PowerLogic PD100

15

Dispositivi Exiway Link

20

Trasmettitori XB5R (ZBRT)

100

La raccomandazione per una configurazione mista di dispositivi wireless è la seguente:

  • Qualsiasi combinazione di dispositivi wireless elencati nelle righe precedenti non deve superare i 40 dispositivi.

  • Il numero totale di unità di controllo PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MicroLogic Active AP o EP per MasterPacT MTZ e dispositivi Exiway Link non deve superare i 20 dispositivi.

Dispositivi Modbus-SL

Dispositivi Modbus-SL diversi dai dispositivi di I/O:

32

NOTA: Il numero massimo dipende dalla lunghezza della linea seriale e dal tipo di dispositivo(i).

Dispositivi di I/O:

  • Dispositivo I/O Smart Link

  • Dispositivo Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • Gateway SmartLink SIB

  • 8 dispositivi I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL collegati a linea seriale Panel Server

  • OPPURE

    1 SmartLink SIB + 7 dispositivi I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • OPPURE

    8 SmartLink SIB

Dispositivi Modbus TCP/IP

Dispositivi collegati fisicamente a Panel Server e dispositivi virtuali, ovvero, dispositivi wireless IEEE 802.15.4 connessi a un gateway Panel Server secondario.

128

NOTA: Panel Server supporta 64 connessioni client Modbus TCP/IP simultanee (ad esempio, sistema SCADA).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric locale.

Consigli per ottimizzare le prestazioni (Panel Server Universal e Advanced)

  • Non superare il numero massimo di dispositivi Modbus-SL indicato nella tabella precedente.

  • Il numero massimo consigliato di 32 dispositivi Modbus-SL presuppone un periodo di campionamento di 1 minuto o più. Le prestazioni possono risultare compromesse se si utilizzano periodi di campionamento inferiori.

  • Quando si utilizza Panel Server come gateway trasparente, non lasciare i dispositivi collegati a Panel Server dopo l’esecuzione di test o manutenzione. Vedere Gateway trasparente Modbus.

  • Per le architetture che includono un sistema SCADA, collegare un massimo di 8 dispositivi Modbus-SL.

  • Per le architetture che utilizzano Power Monitoring Expert, utilizzare il PME 2020 Daisy Chain Calculator per calcolare la configurazione massima.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.