Comunicazione Modbus-SL
Presentazione
Panel Server Universal e Advanced sono client Modbus-SL e possono essere collegati a qualsiasi dispositivo server Modbus-SL. Panel Server funge da gateway Modbus e consente a qualsiasi software a monte, come EcoStruxure Power Monitoring Expert e EcoStruxure Power Operation, di accedere ai dispositivi Modbus-SL tramite la comunicazione Modbus TCP/IP.
Panel Server è anche in grado di raccogliere dati dai dispositivi Modbus-SL per la pubblicazione su un’applicazione cloud o per la storicizzazione dal server dell’energia in un Panel Server Advanced.
I dispositivi server Modbus-SL sono collegati a valle a Panel Server.
Per ulteriori informazioni, vedere Funzioni Modbus-SL e Codici di eccezione Modbus-SL nell’appendice.
La porta seriale Modbus Panel Server può essere configurata in modalità inversa (vedere Modalità inversa Modbus-SL).
Disponibilità
Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.
Impostazione dei parametri
| AVVISO |
|---|
|
PRESTAZIONI DI RETE COMPROMESSE
Le impostazioni Modbus-SL devono essere modificate solo
da personale qualificato. Eseguire tali modifiche solo dopo aver letto
e compreso le impostazioni Modbus-SL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare
la perdita della connettività di rete.
|
-
Con il software EcoStruxure Power Commission
-
Nelle pagine Web del Panel Server, in .
Per informazioni sui registri Modbus, vedere la guida di ogni dispositivo Modbus-SL e DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File per dispositivi wireless.
Impostazioni modalità Modbus seriale
La tabella seguente descrive le impostazioni disponibili nelle pagine Web.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Modalità Modbus | Consente di selezionare la configurazione della modalità
Modbus-SL:
|
Impostazioni di configurazione del client Modbus seriale
I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando il parametro della modalità Modbus-SL è impostato su Client.
La tabella seguente descrive le impostazioni disponibili nelle pagine Web.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Attivazione | Consente di attivare/disattivare la funzionalità Modbus-SL (attivata per impostazione predefinita). |
| Modalità di trasmissione |
Impostazione RTU non modificabile. |
| Velocità di trasmissione (bit per sec) | Consente di impostare
la velocità di trasmissione:
|
| Parità | Consente di definire
il bit di parità dei byte trasmessi:
|
| Numero di bit | 8 bit. Impostazione non modificabile. |
| Numero di bit di stop |
Consente di definire il numero di bit di stop trasmessi: 1 o 2 (impostazione predefinita: 1) |
| Intervallo di silenzio (ms) |
Consente di definire il tempo di silenzio dopo la fine di una comunicazione del pacchetto Modbus-SL. Valori da 0 a 10 ms con passo 1 (impostazione predefinita: 5 ms) |
| Ritardo frame (ms) |
Consente di definire il tempo di silenzio minimo tra la fine di una risposta ricevuta e l’inizio di una nuova richiesta sulla linea seriale. Valori da 0 a 100 ms con passo 10 (impostazione predefinita: 50 ms) NOTA: Il valore di ritardo del frame
deve essere allineato con il ritardo del frame del dispositivo finale.
Ad esempio, se il ritardo del frame del dispositivo finale è
pari a 50 ms, impostare 50 ms su Panel Server). Se questi valori non sono allineati, potrebbe verificarsi
una perdita di dati.
|
| Timeout (ms) |
Consente di definire il valore di timeout dopo il quale viene dichiarata una perdita di comunicazione da Panel Server. Valori da 100 a 20000 ms con passo 1 (impostazione predefinita: 3000 ms) |
| Resistore di fine linea |
Consente di collegare/scollegare il resistore di terminazione RS485 integrato in Panel Server per evitare riflessi (impostazione predefinita: Collega). |
| Resistore di polarizzazione di linea |
Utilizzato per impedire bit di dati non validi forzando la linea di trasmissione in uno stato noto. Impostando la polarizzazione su Connetti (impostazione predefinita) si attiva la forzatura della linea di trasmissione in uno stato conosciuto. |
Impostazioni di configurazione del server Modbus seriale
I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando il parametro della modalità Modbus-SL è impostato su Server.
La tabella seguente descrive le impostazioni disponibili nelle pagine Web.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Modalità di trasmissione |
Impostazione RTU non modificabile |
| Velocità di trasmissione (bit per sec) | Consente di impostare
la velocità di trasmissione:
|
| Parità | Consente di definire
il bit di parità dei byte trasmessi:
|
| Numero di bit | 8 bit. Impostazione non modificabile. |
| Numero di bit di stop |
Consente di definire il numero di bit di stop trasmessi: 1 o 2 (impostazione predefinita: 1). |
| Intervallo di silenzio (ms) |
Consente di definire il tempo di silenzio dopo la fine di una comunicazione del pacchetto Modbus-SL. Valori da 0 a 10 ms con passo 1 (impostazione predefinita: 5 ms) |
| Ritardo frame (ms) |
Consente di definire il tempo di silenzio minimo tra la fine di una risposta ricevuta e l’inizio di una nuova richiesta sulla linea seriale. Valori da 0 a 100 ms con passo 10 (impostazione predefinita: 50 ms) NOTA: Il valore di ritardo del frame
deve essere allineato con il ritardo del frame del dispositivo finale.
Ad esempio, se il ritardo del frame del dispositivo finale è
pari a 50 ms, impostare 50 ms su Panel Server). Se questi valori non sono allineati, potrebbe verificarsi
una perdita di dati.
|
| Resistore di fine linea |
Consente di collegare/scollegare il resistore di terminazione RS485 integrato in Panel Server per evitare riflessi (impostazione predefinita: Collega) |
| Resistore di polarizzazione di linea |
Utilizzato per abilitare/disabilitare la forzatura della linea di trasmissione in uno stato noto per evitare bit di dati non validi (attivato per impostazione predefinita). La linea di trasmissione nella porta RS485 entra in uno stato indeterminato in assenza di trasmissione. Questo stato indeterminato provoca la ricezione di bit di dati non validi nei ricevitori a causa del rumore rilevato sul cavo. |
| Timeout messaggio (ms) |
Nella configurazione di rete Modbus, è possibile impostare il periodo di timeout del messaggio per il server Modbus-SL. L’impostazione consente di impostare il time-to-live di una richiesta Modbus in Panel Server. Tutti i messaggi più vecchi di questa impostazione verranno eliminati. Valori da 1000 a 320000 ms con passo 100 (impostazione predefinita: 6000 ms) Il valore impostato per il server Modbus-SL deve soddisfare entrambe le condizioni seguenti:
|
Impostazioni aggiunta dispositivo Modbus
La tabella seguente descrive le impostazioni Modbus seriale disponibili nelle pagine Web.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
|
Rilevamento |
Elenco selettivo: Consente di inserire l’elenco selettivo degli indirizzi Modbus (1-254) per cui devono essere rilevati i dispositivi. Se non viene inserito alcun elenco selettivo, per il rilevamento viene utilizzato l’intervallo 1-10. Fare clic su Avvia per avviare il rilevamento. Visualizza lo Stato rilevamento. |
|
Tabella dispositivi rilevati |
Visualizza informazioni su ogni dispositivo rilevato nella rete Modbus-SL:
|
|
Aggiunta manuale |
Consente di aggiungere manualmente i dispositivi Modbus-SL:
|
La tabella seguente descrive le impostazioni Modbus TCP/IP disponibili nelle pagine Web.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
|
Rilevamento |
Utilizzato per immettere l’elenco selettivo di indirizzo IP, porta e ID unità dei dispositivi da rilevare. Fare clic su Avvia per avviare il rilevamento. Visualizza lo Stato rilevamento. |
|
Tabella dispositivi rilevati |
Visualizza informazioni su ogni dispositivo rilevato nella rete Modbus-SL:
|
|
Aggiunta manuale |
Consente di aggiungere manualmente i dispositivi Modbus-TCP/IP:
|
Modalità inversa Modbus-SL
La porta seriale Modbus del Panel Server può essere configurata in modalità inversa. La modalità inversa Modbus-SL consente a qualsiasi client Modbus (ad esempio, SCADA) collegato alla porta RS485 di accedere ai dati dai dispositivi Modbus TCP/IP collegati alla porta Ethernet ETH1 e/o ETH2 e da qualsiasi dispositivo wireless associato tramite l’ID Modbus virtuale del dispositivo wireless, come mostrato in questo schema:
La modalità inversa Modbus-SL viene impostata e monitorata nelle pagine Web di Panel Server in . In Configurazione Modbus modificare la Modalità Modbus da Client a Server.
Impostazioni Modbus I/O Smart Link
Se si configurano o si modificano le impostazioni Modbus di un dispositivo I/O Smart Link tramite il software EcoStruxure Power Commission o mediante le pagine Web del Smartlink SIB e ci si collega alle pagine Web del Panel Server, è necessario aggiornare le impostazioni Modbus I/O Smart Link nella pagina Web di Panel Server per sincronizzare la configurazione.
Per aggiornare la configurazione Modbus I/O Smart Link nelle pagine Web del Panel Server, occorre circa un minuto. Durante la sincronizzazione, è possibile spostarsi tra le altre pagine Web del Panel Server.
Non è possibile avviare la sincronizzazione di due dispositivi I/O Smart Link contemporaneamente.
Dopo aver avviato una sincronizzazione, non è possibile annullare il processo.