DOCA0172PT-20

Enviar comandos de páginas Web do Panel Server

Apresentação

Pode enviar comandos de páginas Web do EcoStruxure Panel Server.

Comandos de controlo de saída para dispositivos Smart Link

ATENÇÃO
INÍCIO DE FUNCIONAMENTO INESPERADO
Envie apenas comandos de controlo de saída para cargas elétricas não críticas que possam ser deixadas sem vigilância em segurança.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

Os comandos de controlo de saída para dispositivos I/O Smart Link e Acti9 Smartlink Modbus-SL podem ser enviados a partir de páginas Web do Panel Server (em widgets de dados em Monitorização e controlo > Entrada/saída). Os comandos Abrir e Fechar são utilizados para controlar cargas elétricas não críticas.

Comandos individuais

Os comandos individuais são executados apenas num dispositivo. Para tal, selecione um dispositivo a partir da árvore de dispositivos na página Web relevante, indicada na lista abaixo.

Estão disponíveis as seguintes funções:

  • Localizar um dispositivo sem fios (em Definições > Dispositivos sem fios).

    Quando clica no botão Localizar, o dispositivo sem fios pisca durante 30 segundos. Os dispositivos Exiway Link piscam durante cinco minutos.

  • Repor todas as energias por dispositivo (em widgets de dados em Monitoramento e controle > Dispositivos sem fio).

  • Repor energia por dispositivo (em widgets de dados em Monitorização e controlo > Dispositivos sem fios).

  • Enviar a ordem Exiway Link (em widgets de dados em Monitorização e controlo > Dispositivos sem fios).

    • Desativar/ativar o teste periódico.

    • Iniciar teste funcional.

Comandos globais

Os comandos globais são executados numa família de dispositivos. O comando é aplicado a todos os dispositivos ligados da família.

Para executar comandos globais, navegue para Definições > Dispositivos sem fios > Definições de função globais.

A função permite:

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.