DOCA0172PT-20

Ficheiro de alarme

Os alarmes disponíveis nas páginas Web do Panel Server dependem do tipo de dispositivo. Para obter detalhes sobre alarmes disponíveis em cada dispositivo, consulte a folha de cálculo DOCA0330EN EcoStruxure Panel Server - Ficheiro de alarme ou consulte o manual do utilizador do dispositivo selecionado.

IMPORTANTE:
  • No que respeita à função genérica IO do módulo , a ativação do alarme é ativada quando o estado de entrada é 1.

  • No que respeita ao Acti9 iATL24, os auxiliares OFSD ou iACT24 são ligados num I/O Smart Link e colocados em funcionamento no Panel Server, se o cabo estiver desligado do dispositivo I/O Smart Link, um alarme aberto do disjuntor é acionado no Panel Server em vez do alarme de perda de comunicação.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.