DOCA0172PT-20

Configurar dispositivos Modbus através de páginas Web

Apresentação

Pode configurar os parâmetros dos dispositivos ligados e guardar as definições utilizando as páginas Web do Panel Server.

Procedimento para configurar dispositivos Modbus

Para configurar dispositivos Modbus com páginas Web do Panel Server, proceda da seguinte forma:

  1. Navegue para Definições > Dispositivos Modbus para visualizar a lista dos dispositivos Modbus detetados.

    Resultado: A lista de dispositivos é apresentada (com Ligado escrito a verde debaixo do nome do dispositivo).

  2. Selecione o dispositivo necessário para modificar a respetiva configuração.

    Resultado: São apresentados os parâmetros do dispositivo.

  3. Introduza os dados nos campos, referindo-se às seguintes tabelas para obter mais informações sobre os parâmetros.

  4. Para guardar as definições, clique no ícone no canto inferior direito do ecrã e selecione Guardar.

Tabelas de parâmetros

As tabelas a seguir listam os parâmetros da configuração dos dispositivos Modbus.

NOTA: Para saber qual é a configuração de dispositivos Smart Link, consulte Configurar Smart Link canais Modbus.

Identificação

Nome do parâmetro Descrição

Nome

Introduza o nome do dispositivo Modbus.

Etiqueta (opcional)

Introduza a etiqueta do dispositivo Modbus.

Gama de dispositivos

Apenas para visualização

Referência comercial

Apenas para visualização

Revisão de hardware

Apenas para visualização

Família de dispositivos

Apenas para visualização

Informações Modbus TCP/IP: apresentado apenas para dispositivos Modbus TCP/IP

Nome do parâmetro Descrição

Endereço IP

Endereço IP do Panel Server

Porta

Apresenta a porta utilizada para a adição manual ou automática do dispositivo.

NOTA: Se editar este campo, certifique-se de que o novo valor não é utilizado noutro local.

ID da unidade

Apresenta o ID da unidade utilizado para a adição manual ou automática do dispositivo.

NOTA: Se editar este campo, certifique-se de que o novo valor não é utilizado noutro local.

Informações de série Modbus: apresentado apenas para dispositivos Modbus SL

Nome do parâmetro Descrição

ID do servidor físico

Endereço IP detetado pelo Panel Server na rede da série Modbus. Só deve alterar este valor se mudar o endereço Modbus no seu dispositivo.

Modbus virtual

Nome do parâmetro Descrição

ID do servidor virtual

Introduza o ID do servidor Modbus virtual.

Dados de contextualização

Nome do parâmetro Descrição

Produto (opcional)

Selecione o produto pretendido na lista para indicar a principal finalidade do dispositivo.

Utilização (opcional)

Selecione a utilização necessária na lista para indicar a função precisa do dispositivo, por exemplo, o tipo de iluminação a monitorizar: Iluminação (exterior e parque) ou iluminação (interior).

Zona (opcional)

Selecione a zona na lista, como dados de contextualização.

Clique no ícone Definições para:

  • Criar uma nova zona

  • Modificar o nome de uma zona

  • Eliminar uma zona

Para obter mais informações sobre como criar, modificar e eliminar zonas, consulte Gestão de zonas.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.