DOCA0172PT-20

Menu principal (modelo Advanced)

A página Web do menu Página inicial mostra o consumo de energia do sistema gerido pelo Panel Server.

Por predefinição, o consumo de eletricidade de um dia (ontem e anteontem) é apresentado em dois gráficos circulares. Podem ser selecionados outros produtos e períodos. Os gráficos de consumo estão organizados:

  • Por utilização

  • Por zona

Em cada caso, são apresentados os cinco principais consumidores, ordenados do maior para o menor consumo. Outros consumidores do produto selecionado são apresentados como uma sexta categoria, intitulada Outras utilizações diversas ou Outras zonas diversas, dependendo do gráfico. As utilizações principais são calculadas com base no consumo durante o Período 1.

Um gráfico circular mostra a distribuição dos cinco principais consumidores, com todos os outros consumidores agrupados numa sexta categoria. A página Web é apresentada para cada consumidor:

  • O consumo do período 1

  • A variação de consumo ao longo do período 1, em comparação com o período 2 (em percentagem)

  • A tendência: aumentar, diminuir (indicado por um ícone de seta) ou plano (sem ícone)

Pode clicar no nome de um consumidor na legenda à direita do gráfico para obter informações detalhadas sobre esse consumidor.

Na Página inicial, o utilizador pode selecionar um produto diferente (por exemplo, gás) e um período diferente (um dia, uma semana ou 4 semanas). Para obter mais informações sobre as definições, consulte Descrição geral do consumo.

Quando o utilizador está ligado às páginas Web do Panel Server, a Página inicial é apresentada automaticamente se estiverem disponíveis dados armazenados.

Para obter mais informações sobre dados de tendências, clique em Tendências:

  • Em Por utilização, vá para Tendências > Vista agregada por utilização

  • Em Por zona, vá para Tendências > Vista agregada por zona

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.