DOCA0172PT-20

Menu Definições

Estrutura do menu Definições

  • * Não está disponível nos modelos Wired by Design.
  • Disponível em todos os modelos.
  • Disponível nos modelos Universal e Advanced.
  • Disponível nos modelos Avançado.

Para obter mais informações, consulte o menu Definições.

Definições Descrição do menu

AVISO
DESEMPENHO DE REDE AFETADO
As definições de Ethernet e/ou Modbus-SL só podem ser modificadas por pessoal qualificado. Execute estas modificações apenas depois de ler e compreender as definições de Ethernet e/ou Modbus-SL.
A não observância destas instruções pode resultar na perda de conetividade da rede

A página Web do menu Definições apresenta as placas e os submenus de definições e comunicação. As placas e os submenus nas páginas Web dependem do modelo Panel Server.

Placa

Submenu

Descrição

Geral

Identificação

Informações sobre a identificação do Panel Server:

  • Nome do dispositivo

  • Gama de dispositivos

  • Modelo do dispositivo

  • Referência comercial

  • Número de série

  • Revisão de hardware

  • Revisão de firmware

Data e hora

Permite definir a data e a hora manualmente ou através de NTP (Network Time Protocol, protocolo de tempo de rede).

Comunicação de rede

Ethernet

Permite configurar o modo Ethernet Panel Server, incluindo portas e parâmetros IP (IPv4 e IPv6).

DNS

Permite configurar o servidor DNS.

RSTP

Permite que os especialistas de TI configurem o protocolo RSTP.

DPWS

Permite configurar a deteção da rede IP.

Proxy

Permite configurar as definições de proxy da Internet.

Infraestrutura Wi-Fi

Permite configurar as definições de Wi-Fi.

Ponto de acesso Wi-Fi

Permite-lhe configurar as definições do ponto de acesso Wi-Fi.

Serviços

Ativação dos serviços de comunicação: Permite ativar ou desativar os seguintes serviços por interface:

Modbus TCP/IP:

  • no modo comutado

  • na porta ETH1 no modo separado

  • na porta ETH2 no modo separado

  • em Wi-Fi

Dispositivos Modbus

Configuração Modbus

Permite definir as redes Modbus-SL e Modbus TCP/IP.

Modelos personalizados

Permite carregar dispositivos Modbus-SL e Modbus TCP/IP que não são geridos nativamente pelos modelos integrados do Panel Server.

Apresenta uma ligação para aceder diretamente à ferramenta Web EPC, a fim de criar modelos de dispositivos personalizados.

Adição de dispositivo

Permite detetar os dispositivos Modbus-SL e Modbus TCP/IP utilizando uma lista seletiva.

Registos lidos

Permite resolver problemas relacionados com a adição de dispositivos Modbus.

Dispositivos Modbus

Informações detalhadas sobre cada dispositivo na rede Modbus. As informações (por exemplo, identificação do dispositivo, nome e versão do modelo personalizado, caraterísticas elétricas) e os dados de contextualização (introduzidos pelo utilizador) dependem do tipo de dispositivo.

Dispositivos sem fios

Configuração da rede

Permite definir a rede IEEE 802.15.4 quando é ativada.

Deteção

Permite detetar os dispositivos sem fios na rede IEEE 802.15.4 utilizando uma lista seletiva ou uma deteção não seletiva.

Definições de função globais

Permite-lhe:

Dispositivos sem fios

Permite-lhe enviar um comando Localizar para fazer o dispositivo sem fios piscar durante 30 segundos (5 minutos para dispositivos Exiway Link).

Fornece informações detalhadas sobre cada dispositivo sem fios na rede IEEE 802.15.4. As informações (por exemplo, identificação do dispositivo, RF-ID do dispositivo, caraterísticas eléctricas, ID do servidor virtual Modbus) e os dados de contextualização (introduzidos pelo utilizador) dependem do tipo de dispositivo.

Gestão de entrada integrada

Configuração de E/S

Permite configurar as entradas digitais do Panel Server.

Entrada integrada

Permite configurar as entradas/saídas de dispositivos de E/S associados ao Panel Server.

Gestão de dados

Amostragem de dados

Permite repor a amostragem de dados dos dispositivos ligados.

Exportação local

Permite exportar os dados recolhidos a nível local num ficheiro .csv. (Disponível apenas no modelo Avançado.)

Vista de árvore de dispositivos

Informações detalhadas sobre amostragem para cada dispositivo ligado ao Panel Server. Os dispositivos são ordenados por utilização ou zona. Selecione a maneira de agrupar os dispositivos na lista, clicando no ícone da lista .

As medições e alarmes dependem do tipo de dispositivo.

Publicação de dados

Publicação de dados

Permite definir os meios utilizados para publicar dados e ativar o serviço de alertas por e-mail.

Segurança

Gestão de rede

Permite configurar a funcionalidade de segurança para desativar permanentemente as redes sem fios.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.