DOCA0172PT-20

Ponto de acesso Wi-Fi

Apresentação

O ponto de acesso Wi-Fi permite-lhe utilizar o Panel Server como um router (ponto de acesso) para colocar dispositivos ligados em funcionamento. O acesso direto aos dispositivos não está disponível.

Premir o botão multifunções na parte frontal do Panel Server:

  • Ativa a ativação Wi-Fi

  • Ativa o ponto de acesso Wi-Fi durante 5 minutos.

O LED na parte dianteira do Panel Server pisca a azul. Se não for estabelecida qualquer ligação de dispositivo num período de 5 minutos, o ponto de acesso é desativado e o LED é invertido para o estado anterior.

NOTA: Desativar a ativação Wi-Fi desativa o ponto de acesso Wi-Fi e interrompe qualquer ligação Wi-Fi ativa.

Se o LED não piscar a azul quando premir o botão, verifique se a Wi-Fi e o ponto de acesso Wi-Fi estão ativados nas páginas Web.

Quando o dispositivo que utiliza o ponto de acesso Wi-Fi estiver desligado, pode demorar até 5 minutos para que o Panel Server detete que já não existe um dispositivo ligado e volte a piscar em azul. O LED pára de piscar após 5 minutos sem ligação do dispositivo.

Disponibilidade

Esta função está disponível no Panel Server Entry, Universal (exceto nos modelos Wired by Design) e Advanced.

Definir os parâmetros

A funcionalidade do ponto de acesso Wi-Fi está ativada ou desativada na página Web Definições > Comunicação de rede > Ponto de acesso Wi-Fi.

NOTA: A ativação da infraestrutura Wi-Fi e do ponto de acesso Wi-Fi pode resultar em alguma instabilidade na rede Wi-Fi do Panel Server Entry.

Definições do ponto de acesso Wi-Fi

Parâmetro Descrição
Ativar funcionalidade de ponto de acesso Wi-Fi

Clique no botão de ativar/desativar para ativar ou desativar a capacidade de ligar ao ponto de acesso (ativado por predefinição).

Identificação do Panel Server

Código do dispositivo

Credenciais do Panel Server utilizadas como palavra-passe para a primeira ligação ao ponto de acesso Wi-Fi.

NOTA: Altere a palavra-passe para ajudar a proteger a segurança física do dispositivo.

Alterar SSID/palavra-passe SSID

Apresenta o nome predefinido da rede do ponto de acesso Wi-Fi. O nome predefinido é composto pelo código do produto e pelo número de série do Panel Server, por exemplo: PAS600L_123456789012. Estas informações também estão disponíveis através da pesquisa do código QR na parte dianteira do Panel Server.

Utilize este campo para alterar o nome da rede do ponto de acesso Wi-Fi.

NOTA: Se alterar o nome da rede (SSID), já não é possível utilizar as informações obtidas através da pesquisa do código QR no dispositivo para ligação ao ponto de acesso Wi-Fi. Tem de utilizar o novo nome de rede.
Nova palavra-passe

Utilize este campo para alterar a palavra-passe para melhorar a segurança do dispositivo.

NOTA: Se alterar a palavra-passe, já não é possível utilizar o código do dispositivo para estabelecer ligação ao ponto de acesso Wi-Fi. É necessário utilizar a nova palavra-passe.
Confirmar palavra-passe

Utilize este campo para introduzir novamente a nova palavra-passe para confirmar.

Pré-requisitos da ligação do ponto de acesso Wi-Fi

Os pré-requisitos para ligação ao ponto de acesso Wi-Fi são os seguintes:

  • A ativação Wi-Fi está ativada no Panel Server (ativada por predefinição).

  • A funcionalidade do ponto de acesso Wi-Fi está ativada no Panel Server (ativada por predefinição).

  • As seguintes informações relativas ao Panel Server que pretende ligar a:

    Estas informações podem ser obtidas através da leitura do código QR na parte dianteira do Panel Server utilizando um smartphone. O código do dispositivo também está disponível nas páginas Web do Panel Server em Definições > Comunicação de rede > Ponto de acesso Wi-Fi.

Ligar ao ponto de acesso Wi-Fi a partir de um PC

  1. Prima o botão multifunções na parte dianteira do Panel Server durante menos de 5 segundos. O LED na parte dianteira começa a piscar a azul para indicar que o ponto de acesso Wi-Fi na Panel Server está disponível para emparelhamento.

  2. Na lista de redes no seu PC, localize o nome da rede Panel Server (composto pelo código do produto e número de série que observou anteriormente, por exemplo: PAS600L_123456789012).

    NOTA: Se o nome da rede e/ou a palavra-passe tiverem sido alterados a partir dos valores predefinidos, é necessário encontrar o novo nome e introduzir a nova palavra-passe. Se perder ou esquecer a palavra-passe, pode definir uma nova palavra-passe nas páginas Web do Panel Server, acedidas através de uma ligação Ethernet.

  3. Selecione a rede e introduza a palavra-passe (palavra-passe predefinida: código do dispositivo). O LED na parte dianteira do Panel Server acende-se a azul fixo para indicar que a ligação está estabelecida.

  4. Para abrir as páginas Web do Panel Server, no seu PC, abra as definições do rede de pontos de acesso Wi-Fi Panel Server que selecionou. Na lista de propriedades, copie o endereço IPv4.

  5. No browser, escreva https:// e, em seguida, cole o endereço IPv4, substitua o último dígito por 1, por exemplo, se o endereço IPv4 for nnn.NNN.mmm.2, introduza https://nnn.NNN.mmm.3.

    Resultado: As páginas Web do Panel Server são abertas.

  6. Inicie sessão utilizando o nome de utilizador predefinido SecurityAdmin.

  7. Para uma primeira ligação ao Panel Server, introduza a palavra-passe predefinida AAAAAAAA. É aberta uma janela, que apresenta uma mensagem para definir uma nova palavra-passe.

  8. Defina uma palavra-passe de acordo com os requisitos (consulte Requisitos da palavra-passe).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.