DOCA0172PT-20

Deteção de transmissores XB5R (ZBRT)

Apresentação

Transmissores XB5R para sem fios e dispositivos de botão de pressão sem bateria ZBRT podem ser detetados no Panel Server.

Procedimento de deteção

  1. Inicie a página Web do Panel Server no Web browser.

  2. Inicie sessão nas páginas Web (consulte como aceder às páginas Web).

  3. Navegue para Definições > Dispositivos sem fios > Deteção e clique em Automático.

  4. Verifique se o módulo de colocação em funcionamento ZBRZ1 não está ligado a nenhum dispositivo de botão ZBRT.

  5. Clique em Iniciar.

  6. Ligue o módulo de colocação em funcionamento ZBRZ1 para cada dispositivo do botão de pressão ZBRT. Para obter mais informações, consulte a Folha de instruções ZBRZ1 NNZ21729.

  7. Mantenha a ligação durante alguns segundos. O dispositivo ZBRT é emparelhado quando o acessório é ligado e aparece na tabela do resultado da detecção.

  8. Uma vez concluída a deteção, pode ver a lista dos dispositivos sem fios detetados na página Web Definições > Dispositivos sem fios > Dispositivos sem fios.

  9. Configure os dispositivos sem fios.

    NOTA: O ID virtual do Modbus atribuído aos dispositivos sem fios pode ser alterado depois de concluído o processo de deteção.

Procedimento de configuração

Para configurar dispositivos ZBRT com páginas Web do Panel Server, proceda da seguinte forma:

  1. Navegue para Definições > Dispositivos sem fios para ver a lista dos dispositivos sem fios detetados.

    Resultado: É apresentada a lista de dispositivos detetados (com Ligado escrito a verde no nome do dispositivo).

  2. Selecione o dispositivo necessário para modificar a respetiva configuração.

    Resultado: São apresentados os parâmetros do dispositivo.

  3. Introduza os dados nos campos, referindo-se às seguintes tabelas para obter mais informações sobre os parâmetros.

  4. Para guardar as definições, clique no ícone no canto inferior direito do ecrã e selecione Guardar.

Tabelas de parâmetros

Identificação

Nome do parâmetro Descrição

Nome

Introduza o nome do dispositivo sem fios.

Etiqueta (opcional)

Introduza a etiqueta do dispositivo sem fios.

Gama de dispositivos

Apenas para visualização

Referência comercial

Apenas para visualização

Revisão de hardware

Apenas para visualização

Família de dispositivos

Apenas para visualização

Modbus virtual

Nome do parâmetro Descrição

ID do servidor virtual

Introduza o ID do servidor Modbus virtual.

Dados de contextualização

Nome do parâmetro Descrição

Produto (opcional)

Selecione o produto pretendido na lista para indicar a principal finalidade do dispositivo.

Utilização (opcional)

Selecione a utilização necessária a partir da lista para indicar a função precisa do dispositivo.

Zona (opcional)

Selecione a zona na lista, como dados de contextualização.

Clique no ícone Definições para:

  • Criar uma nova zona

  • Modificar o nome de uma zona

  • Eliminar uma zona

Para obter mais informações sobre como criar, modificar e eliminar zonas, consulte Gestão de zonas.

Definir o tempo de retenção de dispositivos de botão de pressãoZBRT1

O tempo de retenção é a duração que o estado do botão de pressão ZBRT1 permanece LIGADO depois de ser premido.

Defina o tempo de retenção do estado do botão do ZBRTdispositivo de 1 botão entre 100 e 1000 ms (valor predefinido de 500 ms) em Definições > Dispositivos sem fios > Definições funcionais globais. Selecione um valor da lista.

Procedimento de remoção

Siga o procedimento de remoção de dispositivos ZBRT, descritos em Remover dispositivos sem fios através de páginas Web.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.