DOCA0172PT-21

Recomendações de segurança sobre colocação em funcionamento

Configuração dos serviços de segurança

Por predefinição, a maioria dos serviços do EcoStruxure Panel Server está desativada para reduzir a superfície de ataque e a exposição ao mínimo. Como consequência, é recomendável que ative apenas os serviços estritamente necessários para o funcionamento do EcoStruxure Panel Server.

Comunicações seguras com dispositivos sem fios

O controlo das comunicações sem fios entre o EcoStruxure Panel Server e os dispositivos sem fios é imposto através de um mecanismo de emparelhamento. Apenas os dispositivos sem fios que tenham sido emparelhados com o EcoStruxure Panel Server podem aderir à respetiva rede sem fios.

Além disso, as comunicações sem fios são protegidas por mecanismos criptográficos que suportam a integridade e a confidencialidade dos dados trocados através da rede sem fios.

Para dispositivos RF-ID de 16 carateres, é recomendável utilizar o código de instalação quando detetar o dispositivo para ajudar a otimizar a segurança.

Uma vez efetuada a deteção, é recomendável verificar periodicamente a lista dos dispositivos detetados configurados no EcoStruxure Panel Server para garantir que a lista de dispositivos não contém dispositivos inesperados ou maliciosos. Reforce o acesso aos dados do dispositivo desativando o serviço Modbus TCP/IP.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.