DOCA0172PT-21

Tendência de dados (modelo Advanced)

Apresentação

O Panel Server Advanced permite apresentar gráficos de tendência com base nos dados históricos registados durante um período de tempo selecionado.

A tendência dos dados registados num Panel Server Advanced requer que as medições a visualizar tenham sido selecionadas para registo e que a amostragem de dados esteja ativada. Para obter mais informações, consulte Amostragem de dados.

É possível identificar tendências de dados históricos durante um único período de tempo ou, através do modo de comparação, é possível comparar os mesmos dados de dois períodos diferentes da mesma duração (por exemplo, comparando dados da semana que começa a 10 de julho de 2022 com a semana que começa a 17 de julho de 2022).

NOTA: Os valores de energia mostrados nos gráficos de tendência e exportados da página Tendência diferem dos valores de dados não processados exportados no ficheiro CSV de exportação local.

Pode visualizar os dados das seguintes maneiras:

  • Vista do dispositivo: visualize gráficos de tendências para um dispositivo selecionado

  • Vista agregada por utilização

  • Vista agregada por zona

Para obter mais informações sobre a página Tendência e como visualizar dados, consulte Menu de tendências.

Para obter mais informações sobre utilizações e zonas, consulte Anexo H: Dados de contextualização

Disponibilidade

Esta função está disponível nas páginas Web do Panel Server Advanced, em Tendência.

Princípio de agregação

Os números em destaque em Vista agregada por utilização e Vista agregada por zona são o resultado de um algoritmo de agregação utilizado para calcular o consumo de energia.

Em termos de eletricidade, o algoritmo de agregação calcula o consumo de energia ativa em Wh. Para outras mercadorias, o algoritmo calcula o consumo por volume em metros cúbicos (m3).

NOTA: Para agregar a energia consumida das cargas, todas as utilizações são consideradas na agregação, exceto:
  • Principal/interruptor principal

  • Secundário/responsável pelo grupo

  • Total

Nenhum dispositivo configurado com uma destas utilizações é apresentado em vistas agregadas ou na Página inicial. Pode filtrar por Principal/interruptor principal em Vista agregada por utilização para apresentar os dados relevantes. Consulte Menu de tendências

Definições da vista do dispositivo de tendência de dados

A tabela seguinte descreve as definições.

Parâmetro Descrição

Utilizado para selecionar os meios para agrupar dispositivos na lista:

  • Utilização (predefinição)

  • Zona

Dispositivos

Permite selecionar um ou vários dispositivos.

Dados

Permite selecionar os dados que vão ser utilizados para o gráfico. Os tipos de dados disponíveis na lista dependem dos dispositivos selecionados.

Modo de comparação

  • Não é possível apresentar o gráfico durante um único período.

  • Ative para obter dados comparados em dois períodos com a mesma duração.

Período

Quando o parâmetro Modo de comparação é ativado, permite selecionar a duração do período:

  • Um dia

  • Uma semana

  • 4 semanas

  • Personalizado

De

Quando o parâmetro Modo de comparação é desativado, permite selecionar a data e a hora de início do período.

NOTA: O período predefinido é um dia, a data de início é ontem (D-1) e a hora de início é 12h00.

Quando o parâmetro Modo de comparação é ativado, permite selecionar a data e hora de início para cada período:

  1. Selecione a data e hora de início do período atual (período 1).

  2. Selecione a data de início do período anterior (período 2). A hora é definida automaticamente ao mesmo tempo que o período 1.

NOTA: A data de início predefinida depende do período selecionado:
  • Um dia: Período 1: D-1; Período 2: D-2

  • Uma semana: Período 1: D-7; Período 2: D-14

  • 4 semanas: Período 1: D-4 semanas; Período 2: D-8 semanas

  • Personalizado: Período 1: D-1; Período 2: D-2

Para

Permite selecionar a data e a hora de fim do período.

NOTA: A data final predefinida é hoje (D).

Quando o parâmetro Modo de comparação está ativado, a data final é definida automaticamente de acordo com a data de início e o período selecionados para períodos de tempo fixos (dia, semana, 4 semanas).

Para o período Personalizado, selecione a data final do primeiro período. A data e hora de fim do segundo período são definidas automaticamente para garantir que os dois períodos têm a mesma duração.

Intervalo

Permite selecionar o intervalo de dados integrados apresentados em gráficos de barras: por hora (H), dia (D), ou Mês.

NOTA: O intervalo só é apresentado quando o tipo de dados selecionado é dados integrados (apresentado com um ícone de gráfico de barras na lista).

Apagar filtros

Permite apagar qualquer seleção de dispositivos, dados ou períodos de tempo selecionados anteriormente.

Definições de visualização agregada de tendência de dados

A tabela seguinte descreve as definições.

Parâmetro Descrição

Filtrar por zona/filtrar por utilização

Utilizado para selecionar os seguintes filtros:

  • Zonas a apresentar (em Vista agregada por utilização)

  • Utilizações a apresentar (em Vista agregada por utilização)

Produto

Permite selecionar um produto de uma lista pendente de valores.

Utilização (Vista agregada por utilização)

Utilizado para selecionar utilizações:

  • Utilizações específicas

    • Todas as utilizações

    • Utilização principal/interruptor principal

    • Principais utilizações (apresenta cinco utilizações principais e outras utilizações agrupadas, com base no consumo)

  • Utilizações individuais (uma ou várias)

NOTA: Para o cálculo das principais utilizações:
  • Com o modo de comparação desativado, as utilizações são calculadas ao longo do período selecionado (período 1).

  • Com o modo de comparação ativado, as utilizações são calculadas com base na soma dos períodos 1 e 2.

Zona (Vista agregada por zona)

Utilizado para selecionar zonas:

  • Zonas específicas

    • Todas as zonas

    • Principais utilizações (apresenta cinco zonas principais e outras utilizações agrupadas, com base no consumo)

  • Zonas individuais (uma ou várias)

Modo de comparação

  • Não é possível apresentar o gráfico durante um único período.

  • Ative para obter dados comparados em dois períodos com a mesma duração.

Período

Quando o parâmetro Modo de comparação é ativado, permite selecionar a duração do período:

  • Um dia

  • Uma semana

  • 4 semanas

  • Personalizado

De

Quando o parâmetro Modo de comparação é desativado, permite selecionar a data e a hora de início do período.

NOTA: O período predefinido é um dia e a data de início é ontem (D-1).

Quando o parâmetro Modo de comparação é ativado, permite selecionar a data e hora de início para cada período:

  1. Selecione a data e hora de início do período atual (período 1).

  2. Selecione a data de início do período anterior (período 2). A hora é definida automaticamente ao mesmo tempo que o período 1.

NOTA: A data de início predefinida depende do período selecionado:
  • Um dia: Período 1: D-1; Período 2: D-2

  • Uma semana: Período 1: D-7; Período 2: D-14

  • 4 semanas: Período 1: D-4 semanas; Período 2: D-8 semanas

  • Personalizado: Período 1: D-1; Período 2: D-2

Para

Permite selecionar a data e a hora de fim do período.

NOTA: A data final predefinida é hoje (D).

Para o período Personalizado, selecione a data e hora de fim do primeiro período. A data e hora de fim do segundo período são definidas automaticamente para garantir que os dois períodos têm a mesma duração.

Intervalo

Permite selecionar o intervalo de dados apresentados em gráficos de barras: por hora (H), dia (D), ou Mês.

Apagar filtros

Permite apagar qualquer seleção de dispositivos, dados ou períodos de tempo selecionados anteriormente.

Exportar

Utilizado para exportar os dados do visor atual para um ficheiro csv. Para obter mais informações, consulte Exportar dados de tendências

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.