DOCA0172PT-20

Servidor Modbus TCP/IP

Apresentação

Os dispositivos ligados a jusante a partir do Panel Server podem ser acedidos a partir de um sistema periférico a montante através do Modbus TCP/IP.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Universal e Advanced.

Definir os parâmetros

A função do servidor Modbus TCP/IP é definida da seguinte maneira:

  • Com o software EcoStruxure Power Commission

  • Nas páginas Web do Panel Server, em Definições > Dispositivos Modbus > Configuração de rede > Servidor Modbus TCP.

Definições do Servidor Modbus TCP

A tabela seguinte descreve as definições disponíveis nas páginas Web.

Parâmetro Descrição

Tempo limite da mensagem (ms)

Na configuração de rede Modbus, é possível definir o período de tempo limite da mensagem para o servidor Modbus TCP.

Esta definição serve para definir o tempo de vida (time-to-live) de um pedido Modbus no Panel Server. Quaisquer mensagens mais antigas do que esta definição serão descartadas sem enviar qualquer resposta ao SCADA a montante.

Introduza um valor de 1000 a 320 000 ms com um incremento de 100 (predefinição: 6000 ms).

O valor que definiu para o servidor Modbus TCP deve cumprir as seguintes condições:

  • Deve ser igual ao tempo limite da mensagem definido no cliente Modbus a montante (SCADA ou outro) Panel Server).

  • Deve ser superior ao tempo limite definido na definição do cliente Modbus Panel Server (Modbus TCP/IP e Modbus-SL).

Para obter recomendações e mais informações sobre como definir o parâmetro, consulte Definir o tempo limite da mensagem para cliente e servidor Modbus.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.