DOCA0172PT-20

Deteção não seletiva de dispositivos sem fios

Apresentação

Está disponível uma deteção não seletiva de dispositivos sem fios no software EcoStruxure Power Commission: todos os dispositivos sem fios na rede e disponíveis para deteção são detetados pelo EcoStruxure Panel Server. A funcionalidade permite-lhe detetar um número elevado de dispositivos sem fios em simultâneo.

O parâmetro Protect Plus não está disponível ao detectar e comissionar dispositivos através de EcoStruxure Power Commission software. Para obter mais informações sobre a segurança aperfeiçoada que a função Protect Plus fornece durante a deteção, consulte Deteção de dispositivos sem fios através de páginas Web.

Procedimento de colocação em funcionamento

Para colocar o EcoStruxure Panel Server em funcionamento com o software EcoStruxure Power Commission, proceda do seguinte modo:

  1. Verifique se os dispositivos sem fios que vão fazer parte do projeto EcoStruxure Panel Server estão ligados.

  2. Ligue o EcoStruxure Panel Server ao computador (consulte Ligação à Ethernet).

  3. Inicie o software EcoStruxure Power Commission.

  4. Na página inicial do EcoStruxure Panel Server, clique no botão LIGAR AO DISPOSITIVO.

    Resultado: Quando o EcoStruxure Panel Server é ligado, os parâmetros de ligação (IP e endereço do EcoStruxure Panel Server) são apresentados.

  5. Para adicionar dispositivos sem fios, clique no cartão Adicionar dispositivos sem fios.

  6. Para localizar automaticamente todos os dispositivos sem fios disponíveis ao alcance do EcoStruxure Panel Server, clique no cartão Deteção automática. Aguarde até que os dispositivos sem fios sejam detetados e apresentados na lista de dispositivos.

    NOTA: Quando a rede IEEE 802.15.4 é estabelecida pela primeira vez, a operação demora mais 21 segundos enquanto a comunicação é ativada e a seleção automática de canais é executada (consulte Definições).

  7. Localize um dispositivo num quadro de distribuição clicando no ícone associado.

    Resultado: A caixa de diálogo Localizar dispositivo é apresentada e o dispositivo sem fios associado no quadro de distribuição fica intermitente a verde.

  8. Clique em PARAR INTERMITÊNCIA para que o dispositivo deixe de piscar depois de ser identificado.

  9. Clique em CONFIRMAR para continuar.

  10. Configure os parâmetros específicos de cada dispositivo sem fios.

  11. Transfira os dispositivos detetados do EcoStruxure Panel Server e os parâmetros associados ao EcoStruxure Panel Server clicando no botão GRAVAR NO PROJETO.

  12. Confirme para continuar.

    Resultado: Quando é concluída, é apresentada a mensagem A escrita no projeto foi bem-sucedida.

  13. Em VISTA DE COMUNICAÇÃO, clique em EcoStruxure Panel Server no diagrama de comunicação.

  14. Guarde as definições do EcoStruxure Panel Server no projeto, clicando no botão APLICAR AO SERVIDOR.

    Resultado: Quando é concluída, é apresentada a mensagem A escrita no projeto foi bem-sucedida.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.