DOCA0172PT-21

Tabelas de registos Modbus

Apresentação

Os registos Modbus do EcoStruxure Panel Server e os registos Modbus dos dispositivos sem fios suportados ligados ao mesmo fornecem informações de medição e monitorização.

O Panel Server fornece uma tabela consolidada (Tabela de síntese) de informações de todos os dispositivos sem fios ligados de uma só vez. O conteúdo da tabela é construído dinamicamente; são apresentados na tabela um máximo de 100 dispositivos sem fios organizados por ID de servidor virtual.

O endereço da tabela de síntese (247 por predefinição) pode ser configurado em Definições > Dispositivos sem fios > Definições funcionais globais (para mais detalhes).

Para obter informações detalhadas sobre esses registos Modbus, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Tabela de funções Modbus

A tabela seguinte descreve as funções permitidas pelo Panel Server para ler dados a partir de registos Modbus de dispositivos sem fios e/ou escrever dados nos mesmos.

Código de função

Nome da função

03

Ler n palavras

16

Escrever n palavras

100-4

Ler n palavras não adjacentes em que n ≤ 100 (consulte Função 100-4: Ler registos não adjacentes)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.