DOCA0172PT-21

Entradas digitais (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

Apresentação

As duas entradas digitais integradas no Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, e Advanced PAS800L são utilizados para monitorizar o estado de um contacto externo ou como um contador de impulsos.

Quando configurado como um contador de impulsos, a extremidade descendente do impulso é contada. Os registos Modbus são atualizados a cada 60 segundos.

Disponibilidade

Esta função está disponível no Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, e no Advanced PAS800L.

Tipos de entrada digital

Existem dois tipos de entradas digitais:

  • Entradas digitais padrão, utilizadas para registar o estado de um contacto externo normalmente aberto ou normalmente fechado.

  • Entradas digitais de impulsos, utilizadas para contar impulsos fornecidos por um dispositivo de medição WAGES (Água, ar, gás, eletricidade, vapor) em conformidade com a norma IEC 62052-11 (largura mínima de impulso de 30 ms). As entradas digitais de impulsos suportam até 16 impulsos/segundo, de acordo com os requisitos da norma.

Cada entrada digital pode ser configurada individualmente como padrão ou impulso.

Parâmetros de entrada digital de impulso

O peso do impulso e a unidade de impulso de cada entrada de impulso podem ser configurados utilizando o software EcoStruxure Power Commission * ou as páginas Web do Panel Server. Um contador de impulsos é ativado quando a entrada digital correspondente é configurada como uma entrada de impulsos.

O peso do impulso deve ser calculado de acordo com os critérios de dos impulsos fornecidos pelo medidor e pela unidade do elemento do medidor. Para o Panel Server, o peso do impulso é o valor de impulso expresso na unidade do elemento do medidor. A tabela seguinte apresenta alguns exemplos:

Exemplos:

Valor de impulso WAGES Unidade do elemento do medidor Valor de impulsos na unidade do elemento do medidor Peso do impulso em páginas Web

125 litros

m3

1 impulso = 0,125 m3

0,125

1 litro

m3

1 impulso = 0,001 m3

0,001

10 Wh

Wh

1 impulso = 10 Wh

10

1 kWh

Wh

1 impulso = 1000 Wh

1000

Definir os parâmetros

As entradas digitais são definidas da seguinte maneira:

  • Com o software EcoStruxure Power Commission *

  • Nas páginas Web do Panel Server, em Definições > Gestão de entradas integrada

Definições de entrada digital

A tabela seguinte descreve as definições das entradas digitais:

  • Entrada integrada 1 (DI01)

  • Entrada integrada 2 (DI02)

Parâmetro Descrição
Dispositivo ligado

Permite selecionar o tipo de cada entrada digital (Entrada integrada 1 (DI01)/Entrada integrada 2 (DI02)):

  • Não ligado

  • Contador de impulsos

  • E/S padrão

Definições de entrada padrão

A tabela seguinte descreve as definições de Entrada integrada 1 (DI01) ou Entrada integrada 2 (DI02) quando a entrada digital está definida como E/S padrão:

Tipo de parâmetro Parâmetro Descrição
Identificação Nome

Introduza o nome da entrada.

Etiqueta

Introduza a etiqueta de entrada.

Configuração Tipo

Exibe o tipo de dispositivo ligado. Definição não editável.

Definições de estado Contextualização de E/S

Selecione a contextualização na lista.

Nome do estado

Se selecionar Personalizado como opção de contextualização, introduza o nome personalizado do dispositivo.

Significado da entrada = 0

Apresenta um valor dependendo da contextualização de E/S selecionada.

Introduza os seus valores personalizados se selecionar Personalizado como opção de contextualização.

Significado da entrada = 1

Apresenta um valor dependendo da contextualização de E/S selecionada.

Introduza os seus valores personalizados se selecionar Personalizado como opção de contextualização.

Dados de contextualização Produto

Selecione o tipo de produto na lista, como dados de contextualização.

Utilização

Selecione a utilização na lista como dados de contextualização.

Zona

Selecione a zona na lista, como dados de contextualização.

Clique no ícone Definições para:

  • Criar uma nova zona

  • Modificar o nome de uma zona

  • Eliminar uma zona

Para obter mais informações sobre como criar, modificar e eliminar zonas, consulte Gestão de zonas.

Definições do contador de impulsos

A tabela seguinte descreve as definições de Entrada integrada 1 (DI01) ou Entrada integrada 2 (DI02) quando a entrada digital está definida como Contador de impulsos:

Tipo de parâmetro Parâmetro Descrição
Identificação

Nome

Introduza o nome de entrada do dispositivo.

Etiqueta

Introduza a etiqueta de entrada de acordo com a placa de nome na rede.

Configuração

Tipo

Apresenta o tipo de entrada digital. Definição não editável.

Definições de impulsos

Elemento medidor de

Selecione um elemento de medidor predefinido ou Personalizado na lista.

NOTA: Se um elemento medidor for selecionado, a unidade do medidor, o elemento do fluxo e a unidade do fluxo serão apresentados.

Nome do elemento medidor

Introduza o nome do elemento medidor personalizado.

NOTA: Apresentado quando Personalizado está selecionado.

Unidade do elemento do medidor

Apresenta a unidade de consumo do elemento medidor.

NOTA: Editável quando Personalizado está selecionado.

Elemento de fluxo

Apresenta o nome do fluxo para o qual o elemento do medidor se destina.

NOTA: Editável quando Personalizado está selecionado.

Unidade de fluxo

Apresenta a unidade do caudal do elemento do medidor.

NOTA: Editável quando Personalizado está selecionado. Os resultados de fluxo para um elemento personalizado são calculados como fluxo por hora.

Peso do impulso

Introduza o peso do impulso (valor do impulso expresso na unidade do elemento medidor).

NOTA: Dependendo do idioma do seu browser, para adicionar um valor decimal, por exemplo, 1.125, pode ser necessário guardar e colar o valor no campo.

Valor predefinido do medidor

Permite-lhe definir um valor para o consumo antes de iniciar a medição através do Panel Server atual, por exemplo, quando o dispositivo de medição é substituído.

Dados de contextualização

Produto

Selecione o tipo de produto na lista, como dados de contextualização.

Utilização

Selecione a utilização na lista como dados de contextualização.

Zona

Selecione a zona na lista, como dados de contextualização.

Clique no ícone Definições para:

  • Criar uma nova zona

  • Modificar o nome de uma zona

  • Eliminar uma zona

Para obter mais informações sobre como criar, modificar e eliminar zonas, consulte Gestão de zonas.

Cálculo do consumo e de fluxo do contador de impulsos

Quando uma entrada digital é configurada como um contador de impulsos, as seguintes informações estão disponíveis através dos registos Modbus e são apresentadas na página Web Monitorização e controlo:

  • Consumo: consumo total desde o início da monitorização

  • Fluxo: valor imediato, calculado entre os dois últimos impulsos

Os dados são calculados e armazenados em registos Modbus a cada 60 segundos.

NOTA: O Panel Server conta o impulso na extremidade descendente.

O consumo é calculado como (número de impulsos x peso do impulso) + valor de consumo do medidor predefinido (se houver).

Exemplo com peso de impulso = 0,125: (20 impulsos x 0,125 m3) + 0 = 2,5 m3.

O fluxo é calculado como o consumo entre os dois últimos impulsos/tempo entre os dois últimos impulsos (t) em segundos. Como o consumo entre os dois últimos impulsos é sempre igual ao peso do impulso, isso pode ser simplificado como Peso do impulso/ t.

Exemplo: com peso de impulso = 0,125 e um impulso a cada 3 minutos 0,125/180 = 0,00069 m3/s

Os dados de potência média (ou fluxo médio) entre dois impulsos são repostos para 0 após uma duração d = (3 x t), em que t é o tempo em segundos entre os dois últimos impulsos recebidos. Se (3 x t) for inferior a 5 segundos, a duração d é de cinco segundos.

Os valores do medidor são guardados sempre que o valor é alterado. Os valores de contagem de impulsos cumulativos são armazenados na memória após cada alteração. As datas de configuração dos parâmetros do medidor são guardadas de imediato na memória.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.