DOCA0172PT-20

Comunicação Ethernet

Apresentação

O Panel Server utiliza a pilha dupla IPv4/IPv6 para gerir a comunicação Ethernet e permitir que os anfitriões de rede comuniquem com o Panel Server. A configuração de IP pode ser:

  • IPv4

  • IPv4 e IPv6

O Panel Server suporta os seguintes protocolos em Ethernet:

  • Modbus TCP/IP: O Modbus TCP/IP é um protocolo que fornece comunicação cliente/servidor entre dispositivos através de uma ligação Ethernet. Modbus TCP/IP é utilizado para trocar dados através da porta TCP que foi configurada (porta 502 por predefinição).

  • Protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS): HTTPS é uma variante do protocolo HTTP (Standard Web Transfer Protocol) que adiciona uma camada de segurança aos dados em trânsito através de uma ligação de protocolo SSL (Secure Socket Layer) ou TLS (Transport Layer Security). O HTTPS permite a comunicação encriptada e ajuda a proteger a ligação entre um utilizador remoto e o Panel Server.

  • DPWS - Perfil de dispositivos para serviços Web (DPWS): O DPWS é um conjunto mínimo de restrições de implementação que ajuda a ativar mensagens seguras do serviço Web, deteção, descrição e eventos em dispositivos com recursos restritos.

  • Cliente SFTP (Secure File Transfer Protocol): SFTP é uma variante do protocolo de transferência de ficheiros padrão (FTP) que utiliza a encriptação segura da shell para fornecer um elevado nível de segurança para a transferência de ficheiros.

  • Protocolo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol): RSTP é uma versão avançada do protocolo STP (Spanning tree protocol), um protocolo de camada de ligação executado em pontes ou comutadores (Panel Server Universal e Advanced).

O número de portas Ethernet depende do modelo:

  • O modelo Entry tem uma porta Ethernet.

  • Os modelos Universal e Advanced têm duas portas Ethernet. As portas Ethernet podem ser configuradas de uma destas duas maneiras:

    • Modo Comutado:

      • Ambas as portas Ethernet pertencem à mesma rede.

      • Uma função de comutação Ethernet está ativada.

      • O RSTP pode ser configurado e ativado.

    • Modo Separado:

      • Ambas as portas Ethernet estão ligadas a redes locais (LAN) separadas.

      • As portas estão isoladas umas das outras, ou seja, nem o router nem os pacotes de reencaminhamento são ativados da perspetiva do TCP/IP.

      • O encaminhamento Modbus pode ser ativado a partir da porta ETH1 para os dispositivos detetados através de ETH2 ativando o serviço de servidor Modbus TCP/IP em ETH1.

      • O encaminhamento Modbus pode ser ativado a partir da porta ETH2 para os dispositivos detetados através de ETH1 ativando o serviço de servidor Modbus TCP/IP em ETH2.

      O serviço do servidor Modbus TCP/IP pode ser ativado ou desativado nas páginas Web do Panel Server em Definições > Comunicação de rede > Serviços.

Disponibilidade

A função de comunicação Ethernet está disponível no Panel Server Entry, Universal e Advanced.

Configuração de uma única porta Ethernet (modelo Entry)

O Panel Server Entry tem apenas uma porta Ethernet. Para as definições, consulte Definir os parâmetros.

Configuração do modo Comutado (modelos Universal e Advanced)

No modo comutado, ambas as portas Ethernet (ETH1, ETH2) partilham as mesmas definições. O Panel Server tem um único endereço IP exclusivo aplicado a ambas as portas Ethernet. Os dispositivos ligados a uma das portas Ethernet pertencem à mesma rede Ethernet.

A utilização de duas portas simplifica a cablagem, por exemplo:

  • Uma porta pode ser ligada a um comutador na rede local.

  • Uma porta pode ser utilizada para ligar um computador para operações de configuração ou ligar um dispositivo de recolha de dados a nível local a uma porta Ethernet.

  • Vários dispositivos Ethernet que dependem do interruptor de hardware integrado no interior do Panel Server pode ser ligado em cascata. A ligação em cascata permite que dispositivos localizados em ambos os lados do Panel Server comuniquem entre si como parte da mesma rede.

NOTA: A topologia de toque é suportada se RSTP estiver ativado.

Para obter mais informações e um diagrama que mostra esta arquitetura, consulte Rede Ethernet comutada. Para as definições, consulte Definir os parâmetros.

Configuração do modo Separado (modelos Universal e Advanced)

No modo Separado, é atribuída uma rede IP a cada porta Panel Server Ethernet e cada rede IP atribui um endereço IP ao Panel Server. O modo separado é utilizado para segregar os dispositivos Modbus TCP/IP a jusante ligados ao ETH2 a partir de sistemas de comunicação a montante ligados na porta ETH1. Não existem pacotes de router ou de reencaminhamento ao nível da rede. Só pode ser ativado o encaminhamento Modbus.

As duas portas Ethernet têm definições diferentes e funcionam de maneira independente.

  • A porta ETH1 é utilizada para a publicação de dados (para uma aplicação na nuvem ou um sistema SCADA).
    O serviço Modbus pode ser desativado se o sistema a montante for uma aplicação na nuvem ou um navegador da Web para aceder às páginas Web do Panel Server. O serviço Modbus tem de ser ativado se o sistema a montante for um SCADA ou um sistema de gestão de edifícios utilizando a comunicação Modbus TCP/IP.

  • A porta ETH2 pode ser utilizada para um dos seguintes fins:

    • Recolha de dados de dispositivos Modbus TCP/IP a jusante para publicação em ETH1.

    • Gestão através de um sistema SCADA ligado à porta ETH2 e diferente do sistema SCADA ligado a ETH1.

    O serviço Modbus tem de ser ativado em ETH1 em caso de ligação a um sistema SCADA. É recomendável que o desative no caso de ligação a uma aplicação na nuvem.

Para obter mais informações e um diagrama que mostra esta arquitetura, consulte Rede Ethernet comutada. Para as definições, consulte Definir os parâmetros.

Definir os parâmetros

AVISO
DESEMPENHO DE REDE AFETADO
As definições de Ethernet só podem ser modificadas por pessoal qualificado. Só pode efetuar estas alterações depois de ler e compreender as definições de Ethernet.
A não observância destas instruções pode resultar na perda de conetividade da rede

A função de comunicação Ethernet é definida da seguinte maneira:

  • Com o software EcoStruxure Power Commission

  • Nas páginas Web do Panel Server, em Definições > Comunicação de rede > Ethernet

Dependendo da configuração (modo Ethernet comutado, modo Ethernet separado ou infraestrutura Wi-Fi), o serviço Modbus pode ser ativado individualmente em Definições > Comunicação de rede > Serviços.

Definições gerais de Ethernet (modelo Entry)

Parâmetro Descrição

Porta Ethernet ETH1

Apresenta Ativo ou Inativo dependendo da ligação do cabo:

  • Ativo indica que um cabo de Ethernet está ligado à porta Ethernet Panel Server.

  • Inativo indica que nenhum cabo de Ethernet está ligado.

Definições gerais de Ethernet (modelos Universal e Advanced)

A tabela seguinte descreve as definições disponíveis nas páginas Web.

Parâmetro Descrição

Protocolo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Indica se o protocolo RSTP está ativado ou desativado.

Modo Ethernet

Permite selecionar o modo de configuração Ethernet:

  • Selecione Separado

    para definir 2 endereços IP diferentes: uma para cada porta Ethernet do Panel Server. O modo separado está configurado para separar os dispositivos Modbus TCP/IP a jusante ligados à porta ETH2 a partir de sistemas de comunicação a montante ligados à porta ETH1.
  • Selecione Comutado (predefinição) para definir um único endereço IP único aplicado a ambas as portas Ethernet ETH1 e ETH2.

Porta Ethernet ETH1

Apresenta Ativo ou Inativo dependendo da ligação do cabo:

  • Ativo indica que um cabo de Ethernet está ligado à porta Ethernet Panel Server.

  • Inativo indica que nenhum cabo de Ethernet está ligado.

Porta Ethernet ETH2

Apresenta Ativo ou Inativo dependendo da ligação do cabo:

  • Ativo indica que um cabo de Ethernet está ligado à porta Ethernet Panel Server.

  • Inativo indica que nenhum cabo de Ethernet está ligado.

Definições de porta

As definições de configuração de IP estão disponíveis da seguinte forma:

  • Para o modelo Entry: definições da porta ETH1

  • Para os modelos Universal e Advanced:

    • No caso do modo Separado: Definições da porta ETH1 e Definições da porta ETH2. As definições na tabela abaixo estão duplicadas para as definições da porta ETH2.

    • No caso do modo Comutado: Definições de portas comutadas

Parâmetro Descrição

Estado da interface

Apresenta Para cima ou Para baixo:

  • Para cima: A interface está ativada e pronta para enviar e receber dados.

  • Para baixo: A interface está ativada e pronta para enviar e receber dados.

Endereço MAC

Apresenta o endereço MAC (Media Access Control), um identificador único para cada porta do Panel Server.

O endereço MAC está assinalado na parte dianteira do Panel Server.

Definições de IPv6

A tabela seguinte descreve as definições disponíveis nas páginas Web.

Parâmetro Descrição

Ativação do IPv6

Permite ativar/desativar a configuração IPv6 (ativada por predefinição).

NOTA: Quando o IPv6 é ativado, além do IPv4 (sempre ativado), as portas respondem a pedidos a montante de um sistema de limite num endereço IPv6.
NOTA: Quando a ativação do IPv6 está ativada, são apresentados os parâmetros descritos abaixo.

Endereço local da ligação IPv6

Apresenta o endereço IPv6 local de ligação gerado automaticamente.

NOTA: Apresentado quando o parâmetro Ativação do IPv6 está ativado.

Modo de atribuição do IPv6

Permite selecionar o modo de atribuição do IPv6:

  • Selecione Automático (predefinição) para obter os parâmetros IPv6 automaticamente (DHCP ou SLAAC).

  • Selecione Estático para introduzir o endereço IPv6 manualmente.

Endereço IPv6

Permite introduzir o endereço IP estático do Panel Server quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv6 está definido como Estático. Pode introduzir um endereço local único ou um endereço global.

Mostra o endereço IP obtido automaticamente quando o modo de atribuição do IPv6 está definido como Automático.

Comprimento do prefixo IPv6

Permite introduzir o comprimento do prefixo do endereço IPv6 como um número inteiro entre 1 e 128 quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv6 está definido como Estático.

Apresenta o comprimento do prefixo do endereço IPv6 como um número inteiro entre 1 e 128 quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv6 está definido como Automático.

Gateway IPv6

O parâmetro é apresentado apenas para definições da porta ETH1 e definições de portas comutadas.

Permite introduzir manualmente o endereço IP do gateway (router) quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv6 está definido como Estático.

Mostra o endereço do gateway IPv6 obtido automaticamente quando o modo de atribuição do IPv6 está definido como Automático.

NOTA: Quando Modo de atribuição do IPv6 está definido como Automático, os parâmetros apresentam inicialmente Sem dados em Endereço IPv6 e Gateway IPv6, e 0 em Comprimento do prefixo IPv6.
Quando o endereço IPv6 é gerado, Gateway IPv6 apresenta um endereço de gateway, caso este seja fornecido pelo gateway a montante (normalmente um router). Se o gateway a montante não fornecer nenhum endereço de gateway, Sem dados mantém-se apresentado em Gateway IPv6.

Definições de IPv4

A tabela seguinte descreve as definições disponíveis nas páginas Web.

Parâmetro Descrição

Modo de atribuição do IPv4

Permite selecionar o modo de atribuição do IPv4:

  • Selecione DHCP (predefinição) para obter automaticamente os parâmetros IPv4.

  • Selecione Estático para introduzir o endereço IPv4 manualmente.

Endereço IPv4

Permite introduzir o endereço IP estático do Panel Server quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv4 está definido como Estático.

Mostra o endereço IP obtido automaticamente quando o modo de atribuição do IPv4 está definido como DHCP.

Máscara de rede IPv4

Permite introduzir o endereço da máscara de rede IP de Ethernet da rede quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv4 está definido como Estático.

Mostra a máscara de rede IPv4 obtida automaticamente quando o modo de atribuição do IPv4 está definido como DHCP.

Modo de atribuição do gateway IPv4

A configuração do gateway é igual à definição do modo de atribuição do IPv4 e não é editável:

  • DHCP (predefinição)

  • Estático

Gateway IPv4

O parâmetro é apresentado apenas para definições da porta ETH1 e definições de portas comutadas.

Permite introduzir manualmente o endereço IP do gateway (router) quando o parâmetro Modo de atribuição do IPv4 está definido como Estático.

Mostra o endereço do gateway obtido automaticamente quando o modo de atribuição do IPv4 está definido como DHCP.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.