DOCA0172PT-21

Comunicação Wi-Fi

Apresentação

O EcoStruxure Panel Server suporta as seguintes funções de Wi-Fi:

  • A infraestrutura Wi-Fi, ou seja, o Panel Server pode ser ligado a um router Wi-Fi (ponto de acesso). Para obter mais informações, consulte Infraestrutura da Wi-Fi.

  • Ponto do acesso Wi-Fi, ou seja, Panel Server pode funcionar como um router de Wi-Fi (ponto de acesso) ao qual pode ligar um smartphone ou um PC. Para obter mais informações, consulte Ponto de acesso Wi-Fi.

Disponibilidade

Esta função está disponível no Panel Server Entry, Universal (exceto nos modelos Wired by Design) e Advanced.

Definir os parâmetros

A ativação Wi-Fi está ativada e desativada nas páginas Web do Panel Server (desativadas por predefinição). Efetue o seguinte:

  1. Aceda às páginas Web do Panel Server (consulte o tópico detalhado).

  2. Ative e desative a função Wi-Fi na página Web Definições > Comunicação de rede > Infraestrutura Wi-Fi > Definições gerais > Ativação Wi-Fi.

NOTA: A ativação da Wi-Fi é ativada automaticamente quando o botão de multifunções na parte dianteira de Panel Server é premido durante a colocação em funcionamento de Panel Server através de EcoStruxure Energy Hub Essential (parte de EcoStruxure Building Activate).
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.