Publicación en el servidor HTTPS
Presentación
EcoStruxure Panel Server proporciona una conexión segura a un servidor HTTPS con una autoridad de certificación.
Cuando se activan el muestreo de datos y la publicación en HTTPS, los datos muestreados de los dispositivos se publican en el servidor HTTPS como archivos json o csv. Se publica en el servidor HTTPS un máximo de dos semanas de datos (Entry o Universal) o tres meses de datos (Advanced). Si el muestreo de datos se activó antes de este período, no se publicarán datos más antiguos.
Cuando la publicación HTTPS está activa, la publicación de datos en servicios en la nube o SFTP no está disponible.
Disponibilidad
Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.
Ajuste de los parámetros
La función de publicación se configura en las páginas web del Panel Server:
-
Para Panel Server Entry y Universal, en
-
Para Panel Server Advanced, en .
Rellene los campos Información de conexión y Configuración de publicación descritos en las siguientes tablas.
Configuración de la Publicación de HTTPS
En la tabla siguiente se describen los ajustes.
|
Parámetro |
Configuración |
Descripción |
|---|---|---|
|
Información de conexión |
Servidor |
El nombre de host del servidor HTTPS se puede definir como el valor
de la dirección IP o como, por ejemplo, |
|
Puerto |
Se utiliza para definir el puerto TCP del servidor HTTPS. |
|
|
Ruta |
Se utiliza
para introducir la ruta que se utilizará en el servidor HTTPS
para la publicación de datos. Por ejemplo, si |
|
|
Nombre del campo |
Se utiliza para especificar el valor de la parte del parámetro name de la sección form-data incluida en el archivo que se publica. De forma predeterminada, el nombre del campo es datafile1. El nombre del campo es necesario para comunicarse con el servidor HTTPS. |
|
|
Método de autenticación |
Botón de opción utilizado para habilitar la autenticación de ID. Ajuste no editable. |
|
|
Nombre de usuario |
Se utiliza para introducir el nombre de usuario de la cuenta HTTPS en el servidor HTTPS de destino. |
|
|
Contraseña |
Se utiliza para escribir la contraseña para el acceso al servidor HTTPS. |
|
|
Probar conexión |
Botón utilizado para probar la conexión al servidor HTTPS. |
|
|
Ajustes de publicación |
Formato de publicación |
Se utiliza para seleccionar el formato de archivo exportado:
|
|
Período de publicación |
Se utiliza para seleccionar la frecuencia de publicación en el servidor HTTPS (ajuste predeterminado: 10 min). NOTA: El período de publicación se calcula desde el final
de una publicación hasta el comienzo de la siguiente. El tiempo
necesario para una publicación varía en función de
la cantidad de datos que se analizarán y publicarán.
|
|
|
Conmutador Incluir datos historizados previamente (Panel Server Advanced) |
Se utiliza para incluir todos los datos de los últimos tres meses, o desde el inicio del muestreo de datos si este es inferior a tres meses. |
|
|
Empezar |
Botón utilizado para activar la publicación de datos en el servidor HTTPS. Consulte Fecha y contenido de la primera publicación de datos. |
Fecha y contenido de la primera publicación de datos (Panel Server Advanced)
La fecha y la hora de la primera publicación dependen del período de publicación establecido, como se indica en la tabla siguiente.
| Período de publicación | Fecha y hora de la primera publicación e inicio de la recopilación de datos |
|---|---|
|
Semanal |
00:00 del primer jueves posterior al lanzamiento de la publicación |
|
Diario |
00:00 tras el lanzamiento de la publicación |
|
12h |
00:00 tras el lanzamiento de la publicación |
|
4h |
En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00) |
|
3h |
En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00) |
|
2 h |
En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00) |
|
1h |
En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00) |
|
10 min |
En el siguiente intervalo de 10 minutos (por ejemplo, 10:10, 10:20, 10:30, etc.) |
Cuando el conmutador Incluir datos historizados previamente está en verde, la primera publicación contendrá todos los datos de los últimos tres meses, o desde el inicio del muestreo de datos si son menos de tres meses.
Conexión al servidor HTTPS
Para conectar el Panel Server a un servidor HTTPS:
-
En el servidor HTTPS, configure una conexión para la publicación de datos desde el Panel Server.
-
En , haga clic en Proxy HTTPS e introduzca la información necesaria.
-
En la página web , seleccione el Método de publicación de la siguiente manera:
-
Para Panel Server Entry y Universal, seleccione
-
Para Panel Server Advanced, seleccione .
De forma predeterminada, las publicaciones de datos HTTPS (formato de archivo CSV o JSON) se almacenan en la parte superior del árbol de archivos jerárquico del servidor HTTPS. Si personaliza la ruta de archivo para almacenar datos, asegúrese de que dicha ruta se haya creado y validado en el servidor HTTPS. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del servidor HTTPS.
NOTA: El icono de estado de HTTPS del encabezado de la página web es azul. -
-
Antes de conectarse al servidor HTTPS, complete la información en la sección Información de conexión. Para guardar la configuración, haga clic en el icono de la parte inferior derecha de la pantalla y seleccione Guardar.
-
Haga clic en Probar conexión.
NOTA: Si es la primera vez que el Panel Server se conecta a este servidor HTTPS, aparecerá un mensaje en el que se le solicitará que confirme la autenticidad del servidor HTTPS. Compruebe que el certificado de servidor HTTPS haya sido emitido por una de las autoridades de certificación de confianza (Apéndice F). Su departamento de TI debe ser capaz de proporcionar esta información. Si el certificado de servidor no es conforme, no publique a través de HTTPS. -
Una vez realizada la prueba, en la página web del Panel Server se mostrará información:
-
En caso de éxito, un archivo se habrá cargado correctamente en el servidor HTTPS.
-
En caso de fallo, verifique los parámetros del servidor HTTPS, las credenciales de usuario y los privilegios de acceso de escritura en el servidor HTTPS.
-
-
Para publicar datos, ajuste la Ajustes de publicación y haga clic en Empezar.
Resultado: El icono de estado de HTTPS del encabezado de la página web se vuelve verde. Los datos muestreados de los dispositivos relacionados con el período de muestreo seleccionado se publican en HTTPS, en el formato de archivo CSV o formato JSON. Se publica en el servidor HTTPS un máximo de dos semanas de datos (Entry o Universal) o tres meses de datos (Advanced). Si el muestreo de datos se activó antes de este período, los datos más antiguos no se publicarán.
El icono de estado de HTTPS del encabezado de la página web se vuelve rojo si la publicación no está operativa. -
Si actualiza el servidor HTTPS, la huella digital del servidor HTTPS cambiará. En este caso, haga clic en Probar conexión para conectarse de nuevo al servidor HTTPS.
NOTA: El servicio HTTPS se muestra en el encabezado de la página web Estado del servicio. El estado se indica mediante el color del icono. Para obtener más detalles, consulte Lista de estado de servicio (detalle).
Desconexión de los servicios de publicación
Para desconectar el Panel Server del servidor HTTPS, haga clic en Detener. El icono de estado de HTTPS del encabezado se vuelve azul.
La desconexión del servicio permite conectarse a otro servicio de publicación.