DOCA0331CZ-02

Osazení skříně přístroji

Pro vložení přístrojů do skříně (nebo jejich vyjmutí) vyberte jeden nebo více přístrojů v seznamu produktů a přesuňte je na skříň (nebo je ze skříně vyjměte).

Přístroje je také možné vložit do skříně všechny najednou (případně je ze skříně v jediném kroku odstranit) s pomocí vyhrazených tlačítek.

Při namontování všech přístrojů je princip následující řazení přístrojů:

  • Pořadí montáže přístrojů vychází ze struktury elektrického diagramu.

  • Přístroj pro napájení skupiny zátěží s přístrojem, jenž náleží individuální zátěži v navazující úrovni, se musí nacházet na společné DIN liště. Pokud takového uspořádání nelze dosáhnout (kvůli nedostatku místa na DIN liště), jsou přístroje umístěny na následující lištu v rozvaděči.

  • Pokud pracujete se skříněmi řady PrismaSeT G, při automatickém vložení dojde k osazení skříně s šířkou 600 mm.

Pro další úpravy potom stačí vybrat ikonu standardního kurzoru v horní liště a můžete s automaticky umístěnými přístroji dále pohybovat v režimu stavby rozvaděče.

Zpětná vazba
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.