DOCA0184PT-04

Selecione um equipamento num bloco de função

Para selecionar o equipamento adequado, clicar na palavra Configurar Configurarno bloco. Abre-se uma nova janela com 3 opções:

  • Selecionar uma categoria de equipamento no catálogo proposto com etapas:

    • Selecionar uma categoria de equipamento.

    • Selecione uma gama.

    • Selecionar o conjunto de características necessárias na gama; seguindo os números vermelhos que passam a verde.

    • Obter a lista de referências ou de referência.

      NOTA: A ficha de dados do produto está acessível para cada referência

    • Validar para que todas as referências de produtos sejam selecionadas no bloco de função.

  • Selecionar com uma referência do produto:

    • Escrever o número da referência.

    • Selecione o produto a partir da lista proposta.

      Se o número de referência não corresponder ao bloco de função em questão, o eDesign indica o(s) blocos(s) de função possível(is) que corresponde(m) a este(s) número(s) de referência.

  • Selecione um dos produtos favoritos definidos para este bloco de função (Criar um produto favorito ou um grupo de favoritos).

    • Selecionar o produto favorito da lista.

É possível modificar o produto, clicando no canto superior direito do bloco:

  • A reconfiguração permite modificar as características do produto na mesma gama.

  • A eliminação do produto permite-lhe alterar a gama de produtos.

Os produtos associados a um sensor Powertag são destacados com um pictograma de ligação sem fios dedicado

Clique para desfazer qualquer operação.

Clique para refazer qualquer operação.

NOTA: Pode desfazer e refazer até 10 vezes.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.