DOCA0184PT-04

Vista padrão

A navegação no esquema unifilar é como a navegação no diagrama.

Existem 3 modos de numeração dos marcadores funcionais:

  • Numeração Automática

  • Numeração por Nível

  • Numeração Personalizada

Para os modos numeração automática e numeração por nível, os marcadores funcionais são gerados automaticamente:

  • Dispositivos de proteção : indicados pela letra Q

  • Dispositivos de isolamento : indicados pela letra I

  • Outros dispositivos : indicados pela letra X

Modo Numeração Automática:

O marcador funcional criado automaticamente consiste uma letra (ver acima) e um número indicando a posição do dispositivo no esquema unifilar. Este número é determinado pela posição do dispositivo no esquema unifilar, da esquerda para a direita e depois de cima para baixo.

Modo Numeração por Nível:

O marcador funcional criado automaticamente consiste uma letra (ver acima) e numa sequência de números correspondentes à sua posição subsequente em relação à unidade principal.

Personalization modeModo Numeração Personalizada:

O marcador funcional criado automaticamente para cada dispositivo, independentemente da sua função, é um espaço livre com um máximo de 10 caracteres. Neste modo, está disponível um espaço para a legenda.

Não é possível utilizar modos diferentes para o mesmo esquema unifilar. Se o modo for alterado, os marcadores funcionais gerados pelo modo anterior são apagados e automaticamente substituídos de acordo com o novo modo escolhido.

Podem adicionar-se notas escrevendo na área correspondente no canto superior esquerdo.

Para cada ramal, pode ser adicionado um conjunto de características na matriz (a guitarra) por debaixo do esquema elétrico unifilar fazendo clique numa célula e digitando o texto.

Não é possível modificar o esquema elétrico desta página.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.