DOCA0184ES-07

Crear un producto favorito o un grupo de favoritos

Esta función es accesible para todos los usuarios durante una sesión en la aplicación. Sólo los usuarios con sesión iniciada pueden encontrar sus productos preferidos en todas sus sesiones.

  • Para crear un producto favorito para una función, haga clic en la estrella blanca en la tarjeta con este producto. La estrella se pondrá verde. El producto favorito se ha agregado en la lista para la función.

  • Se puede acceder a la lista de productos favoritos creados para cada función a la izquierda de la pantalla desplegando la sección de Favoritos.

  • Para agregar un producto favorito en el esquema eléctrico, arrástrelo a la lista y suéltelo en el esquema eléctrico. Es posible arrastrar y soltar un producto favorito directamente en la tarjeta de correspondiente en el esquema eléctrico.

  • Se puede seleccionar el mismo producto como favorito para varias funciones. Se puede acceder a la lista de productos favoritos para cualquier proyecto existente o de nueva creación con el inicio de sesión del usuario.

La creación y la gestión de un grupo de favoritos es similar, pero concierne al perímetro de varias tarjetas conectadas entre sí. El grupo de favoritos no está vinculado a una tarjeta de función específica.

Luego, el grupo de favoritos aparece en la sección correspondiente con la designación dada si el usuario ha utilizado la posibilidad de designación.

Esta función es especialmente útil para definir un tipo de grupo de entrada con salidas aguas abajo o para definir un tipo de protección asociada a un control de circuito de carga o una tarjeta de gestión de programación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.