DOCA0184ES-07

Descripción de la aplicación

  • La aplicación se divide en 7 pasos.

  • La navegación dentro de los pasos es posible usando las pestañas en la parte superior de cada página.

  • Se puede acceder a otras funciones en cada página de la aplicación:

    • Registrarse

    • Iniciar y cerrar sesión

    • Solo para usuarios con la sesión iniciada:

      • guardar un proyecto en la nube; Esto se implementa automáticamente cada 2 minutos, al cambiar de paso en la aplicación y manualmente accionando el icono correspondiente.

      • Guardar un proyecto en la computadora

      • Mi perfil, sólo para usuarios registrados: cargar las tasas de descuento por familia de productos para obtener la lista de material en precios netos; cargar los datos de la empresa para que se muestren en el informe del proyecto. Los datos de la empresa (dirección, correo, logotipo, tel.) pueden registrarse para que aparezcan en la página de cabecera de los documentos exportados (informe de proyecto y diagrama unifilar).

    • Fuciones disponibles para todos los usuarios:

      • Proyectos de referencia

      • Términos y condiciones

      • Acerca de

      • Notas en texto libre

      • Ordenar los proyectos por nombre del proyecto, fecha de creación, fecha de modificación, nombre del contacto

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.