DOCA0184ES-07

Vista de los cuadros eléctricos

La vista de lista está dedicada a la creación de el/los cuadro(s) del proyecto, la vista gráfica está dedicada a la conexión entre los diferentes cuadros (ya incluyendo los cuadros ya existentes en la instalación si es necesario).
  • Datos obligatorios para cada panel:

    • Nombre del panel.

    • Posición del panel en la instalación: panel principal o subpanel.

    • Número de fases en la entrada del panel.

  • Datos opcionales del panel:

    • Valor de corriente de cortocircuito en la entrada del panel.

    • Valor de la corriente entrante en el panel.

Al hacer clic en el botón de Crear de un panel de la lista se abre la página Esquema pdel panel.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.